솔루션
"이 솔루션은 3단계를 기반으로 했습니다." Liam의 설명입니다."먼저, 감시 제어 및 데이터 수집, 알람 모니터링, 이력 데이터 로깅, 보고 서비스, 또한 클라이언트 서버 운영 등의 서비스를 제공하도록 솔루션 플랫폼이 설치되었습니다.이러한 서비스는 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk Historian SE, FactoryTalk VantagePoint®, FactoryTalk View SE를 활용했습니다.
"이를 용이하게 하기 위해 광섬유 방식의 전사적 제어 시스템 네트워크를 설치하고, 로크웰 오토메이션의 Stratix™ 스위치로 연결했습니다."Oriola는 광섬유 기반 네트워크를 사용함으로써 이미 검증된 시스템에 위험을 초래하지 않고 단계적으로 추가 확장할 수 있습니다.
"두 번째 단계는 -22°C에서 규칙적으로 작동하는 냉동고, 그리고 냉각기실에 제어 시스템을 설치하는 것이었습니다. 둘 다 제품을 추가하거나 제거할 때 가변적인 냉각 부하가 발생합니다.이 제어 시스템에는 냉각량 조절용 컴프레서를 제어하기 위한 Allen‑Bradley® PowerFlex® 가변 속도 드라이브가 여러 개 포함되었습니다.마지막으로 490개의 온도 및 습도 센서로 구성된 공간 모니터링 시스템이 설치되었습니다.이는 완벽한 모니터링, 알람 및 보고 기능을 제공합니다.
"대규모의 구형 Allen‑Bradley SLC 기반 시스템이 이미 있었습니다." Liam의 설명입니다. "우리는 단지 더 현대적인 솔루션으로 업그레이드하길 원했고, 로크웰 오토메이션은 이 프로세스에서 크게 도움이 됩니다. 특히 1747-AENTR 어댑터 모듈을 도입해서요."
1747-AENTR 어댑터 모듈을 통해 Allen‑Bradley CompactLogix™ 및 ControlLogix® 컨트롤러는 SLC I/O 모듈을 제어할 수 있습니다.이는 주로 기존 SLC 제어 시스템을 Logix 기반 시스템으로 마이그레이션할 수 있도록 설계되었고, SLC 백플레인과 EtherNet/IP 간의 게이트웨이 역할을 하며, 일반적으로 랙의 SLC 컨트롤러를 대체합니다.
시스템의 성공은 새로운 제어 인프라는 물론 센서의 지능적인 사용과 그 배치에 달려 있습니다."우리는 훨씬 더 많은 지능형 센서를 배치했습니다." Jonas의 설명입니다."처음부터 온도 매핑에만 의존하지 말자고 제안했습니다. 그래서 실시간 온도 측정 방법을 생각해 냈습니다.이를 위해 위험 기반의 접근 방식을 채택해서 가능한 모든 열원 및 냉원(도어, 팬, 히터 등)을 언급한 다음, 모든 '위험 요인'과 제품 저장소 사이는 물론 그 구역 주변과 중간에도 센서 프로브를 설치해 달라고 했습니다."
"결과적으로 더 많은 프로브가 필요하게 됐지만 이제 실시간 데이터의 신뢰성이 훨씬 더 높아졌습니다.온도 매핑은 여전히 법으로 정해져 있고, 위험 기반 접근 방식에서 중요한 부분입니다. 그러나 우리는 고객에게 상당한 추가 데이터를 제공할 수 있습니다.고객 몇 명은 매우 큰 인상을 받았고, 심지어 우리의 새 접근 방식이 '최고'였다고 말하기도 했습니다."
이 시설은 정기적인 감사와 함께 다른 검사도 받습니다."우리는 규제 당국과 지속적으로 소통한다"고 Liam이 설명합니다. "첫 설치 이후 50번 이상의 검사에 참여했습니다.Oriola는 유통망을 담당하므로 어떤 문제든 전체 고객망에 영향을 미칠 수 있습니다.검사에서 무언가 발견되면, Oriola는 Kennedy Automation에 검사를 제대로 했는지 입증해 달라고 요청합니다. 언제 전화가 올지 몰라요.우리는 테스트 평가서와 위험 평가서를 제공하는데, 그 중 일부는 추가 개선이 필요한 문제입니다.여전히 여러 의견을 받지만, 전에 받았던 의견과 동일한 의견은 없습니다."