과제
2015년 초에 착수한 이 프로젝트에서 흥미로운 점은 로크웰 오토메이션 내의 거의 모든 사업부가 참여했다는 것입니다.눈에 띄는 사업부 중 하나는 자동화 및 소프트웨어 부서였습니다.이 부서는 자동 제어 시스템, 프로세스 컨트롤 네트워크 및 정보 이더넷 IP, 그리고 변수 관리 기기 및 상태 감시 모니터링 펌핑 유닛을 역사화하는 소프트웨어를 제공하는 업무를 담당했습니다.전력 시스템 부서는 펌핑 유닛을 구동하는 데 사용했던 가변 주파수 고압 인버터를 제공하는 업무를 담당했습니다.
서비스 부서는 장비 및 툴 조립, 포장 케이블 및 네트워크, 배선 작업, 제어 및 계측을 수행하는 하청업체의 모든 작업을 관리 및 감독했습니다.또한 서비스 부서는 MV Drive의 테스트 및 시운전도 담당했습니다.
마지막으로 시스템 및 솔루션 부서는 프로젝트 관리 및 완벽한 통합을 수행했습니다.이 부서는 아키텍처를 설계하고 제어 전략을 개발함은 물론 선착지를 운영하기 위한 로직 및 설치를 구성했습니다.또한 Balao 터미널에 있는 감독자 등과의 연락을 담당했습니다.
로크웰 오토메이션의 시스템 및 솔루션 팀은 제안 단계에서 세부 엔지니어링, 건설, 테스트 및 교육, 그리고 시운전 단계까지 기술적으로 주도했고, 전체 프로젝트를 시작했습니다.로크웰 오토메이션에서 내부적으로 SSB 팀이라고 부르는 시스템 및 솔루션 비즈니스 팀에서는 제안서에 명시된 일정에 따라 장비 및 컴포넌트를 제조, 운송, 설치, 작동했습니다.
구현된 제어 시스템인 PlantPAx 현대적 분산제어시스템(DCS)은 펌핑할 적절한 제품의 프로세스 변수 모니터링 또는 제어 밸브 관리를 포함할 뿐만 아니라, 가변 주파수 PowerFlex 7000 인버터와도 통합됩니다.
이를 통해 펌핑 시스템의 제어 및 관리를 최적화할 수 있습니다."이를 통해 매우 정밀하게 압력, 온도 및 연료 흐름을 제어하고, 펌프 베어링의 진동 및 온도를 측정할 수 있을 뿐만 아니라, 무엇보다도 펌핑 유닛의 신뢰성을 보호하고 개선할 수 있습니다." Montaño의 말입니다.
이 프로젝트에서 가장 중요한 작업은 엔지니어에 맞게 애플리케이션을 개발 및 구성하는 것이었습니다. 이곳은 토출과 반환을 하는 양방향 스테이션이고 Esmeraldas 정유사와도 관계가 있었기 때문입니다."이 시스템은 모든 라인과 펌프에 대해 다양한 작업을 실행해야 합니다.로크웰 오토메이션 덕분에 흡입 및 토출 문제가 모두 해결되었습니다."
로크웰 오토메이션은 시스템을 공급했을 뿐만 아니라, 자동화, 계측, 고압 인버터 프로젝트 전반에서 조립, 설치 및 시운전까지 수행했습니다.그럼에도 이 이니셔티브가 EP Petroecuador의 계약서에 명시된 기한 이전에 완료되었고, 최종 고객인 에콰도르 주에 추가 비용이 부과되지 않았다는 점이 놀랍습니다.