실시간 데이터를 제공하는 스마트 머신
YL1805B 기어박스 조립 장비는 통합 안전 시스템을 갖춘 스마트 머신이 어떤 역량을 제공하는지 잘 보여줍니다.
이 장비는 FactoryTalk® View SE와 PanelView™ Plus 그래픽 터미널을 활용하여 비상 정지, 라이트 커튼, 스캐너, 도어 스위치 등 안전 시스템의 상태를 실시간으로 표시해줍니다. FactoryTalk® Metrics 시스템은 장비 성능, 안전 이벤트 및 안전 원인 코드에 대한 정보를 수집하여 보고합니다. 시스템은 장비의 가동 시간, 일일/시간 당 조립된 기어박스의 수와 품질, 전체장비효율(OEE)과 같은 성능 데이터를 표시합니다. 또한 이벤트 개요(유휴, 폴트 및 안전)가 포함된 다운타임 보고서와 일일 안전사고 발생 보고서를 생성합니다.
스마트 안전 툴을 통한 규제준수 간소화
이제, 사용자들은 단일한 툴을 통해 전체 안전 주기를 관리, 문서화하고 규제준수를 확보할 수 있게 되었습니다. 로크웰 오토메이션의 안전 수명주기 툴킷(Safety Lifecycle Toolkit)은 엔지니어들에게 ISO 12100, ISO 13849와 ANSI B11:0에 명시된 대로 전체 장비 안전 수명주기를 완료할 수 있게 해주는 단일한 환경을 제공합니다.
이 툴들은 단일한 환경 내에서 엔지니어들에게 장비 안전 수명주기의 각 단계들을 안내해주고 국제 표준을 준수하고 있음을 보여주는 문서를 생성할 수 있도록 해줍니다. 사용자들은 입력, 로직, 출력 장치 등 각 안전 기능의 모든 요소를 선택할 수 있으며, SISTEMA(장비 애플리케이션의 평가를 위한 안전 무결성 소프트웨어 툴) 계산 파일을 수신하여 성능 수준 요구사항이 충족되는지를 확인할 수 있습니다.