추천
철광, 금, 석탄, 칼륨을 비롯한 금속과 광물은 선사 시대부터 중요한 자원으로 이용되었습니다.그러나 이러한 자원을 채굴하는 방법은 비약적으로 발전했습니다.오늘날 채광 업체는 호이스트 장비를 사용하여 재료와 직원을 지하에서 지면으로(일반적으로 0.5마일에서 1마일 깊이) 신속하게 옮깁니다.
기술적 역량이 성장함에 따라 채광 업체들도 전 세계적으로 생산성과 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있습니다.이들은 예기치 않은 유지보수를 위해 중단하는 일 없이 지속적으로 호이스트를 운행하고 호이스트가 감당하는 부하의 크기도 늘리길 원합니다.그러나 가장 큰 우려 사항은 안전과 신뢰성입니다.호이스트의 광차는 초당 최대 60피트의 속도로 움직일 수 있으며 미리 정해진 위치에 아무런 문제 없이 정지해야 합니다.
오늘날의 현대식 호이스트는 별도의 관리 감독 또는 운영자 없이 운행이 가능합니다.운영자는 현장의 제어실에서 자동 운행을 모니터링할 수 있습니다.그러나 이제 점점 더 많은 기업들이 원격 모니터링이 제공하는 가치를 인지하고 있습니다.
INCO Engineering은 1874년 설립된 CKD Prague의 풍부한 전통을 바탕으로 광산의 수직 및 급경사 이송을 위한 현대식 채광 호이스트와 일체의 시스템을 설계하고 제작합니다. 프라하에 본사를 둔 이 기업은 체코 공화국, 폴란드, 슬로바키아, 러시아, 카자흐스탄, 터키, 인도를 포함한 전 세계 고객을 대상으로 맞춤형 장비를 설계하며 현재 미국과 캐나다에서도 사업을 확장하고 있습니다.고객이 주로 다루는 자원에는 석탄, 철광, 우라늄, 구리, 칼륨, 은, 금 등이 포함됩니다.
INCO의 호이스트는 최신 기술이 집약된 거대한 장비로 그 크기가 최대 2층 높이에 이릅니다.INCO는 고객과 긴밀히 협조하여 광산 요구 사항에 맞는 호이스트를 설계하고 제작합니다.호이스트의 세부 사항은 고객마다 바뀔 수 있지만 가장 큰 불변 요소는 안전과 신뢰성 요건입니다.INCO는 가동 중단의 위험을 최소화하기 위해 각 호이스트 시스템에 들어가는 컨트롤을 여러 계층으로 이중화합니다.
로크웰 오토메이션과의 글로벌 네트워크는 고객에게 최신 자동화 제품과 글로벌 서비스를 이용할 수 있는 기회를 제공합니다.이 기업은 Allen‑Bradley® PowerFlex® 750 인버터와 고전압 PowerFlex 7000 드라이브, 그리고 강력한 속도 제어를 위해 PowerFlex 7000 능동 프런트 엔드 정류기를 사용합니다.
Allen‑Bradley CompactLogix™ 1769-L33ER 프로그래밍 가능 자동화 컨트롤러는 컨트롤 및 모션 실행을 위한 통합형 플랫폼을 갖추었으며 Ethernet 네트워크를 통해 통신하고 하나의 프로그래밍 환경에서 구성이 가능합니다.INCO의 고객은 이를 통해 예비 부품 보유량을 줄이는 한편 제어 플랫폼의 개방성을 무기 삼아 타사 구성요소와의 손쉬운 통합을 추진할 수 있습니다.
제어 시스템은 장비 수준 링 네트워크 토폴로지를 지원하여 폴트가 발생하더라도 사용자가 통신을 유지할 수 있도록 합니다.분산 입력 및 출력 적용으로 배선이 줄어듭니다.Allen‐Bradley PanelView™ Plus 6 HMI는 호이스트 프로세스를 모니터링하는 작업자와 장비 간에 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다.
또한 INCO는 고급 원격 모니터링 시스템인 Transdatic을 개발, 제공합니다.이 시스템은 선택한 장비의 상태를 지속적으로 모니터링하며 데이터는 INCO의 중앙 서비스 센터로 안전하게 전송됩니다.문제가 발생하는 경우 INCO 인력이 즉각 고객에게 알릴 수 있으므로 고객의 유지보수 비용이 절감됩니다.또한 담당자는 가장 빈번한 폴트를 분석하고, 고객의 장비 및 프로세스 조정을 지원하여 향후 폴트의 추가 발생을 방지할 수 있도록 합니다.Transdatic 시스템은 전 세계 어느 곳에서나 호이스트와 함께 체코 공화국의 서비스 센터에서 구현이 가능합니다.
INCO는 로크웰 오토메이션과 함께 하는 장비제조업체 파트너 프로그램에 따라 채광 산업에서 새로운 시장과 고객을 발굴했습니다.INCO 인력은 글로벌 장비 유지보수 및 지원에 로크웰 오토메이션 서비스를 활용할 수 있습니다.
INCO Engineering의 CEO이자 공동 소유자인 Jan Houdek 박사는 "호이스트 장비 제작에서 이를 유지하기 위한 서비스 제공으로 사업을 확장하면서 로크웰 오토메이션과의 협업이 확대되었다"고 말했습니다."고객이 얼마나 멀리 있든 안심하고 로크웰 오토메이션에 의지할 수 있습니다.이로써 고객은 작업의 안전과 신뢰성, 생산성 유지를 INCO에 믿고 맡길 수 있습니다."
Published 2015년 10월 21일