또한 작업을 완료할 수 있는 기간이 한정되어 있었고 업그레이드를 할 수 있는 기회는 두 번뿐이었습니다.
첫 번째 기회는 보통 여름철에 2주 또는 3주 정도 되는 정기 종료 기간이었고, 두 번째 기회는 운영을 종료하기 전에 가동 중인 구성요소와 인프라 요소를 동시에 교체하는 것이었습니다.
전반적으로, 기본 목표는 시스템 구성요소를 교체하여 오작동 트립과 주요 노후화 문제를 극복하면서 최소 2020년까지 예비 부품을 유지하고, 추후 North Alwyn에서 Dunbar를 원격으로 운영하기 위한 시설을 제공하고, 생산에 미치는 위험을 최소화하면서 비용 효율적인 업그레이드를 수행하고, 무엇보다 플랫폼, 담당자 또는 환경에 대한 위험 없이 업그레이드를 완료하는 것이었습니다.
이 최종 목표를 달성하는 것이 전체 프로젝트의 성공으로 간주되었으며, 로크웰 오토메이션의 엔지니어들은 안전보건상 수상 후보로 선정되었습니다.
솔루션
업그레이드를 위한 전략은 개별적이면서도 상호 배타적이지 않은 여러 단계로 구성되었습니다.PCS 시스템은 종료 전에 업그레이드되었고 생산 용량을 유지하기 위해 기존 시스템과 함께 설치되었습니다.
F&G 시스템 역시 종료 전에 업그레이드되었으며 ESD 솔루션은 종료 기간 중 새로 도입하는 다른 시스템과 함께 나란히 업그레이드되었습니다.
로크웰 오토메이션은 EPC 계약 업체로 선정되어 모든 장비 업체에 주문을 내고 모든 세부 엔지니어링의 완료, 모든 재료에 대한 제어 및 현장으로의 출하 조율, 업체 현장 설치 및 시운전 활동 감독, 하청 업체 관리를 책임졌습니다.