Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd., (XYP)는 30년 이상 수축 슬리브 장비, 수축 필름 및 수축 라벨을 생산해온 대만의 패키징 장비 제조업체입니다. XYP는 최적의 수축 패키징 솔루션을 제공하기 위해 다양한 분야와 산업을 위한 새로운 장비를 지속적으로 개발하고 있습니다.
수축 슬리브는 식음료, 개인 생활 용품, 화장품 및 제약 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 각 분야별로 고유한 요구사항이 있기 때문에 제조업체들은 변화하는 소비자 요구에 민첩하게 대응해야 합니다.
XYP의 수축 라벨 삽입 장비는 모듈형 프로그래밍, 손쉬운 전환, 빠르고 효율적인 작동을 지원해 이러한 과제를 해결합니다.
특징
- 설치가 용이한 스테인리스강 단일 구조
- 신속하게 전환할 수 있는 모듈형 설계
- 사용이 간편한 이중 HMI 터치 컨트롤러 및 작동 파라미터 인터페이스
- 다양한 삽입 컨테이너에 맞게 조정 가능
- 장비 상태를 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 LED 디스플레이
- 쉽고 안전하게 릴(reel)을 교체할 수 있는 그라운드 슬리브 릴 시스템
- 장비 멈춤 없이 릴을 교체할 수 있어 라인 생산성을 향상시키는 고속 스플라이싱 시스템
- 특수한 슬리브 장력 조정 설계로 정확한 슬리브 이동이 가능한 일반 스플라이싱 시스템
- 안전 규정 준수
- 원형 병, 직사각형 병, 특수 곡선 병, 맞춤형 빈 병 등 다양한 제품 유형에 적합
이점
- 제품 간 전환 시간 단축
- 생산율 : 분당 200-450병 생산
- 로크웰 오토메이션 글로벌 OEM 기술 컨설턴트의 서비스 및 지원