원 스톱 솔루션
시스템과 장치의 설계 및 설정을 위해 직관적이며 사용자 친화적인 경험을 제공하도록 특별 설계된 Rockwell Software® Studio 5000®은 엔지니어링 및 설계 요소들을 생산성 최적화와 시운전 시간 감소를 가능하게 해주는 단일한 표준 프레임워크로 결합함으로써 프리미어 통합을 달성합니다.
이 솔루션은 데이터, 태그 및 알람을 다수의 설계 애플리케이션들이 공유할 수 있는 표준화된 방법을 제공하여 엔지니어들이 정보를 한번만 설정하면 전체 자동화 시스템들에서 사용할 수 있도록 만들어 줍니다. 또한, 자동화 시스템의 모든 요소들을 여러 가지 제어 및 시각화 툴들을 사용하지 않고 한 곳에서 설정할 수 있습니다.
작업자와 유지보수 담당자는 시스템 가동 중에 중앙 위치에서 모든 시스템 컴포넌트들을 조회할 수 있을 뿐 아니라, 장치를 손쉽게 재설정하고 문제 진단을 하며 정보에 액세스할 수 있습니다.
산업 공통 프로토콜(Common Industrial Protocol, CIP™)은 공장 전반의 통신을 지원하여 제어, 장치 설정 및 데이터 수집을 가능하게 해주는 애플리케이션 계층의 프로토콜입니다. CIP에 기반한 EtherNet/IP™는 인버터와 서보 드라이브를 위해 실시간의 확정 제어를 가능하게 해줍니다. Logix 기반 컨트롤러에 포함된 동기화 기능은 다수의 모터를 정확하게 조율할 수 있게 해줍니다. 이러한 전용 애플리케이션 리소스들은 네트워크 상에서의 동기화를 위해 장치별 프로파일을 제공하는 인버터와 서보 드라이브에 사용될 수 있습니다. 또한 반복적인 프로그래밍이나 변경이 필요하지 않기 때문에 엔지니어들의 작업을 보다 쉽게 해줍니다.
프리미어 통합은 통합의 복잡성을 감소시키는 것 이외에도, 다음과 같은 다양한 방법으로 엔지니어링 시간과 관련된 비용을 절감해줍니다.
장치 매핑 및 설정:
Logix 기반 컨트롤러는 특정 Allen-Bradley 컴포넌트들을 인식하고 이들의 장치 프로파일을 자동으로 가져옵니다. Allen-Bradley PowerFlex® 인버터를 통합하면, 엔지니어가 특정 모듈을 선택하는 즉시 Studio 5000 소프트웨어가 자동으로 모든 드라이브 파라미터를 불러옵니다. 더 이상 수동으로 파라미터 값을 설명과 연관시키거나 전원과 볼트 같은 드라이브 세부 내역을 입력할 필요가 없기 때문에 장치 매핑이 보다 쉬워집니다.
또한 단일한 소프트웨어 환경, 단일한 위치에서 컨트롤러 및 드라이브의 네트워크 연결 설정을 수행할 수 있기 때문에, 개발 오류가 감소하고 입력/출력(I/O) 불일치 오류가 사라집니다.
장치 복제:
Studio 5000 소프트웨어에 포함된 복사 & 붙여넣기 기능은 유사한 추가장치를 설정한 후 통합하는 시간을 단축해줍니다. 동일한 프로젝트를 위해 이중 장치들이 필요한 경우, 엔지니어는 원본을 복사하여 간단하게 추가적인 장치 노드를 생성할 수 있습니다. Studio 5000 소프트웨어는 복사 & 붙여넣기 기능을 통해 자동으로 원본 드라이브에 사용된 설명 태그 이름과 설정을 새로운 드라이브로 보냅니다.
태그 가명화:
Logix 기반 아키텍처 내에서, 엔지니어들은 물리적 하드웨어가 준비되기 전에 의미있는 태그 이름으로 전체 프로그램을 작성하고, 나중에 물리적 모듈과 터미널 정보를 할당할 수 있습니다. 그러한 태그 가명화 기능은 배선도가 나오기 전에 프로그램을 개발하는데 보편적으로 사용됩니다. 이는 동시적인 개발을 가능하게 해주며, 프로그래머들이 설계-엔지니어링 그룹이 전기 배치도를 완료할 때까지 기다릴 필요가 없도록 만들어줍니다. 결과적으로 설계된 제품의 시장 출시가 가속화됩니다.
라이브러리 관리:
프리미어 통합의 핵심적인 요인의 하나인 라이브러리 관리는 엔지니어들이 프로그램으로부터 코드를 효율적으로 저장, 관리 및 재사용할 수 있도록 해줍니다. 이는 성공적인 프로젝트들을 발판으로 새로운 프로젝트를 구축할 수 있도록 해주며 개발 시간을 단축시켜 줍니다. 프로젝트 코드는 코드 라이브러리로 내보내져 향후 프로젝트에 재사용되거나 유사한 애플리케이션들을 위한 새로운 기업 표준을 구축하는데 사용될 수 있습니다. 콘텐츠의 재사용이 필요할 때마다 라이브러리에서 코드를 새로운 프로젝트로 끌어 넣기만 하면 됩니다.
스마트 매뉴팩처링 강화
향상된 컨트롤러-장치 통합은 장비제조업체들이 스마트 매뉴팩처링으로 한단계 더 나아가고, 효과적인 연결성을 확보하여 스마트한 장비와 자동화 시스템을 설계할 수 있도록 해줍니다. 프리미어 통합은 엔지니어들에게 전용 통합 및 설정 경험을 제공하며, 작업자와 기술자들이 장비의 생산성과 수익성 향상에 필요한 정확한 정보를 안정적으로 액세스할 수 있게 해줍니다. 모든 정보는 기업 전반에서 보다 효과적인 의사결정을 내리는데 사용될 수 있습니다.