로크웰 오토메이션, 액센츄어 인더스트리 X.0과 함께 디지털 솔루션 개발
로크웰 오토메이션과 액센츄어의 인더스트리 X.0 는 산업 고객들이 기존 제조 솔루션을 넘어 연결된 전체 기업을 혁신할 수 있는 디지털 제품을 개발하기 위해 협력할 계획이라고 발표했습니다.
이러한 협력은 양사의 전문지식을 활용해 산업 공급망 최적화를 위한 새로운 역량을 제공하기 위한 것입니다. 고객들에게 신뢰할 수 있는 단일 디지털 솔루션 공급업체를 제공함으로써, 협업을 통해 고객들이 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 보다 효과적으로 활용하여 궁극적으로 가시적인 성장을 추진할 수 있도록 해줄 것입니다.
이러한 유형의 디지털 제품에 대한 업계의 초기 피드백에 고무되어, 양사는 산업 가치망에서 가치를 창출하는 솔루션과 서비스를 개발하기 위해 협력하기 시작했습니다. 지금까지, 협업을 통해 이루어진 초기 단계 성공에는 공급업체의 비용 최적화와 제품의 정확한 이동 경로 추적 역량을 제공하도록 설계된 공급망 관리 시제품이 포함됩니다. 비용 최적화와 제품 추적 역량은 성장을 추구하는 기업들이 특히 중요하게 여기는 두 가지 투자 영역입니다.
로크웰 오토메이션의 블레이크 모렛(Blake Moret) 회장은 “소프트웨어, 제품 및 솔루션에 투자하는 고객들은 가시적인 비즈니스 성과를 거두길 기대한다”며 “액센츄어와 함께, 로크웰 오토메이션은 기업들이 투자에 대한 재정적 이익을 정량화하고 이러한 가치를 신속하고 규모있게 실현하도록 지원할 수 있을 것”이라고 말했습니다. 그는 “협력을 통해 종합적인 전문 지식으로 복잡성과 위험을 감소시키고, 더 나은 성과를 달성할 수 있다”고 덧붙였습니다.
로크웰 오토메이션은 FactoryTalk InnovationSuite IIoT 소프트웨어와 분석 솔루션 등 선두적인 산업 자동화 기술과 산업별 전문 지식을 제공합니다. 로크웰 오토메이션은 또한 네트워크 서비스, 운영 기술 보안, 애플리케이션의 개발, 설치, 통합 및 지원 역량을 제공합니다.
액센츄어는 컨설팅, 분석, 애플리케이션 개발, 시스템 통합, 변화 관리 및 지원 등 엔터프라이즈 비즈니스 및 기술 역량을 제공하게 됩니다.
액센츄어 디지털의 그룹 CEO 마이크 섯클리프(Mike Sutcliff)는 “성장을 원하는 기업들은 더 빠르고, 효율적인 생산 및 운영 절차를 필요로 한다”며 “이러한 절차들은 또한 기업이 새로운 유형의 제품과 서비스를 개발할 수 있게 한다”고 말했습니다. 그는 “로크웰 오토메이션과의 협업은 고객들이 이러한 엔터프라이즈 혁신을 달성하도록 지속적인 도움을 주는 디지털 솔루션과 서비스를 제공할 것”이라고 설명했습니다.
로크웰 오토메이션, 2년 연속 생산 관리 시스템(MES) 선두 업체로 선정
- 가트너의 매직 쿼드런트 보고서(Magic Quardrant)
전년 대비 실행 역량과 비전 완성도 측면 향상
로크웰 오토메이션이 가트너의 매직 쿼드런트 보고서의 생산 관리 시스템(MES) 부문에서 2년 연속 선두 업체로 선정되었다고 발표했습니다. 2018년 보고서 대비, 로크웰 오토메이션은 쿼드런트의 실행 역량과 비전 완성도 측면에서 위치가 향상되었습니다. 이 보고서는 15개 항목의 기준으로 총 16개 공급업체를 평가했습니다.
로크웰 오토메이션의 엔터프라이즈 어카운트 및 소프트웨어 담당 수석 부사장인 존 제노베시(John Genovesi)는 "올해 가트너 매직 쿼드런트에서 로크웰 오토메이션이 MES 솔루션의 선두주자로 선정된 것은 산업 부문의 디지털 트랜스포메이션을 지원하기 위한 우리의 비전과 혁신을 인정 받았다는 것이라 생각한다."며 "우리는 고객의 다양한 디지털 여정을 지원하는데 주력하고 있으며, 고객의 운영 데이터를 활용하여 팀의 역량을 강화하고, 공장 현장을 고도로 최적화된 확장 가능한 생산 관리 환경으로 전환할 수 있도록 돕고 있다. 우리의 이러한 노력을 인정 받아, 전 세계 글로벌 고객들로부터 긍정적인 평가를 얻게 되어 대단히 기쁘다"고 말했습니다.
FactoryTalk InnovationSuite는 빠르게 성장하는 산업 디지털 트랜스포메이션을 가속화하기 위해 출시되었으며, MES/MOM, 분석, IoT, 증강 현실(AR) 및 인공지능(AI)을 단일한 통합 모듈 방식으로 제공합니다.
2019 매직 쿼드런트 보고서에 대한 보다 자세한 정보는 여기를 클릭하십시오.