MES의 가치
최고의 MES 시스템은 최적화되고 응답성이 뛰어난 공장 운영 및 프로세스를 위해 행해지는 생산 현장의 활동을 안내, 시작 및 보고해 주는 실시간 생산 에코 시스템을 제공합니다. 많은 MES 공급업체들이 서로 다른 구성 요소를 함께 통합합니다. 그러나 통합 생산 환경으로 설계된 단일 솔루션은 단일 버전의 공장 데이터 및 인텔리전스를 제공하여 더 높은 정확도, 접근성 및 제어를 지원합니다.
작업 중 재고 이동 및 위치, 작업자 및 장비 활동, 생산 수량, 품질 측정 등에 대한 실시간 가시성은 작업자와 관리자가 실행 가능한 정보에 더 빠르게 액세스할 수 있는 인프라를 제공하여 보다 시기적절하게 결정을 내릴 수 있도록 해 줍니다. 데이터에 대한 확신을 가지고 더 나은 결정을 내리면 품질이 향상되고 운영이 효율적이 되며 일정을 안정적으로 준수할 수 있습니다.
생산의 모든 작업 또는 트랜잭션 데이터가 MES에서 수집됩니다. 모든 재고 단위는 MES 도메인에 들어갈 때부터 상위 유통 시스템으로 이전될 때까지 추적되어 정확한 계통과 추적성을 제공합니다.
재고 및 생산 보고는 통합 MES 에코 시스템의 일부이기 때문에, 재고 배치, 로트 또는 일련 번호를 장비, 날짜/시간, 측정치 등에 완전하게 연결하는 효과적인 추적성을 통해 리콜의 위험과 가능성을 줄일 수 있습니다. 이러한 데이터를 통해 제조업체는 관계, 콘텐츠 및 소스 정보를 빠르고 명확하게 식별하여 잠재적인 품질 문제나 개선 기회를 추적할 수 있습니다.
세부적인 자산 성능 데이터는 예측 및 예방적 유지 보수 계획과 장비 조정 또는 수리의 잠재적 필요성을 조기에 감지하는 데 사용될 수 있습니다. MES 데이터는 공구 및 고정물의 할당 및 유지 보수를 위한 공구 관리 애플리케이션에 제공될 수 있습니다. 모든 활동이 디지털화되기 때문에, 상세한 데이터로부터 정확한 원가 계산 결과를 얻을 수 있으며, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템과도 통신이 가능합니다.
효과적인 MES 인프라는 기업 ERP 시스템과의 양방향 통신과 데이터 교환을 지원합니다.