비용 효율적인 SaaS 접근 방식은 쉽게 도입이 가능하며 전기차 공급업체들이 유연성과 효율성을 빠르게 향상할 수 있게 해줍니다.
전기차(EV) 혁명이 한창 진행 중입니다. 자동차 제조업체들은 EV 포트폴리오를 빠르게 확장하고 있으며, 향후 10년 동안 발효될 정부의 의무화 조치에 따라 새로운 내연기관(ICE) 차량의 판매를 전면 중단할 계획입니다.
이러한 제조 혁신의 여파로 자동차 공급업체는 생산 용량의 한계에 부딪히고 있습니다. 업계가 새로운 패러다임으로 전환하는 동안, 기존 ICE 플랫폼과 새로운 EV 제품을 모두 지속적으로 지원해야만 합니다.
유연한 제조가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 하지만 많은 공급업체들은 더 복잡해지고 경쟁이 치열해지는 공급망에 효과적으로 대응하는 데 필요한 생산 관리 도구가 부족합니다.
판도를 바꾸고 있는 MES
자동차 제조업체는 민첩성을 개선하고 처리량을 최적화하기 위해 제조 실행 시스템 (MES)을 오랫동안 사용해 왔습니다. MES 솔루션은 지정된 생산 프로세스와 표준을 시행하고 공장 전체의 활동을 조율하여, 주문이 순조롭게 진행되고 자산이 최적으로 실행될 수 있도록 합니다.
기존 MES 솔루션은 온프레미스로 구현되어 다른 제조, 비즈니스 및 공급망 시스템과 통합되며 공장의 특정 생산 요구 사항을 충족하도록 맞춤화할 수도 있습니다.
MES 플랫폼은 엔터프라이즈 전반에서 탁월한 가시성과 제어 기능을 제공하며 디지털 트랜스포메이션과 스마트 운영의 토대가 되어 줍니다.
그러나 MES를 수많은 복잡한 자동차 제조업체에게 매력적으로 만들어주는 온프레미스 구현 및 맞춤형 설계 등의 특징은 공급업체에게 큰 걸림돌이 될 수 있습니다.
![Electric car charging at home, Clean energy filling technology. 3D illustration](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/2400x1350-electric-car-charging-home-clean-energy-filling-technology.2400.jpg)
자체 개발 솔루션을 통한 격차 해소
일반적인 공급업체는 온프레미스 MES 솔루션을 지원하는 데 필요한 광범위한 IT와 엔지니어링 리소스를 보유하고 있지 않습니다. 대신, 많은 업체들이 자체적으로 개발한 솔루션에 의존하고 있으며, 각 솔루션은 생산 관리의 한 측면에만 초점을 맞추는 경우가 많습니다.
재고가 수동으로 관리되고, 엑셀 스프레드시트로 주문과 품질 정보를 추적하며, 각 교대조들이 생산 수량을 화이트보드에 업데이트하는 시나리오가 왠지 익숙하십니까? 각 부서에서 데이터 수집을 관리하기 때문에, 기업 전체는 고사하고 공장에서 데이터를 집계하고 정규화하여 적시에 의사 결정을 내리는 데 사용하는 것도 어렵고 시간이 많이 걸립니다.
내부의 여러 툴들은 보이지 않는 곳에서 확산되는 경향이 있기 때문에, 중복 시스템과 데이터가 생겨나기 마련입니다. 이외에도 오래된 툴들은 유지 관리가 어렵고 IT 인프라에 부담을 줄 수 있습니다. 실제로 얼마나 많은 시스템이 존재하는지 또는 시스템이 초래하는 잠재적인 사이버 보안 위험을 알지 못할 수 있습니다.
결론적으로, 솔루션을 개별적으로만 사용하기 때문에 보다 효율적이고 대응력이 뛰어난 운영을 구축하거나 공장 또는 기업 전반에서 생산 관리에 일관되게 적용할 수 있는 문맥화된 데이터를 확보할 수 없습니다.
더 나은 방법: 클라우드 기반 MES
이제 더 나은 방법이 있습니다. 이 멀티 테넌트 서비스형 소프트웨어 (SaaS) 플랫폼은 일상적인 생산 운영을 효과적으로 관리하고, 품질 표준을 충족하며, 출시 기간을 단축하고, 비용을 절감하는 데 필요한 MES 역량을 제공합니다.
또한 이 솔루션은 클라우드에 호스팅되므로, IT 또는 엔지니어링 리소스를 추가하지 않고도 MES의 이점을 빠르게 실현할 수 있습니다.
한 공급업체는 정시 납기율을 80% 중반에서 98%로 향상시켰습니다. 다른 공급업체는 효율성 목표를 초과 달성하고 연간 900만 달러의 절감 효과를 거두었습니다.
유연한 SaaS 플랫폼에서 기대할 수 있는 또 다른 이점은 무엇일까요?
- 모범 사례와 심층적인 업계 전문 지식을 바탕으로 한 사전 검증된 자동차 업계용 템플릿을 통한 신속한 구현
- 사용자 커뮤니티의 실제 경험을 바탕으로 최신 기술 및 혁신을 제공하는 자동 소프트웨어 업데이트
- 탁월한 가동 시간과 업계 최고의 보안을 유지하는 데 중점을 둔 업계 전문가들의 일관된 지원 및 IT 관리
- 초기 자본 비용이 들지 않고 예측 가능하며 운영 예산으로 충당되는 SaaS 비용
또한 클라우드 기반 솔루션을 사용하면 한 공장 또는 여러 시설에 걸쳐 플랫폼을 신속하게 확장하여 기업 운영 전반에서 일관성을 유지할 수 있습니다.
클라우드 기반 MES 솔루션에 대해 보다 자세히 알아보십시오.