코로나19 백신 접종 노력을 지원하기 위한 소프트웨어 기부이든, 실험실에서 생산까지의 격차를 해소하는 일이든, 과학과 자동화를 결합하면 생명을 구할 수 있습니다.
생명과학 산업은 코로나19 팬데믹으로 야기된 혼란의 한 가운데에 있습니다. 글로벌 공급망, 예방 접종, 그리고 의료 인프라와 관련된 도전과제들은 위험 환경을 변화시켰고 생명 과학 기업들이 기술 혁신에 대한 접근 방식을 재고하도록 만들었습니다.
생명 과학 산업이 뉴 노멀을 헤쳐 나가는 과정에서, 비즈니스 파트너십이 전면에 부상했습니다. 더 많이 협력할수록 더 많은 것을 성취할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션과 첨단 재생 제조 연구소(ARMI)와의 파트너십은 상호 이익을 도모하는 이러한 접근 방식의 대표적인 예입니다. 현재 개발 중인 ARMI Center of Excellence를 포함해, 양측은 모든 프로젝트에 중요한 정보와 기술을 제공합니다. 이러한 협력을 통해, 양사는 매년 수천 명의 생명을 구할 수 있는 혁명적인 의학의 시대에 한 걸음 더 가까이 다가섰습니다.
제조되는 인공 조직
현재 전 세계적으로 장기 이식 대기자 명단에 400,000명이 올라 있으며, 매일 20명이 이식을 기다리다 사망합니다. 수년 동안 사람들은 과학적 연구와 상업적 생산 사이의 간극을 메우기 위해 노력해 왔습니다. ARMI의 BioFabUSA 프로그램은 장기 이식 대기자 명단을 과거의 일로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 대규모로 인공 조직을 제조하기 위해 노력하는 170여 개 회원사로 구성된 컨소시엄이 이 프로그램을 추진하고 있습니다.
참여하는 많은 조직들은 연구 및 학계 출신이기 때문에, 조직 생성을 뒷받침하는 과학에 대해서는 잘 알고 있었습니다. 그러나 프로세스를 확장하고 자동화하는 방법을 파악하는 데 도움이 필요했습니다. 이를 위해 AMRI의 딘 카멘(Dean Kamen) 전무 이사가 로크웰 오토메이션에 도움을 요청했습니다. AMRI가 로크웰 오토메이션과 지식과 기술을 공유하면서 파트너십은 성장했습니다.
2020년 초에 가동을 시작한 ARMI BioFabUSA의 자동화된 첫 번째 조직 라인에 두 조직의 기여가 중요한 역할을 했습니다. 이제 라인의 한쪽 끝에 세포 바이알을 삽입하고 45일 후에 돌아와 다른 쪽 끝에서 완전한 골 인대 구조를 검사할 수 있습니다.
프로세스를 완전하게 자동화하는 것은 복잡한 장기를 엔지니어링하는 데 중요한 단계였습니다. Center of Excellence도 한몫을 했지만, 두 조직이 기회를 인식하고 중요한 순간에 협력하기로 했기 때문에 가능한 일이었습니다. 그 순간에 가장 기본적인 요구 사항은 물리적으로 그 자리에 있어야 하는 것이었습니다.
견문이 불여일견
170개 회원 조직의 대다수는 디지털 플랜트 성숙도 모델의 초기 단계에 있었으며 추후 단계에서 얻어진 가시적 결과로 혜택을 얻게 될 것이었습니다.
수년 동안 로크웰 오토메이션은 보스턴 지역에 Center of Excellence의 설립을 모색해 왔습니다. 한편, 보스턴에서 북쪽으로 불과 50마일 떨어진 뉴햄프셔주 맨체스터에 위치한 시설에서, 로크웰 오토메이션과 ARMI BioFabUSA와의 파트너십은 상당한 진전을 이루었습니다.
ARMI BioFabUSA는 섬유 공장을 개조한 이 시설의 방대한 공간을 효과적으로 사용할 수 있었습니다. 로크웰 오토메이션이 지역의 Center of Excellence에 관심이 있다는 사실을 알게 된 ARMI는 무료로 공간을 제공하겠다고 제안했습니다. 예상치 못했던 전개였지만 이는 컨소시엄의 모든 조직들이 앞으로 나아가는 데 도움이 되었습니다.
실용적인 최첨단 애플리케이션 바로 옆에 데모 공간이 있다는 것은 ARMI에게도 좋은 기회였습니다. 두 조직 모두 ARMI Center of Excellence를 하나의 학습 도구로 삼아, 컨소시엄의 구성원들에게 스마트 제조에 대해 교육을 제공하고 있습니다. 완공이 되면, 센터는 수동 설정에서 전사적 자원 관리 시스템과 상호작용하는 완전 자동화 시설에 이르기까지의 디지털 트랜스포메이션 여정을 시연해 줄 것입니다.
빠른 진행
ARMI BioFabUSA가 맨체스터의 공간을 제공한 후, 구상한 환경을 만들기 위한 첫 번째 단계는 빠르게 진행되었습니다. 프로젝트 주최자들은 2021년 3월 로크웰 오토메이션 수짓 챈드(Sujeet Chand) 수석 부사장 겸 최고 기술 책임자로부터 승인을 받았습니다. 2개월 후, 센터는 디지털 플랜트 성숙도 모델의 처음 두 단계를 시연할 수 있는 장비를 갖추었습니다.
ARMI BioFabUSA는 사명을 달성하기 위한 노력을 확대하고 있습니다. 로크웰 오토메이션의 지원으로, 이 조직은 향후 8~9개월 동안 8개의 생산 라인을 추가로 설치할 계획입니다. 온라인으로 제공되는 모든 것은 과학과 인공 조직의 완전 자동화 생산 간의 격차를 좁히고 성공적인 파트너십을 강화해 줄 것입니다.
또 다른 성공적인 파트너십
ARMI와 로크웰 오토메이션의 파트너십은 과학과 자동화를 결합해 얻을 수 있는 가치를 잘 보여줍니다. 로크웰 오토메이션은 또한 지역사회에서 코로나19 백신 접종 클리닉을 계획하는 비영리 단체, 정부 기관 및 공중 보건 파트너들에게 Arena® 시뮬레이션 소프트웨어를 기부한다고 발표했습니다. 이 소프트웨어는 환자 흐름, 직원 배치, 교대근무 변경 및 대기 중인 환자를 대상으로 한 사회적 거리두기 유지 안내 관리를 모니터링하는 데 사용될 수 있습니다.
이 소프트웨어는 환자 흐름, 직원 배치, 교대근무 변경 및 대기 중인 환자를 대상으로 한 사회적 거리두기 유지 안내 관리를 모니터링하는 데 사용될 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 홍보 담당 패트리샤 콘트레라스(Patricia Contreras) 부사장은 "이 소프트웨어는 의료 파트너들이 공급 및 인력 요구사항을 더 잘 해결하고 궁극적으로 백신 접종 프로세스를 가속화하는 데 도움을 주어 잠재적으로 판도를 바꿀 수 있는 툴"이라며 "가능한 많은 사람들이 안전하고 효율적이며 신속하게 백신을 맞을 수 있도록, 더 많은 병원, 보건 부서 및 기타 지역사회 단체와 힘을 합칠 수 있기를 기대한다"고 밝혔습니다.
팬데믹이 시작되었을 당시, 뉴욕의 Northwell Health와 델라웨어의 ChristianaCare 모두 Arena 소프트웨어를 사용해 코로나19 환자의 입원 치료를 관리했습니다. 이 소프트웨어는 의사 결정자가 일상적으로 변화하는 환경에서 시스템의 흐름과 리소스의 제약을 이해하는 데 도움을 주기 때문에 백신 클리닉을 계획하는 데 적합합니다.
미국 질병통제예방센터에 따르면, 3월 12일 금요일 현재 코로나19 백신 접종이 1억 회를 돌파했으며, 현재 미국 성인 인구의 13.5%가 백신 접종을 완료한 것으로 나타났습니다. 백신 공급 일정이 바뀌고 더 많은 사람들이 백신 접종을 할 수 있게 됨에 따라, 백신 배포를 지원하기 위해 더 좋고 효율적인 도구가 필요합니다.
Arena Simulation은 30년 이상 의료 분야에서 사용되어 왔으며, 병원 및 의료 시스템이 더 나은 환자 흐름을 계획하고 비용 효율성을 실현할 수 있도록 지원합니다. Arena 시뮬레이션 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 Arena 시뮬레이션 소프트웨어 웹사이트를 방문하십시오.

의료의 디지털화
코로나19 펜데믹은 의료 및 생명 과학 조직의 운영 방식을 변화시켰습니다. 생명 과학 기업들은 공급망을 재평가하고 있으며 소비자들은 디지털 의료 솔루션에 점점 더 의존하고 있습니다.
이러한 새로운 운영 방식으로 옮겨가면서, 과학과 기술 간의 경계가 무너지고 있습니다. 이 두 산업은 서로 다른 지식 기반과 기술을 보유하고 있지만, 더 긴밀하게 협력하면 소비자들이 더 높은 품질의 의료 서비스를 이용할 수 있고 환자의 치료 결과를 개선할 수 있습니다.