네트워킹과 스마트 기술을 이용해 구매에서 제조, 유통까지 모든 과정을 통합하는 ‘디지털 트랜스포메이션’은 전 세계적인 트렌드입니다.
식음료업계 뿐만 아니라 제약 및 소비재업계에서도 찾아 볼 수 있는 이러한 트렌드는 점점 더 복잡해지고 빠르게 진화하고 있습니다. 시장과 취향의 변화는 이들 업계의 성장을 가속화하고 있습니다. 소비자들은 그 어느 때보다 더 연결이 되어 있고 정보에 정통하며 자기 의견을 표출하는데 거리낌이 없습니다. 그리고 소매체인의 자체 브랜드, 온라인 식품 공급업체, 전문 식품 제조업체 등 경쟁은 곳곳에서 벌어지고 있습니다.
이러한 핵심적인 분야에서 경쟁 우위를 선점하려는 기업과 조직들은 더 나은 공장, 직원, 공정 및 장치를 통해 비즈니스를 성장 및 진보시킬 수 있는 절호의 기회를 극대화해야 합니다. 장비제조업체와 식음료 제조업체들은 트렌드에 보조를 맞출 수 있는 운영과 직원이 필요합니다.
다행히도 스마트 매뉴팩처링이 바로 이러한 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다
스마트 매뉴팩처링은 모든 것이 연결되어 정보 활용이 가능한 제조를 말합니다. 스마트 매뉴팩처링은 최신 기술을 사용해 식음료 운영을 재정의합니다. 로크웰 오토메이션은 다수의 공장과 생산라인으로부터 데이터를 수집 및 분석하여 핵심 성과 지표(KPI)에 기반하여 보다 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 함으로써 모든 규모의 기업이 커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise)를 구축하고 제조 공정을 향상할 수 있도록 지원합니다.