제약 산업의 규제 준수를 지원하는 MES
중국 저장성에 위치한 ZMC(Zhejiang Medicine Company)는 글로벌 바이오 약품 제조 및 멸균 포장 전문기업으로 중국 내 수출 기업들에 귀감이 되고 있습니다. ZMC는 미국 식품의약국(FDA)의 의약품 부족 목록에 있는 항생제를 보다 효율적이고 경제적으로 생산하기 위해 최근 새로운 MES 시스템을 도입했습니다.
멸균주사용 분말 프로젝트는 ZMC의 첫 번째 MES 애플리케이션 파일럿 프로젝트였습니다. 유럽과 미국의 엄격한 규제요건을 충족하기 위해, ZMC는 로크웰 오토메이션을 전략적 파트너로 선정하고, PharmaSuite를 사용해 규제 준수 및 효율적인 생산 보장을 위한 MES 시스템의 핵심으로서 배치 관리를 구축했습니다.
기존의 종이 문서 기반 기록 관리를 대신해, PharmaSuite는 100% 디지털화된 생산 목표를 달성할 수 있도록 지원했습니다. PharmaSuite에서 생산 오더가 발행되면, 작업자가 스테이징 룸에서 필요한 원료를 픽업합니다. PharmaSuite는 디지털 라벨을 사용해 추적성을 확보하고 실수나 교차 감염을 방지하는데 도움을 줍니다. 제조 프로세스의 디지털화, 창고 관리 시스템과 연구소 정보 관리 시스템의 통합은 ZMC가 전자 배치 기록을 생성할 수 있도록 해주었습니다.
PharmaSuite는 프로세스 자동화 시스템을 통합하여 실제 파라미터를 수집하고 실시간으로 보고서를 생성합니다. 로크웰 오토메이션 모바일 솔루션은 태블릿을 사용해 장비 및 원료의 디지털 라벨을 스캐닝하고 관련된 보고서를 MES에 업로드할 수 있도록 해줍니다.PharmaSuite는 장비나 원료의 디지털 라벨을 스캐닝해 생산 장비와 중간 폴트 장비 상태를 관리하며, 생산 프로세스가 올바른 장비를 사용하고 통제되는 상태에서 운영될 수 있도록 해줍니다. 생산 프로세스에 대한 실시간 알람 모니터링은 이상 상황을 적시에 확인하고, 신속하게 해결할 수 있도록 해줍니다.
PharmaSuite 레시피 설계 기능은 모듈형, 그래픽 및 구성 가능한 솔루션을 제공하는 ISA S88 표준을 준수합니다. 최신 가상화 기술을 사용하는 MES와 SCADA 시스템은 3개의 물리적 서버로 구성되어 하드웨어와 유지 보수 비용을 대폭 감소시켜 주며 IT 팀이 보다 효율적으로 관리할 수 있게 해줍니다.
PharmaSuite는 실시간 데이터 및 생산 프로세스 정보를 데이터베이스에 정확하고 완전하게 저장하며 백업을 생성합니다. 액세스 관리 및 감사 추적 기능은 모든 데이터 생성, 입력 및 수정을 제어하고, 추적 가능하게 합니다
.PharmaSuite는 기존의 종이문서 기록 관리를 대체해, 생산 프로세스를 100% 디지털화 했습니다.새로운 솔루션은 또한 데이터 처리를 자동화하고, 데이터 입력 오류, 해석 오류 등 오류의 위험을 줄여 품질을 향상하는데도 도움을 주었습니다. 이외에도, PharmaSuite MES는 5~10%의 인건비 절감, 46~75%의 배치 제품 검토 주기 시간 감소, 50%의 관리 검토 주기 시간 감소 등으로 비용을 절감해 주었습니다.
새로운 MES는 ZMC가 글로벌 제약업계의 치열한 경쟁 속에서 앞서가며 점점 더 엄격해지는 규제를 지속적으로 준수할 수 있게 해주었습니다.