자동차 업계는 빠르게 진화하고, 소비자들은 최신 기능과 스타일을 원합니다. 자동차들은 이러한 시장의 요구에 부합하기 위해 더 진보되고 더 나은 연결성을 제공하고, 더 스마트해지고 있습니다. 이는 정기적인 개선을 통해 첨단 안전 기능, 연료 효율성, 퍼포먼스, 디자인 및 옵션을 지속적으로 반영할 필요가 있음을 의미합니다.
변화하는 소비자 요구를 충족할 수 있도록, 자동차 제조업체는 다양한 모델과 변종을 생산하는데 필요한 유연성과 속도를 확보해야 합니다. 이러한 요구를 충족하기위해, 자동차 제조업체들은 최신 스마트 자동화 기술을 구현하고 있습니다.
독일에 본사를 둔 KUKA AG의 북미 법인 KUKA 시스템즈 노스 아메리카(KUKA Systems North America)는 자동차, 항공, 에너지 및 산업 솔루션 분야에서 유연한 자동화 시스템과 엔지니어링 서비스를 공급하는 글로벌 기업입니다. KUKA는 차체 접합 및 조립에 필요한 모든 제조 자동화 제품들을 자동차업계에 공급합니다.
자동화 수준이 낮은 생산 시설에서 유연성이 높은 제조 시스템, 그리고 개별적인 하위 조립품 제조와 완전한 바디쉘 및 애드온 부품의 조립에 이르기까지, KUKA는 자동화 및 반자동화 차체 생산의 전문기업으로 자부심을 갖고 있습니다.
KUKA의 수석 엔지니어들은 여러 자동차 제조 시설에서 일반적으로 사용되고 있는 자동화 시스템들에 대한 평가를 수행했습니다. 그 결과, 대부분의 시스템이 도입된지 25년이 넘었고 주요 개선이 이루어진지 15년 이상 되었다는 사실을 발견했습니다. 이는 획기적으로 개선된 자동차 제조 시스템을 구축할 수 있는 기회였습니다. KUKA는 산업 표준에 대한 대안으로 유연하고 효율적이며 비용 효율적인 솔루션을 찾고 있었습니다.
비전의 실현
KUKA는 자동차 제조에 획기적인 변화를 가져오고, 레거시 시스템들보다 훨씬 더 많은 혜택을 제공하는 시스템을 개발하길 원했습니다. KUKA의 엔지니어들은 시장의 판도를 획기적으로 바꿔놓을 수 있는 혁신적인 기술을 개발하고자 했습니다. 그러한 비전을 현실화하기 위해, KUKA는 마그네모션(MagneMotion)의 QuickStick HT 독립형 카트 기술을 적용하기로 했습니다.
KUKA의 PULSE 사업부 디렉터인 케빈 로렌스(Kevin Laurence)는 마그네모션의 QuickStick HT 독립형 카트 기술을 보고 "처음으로 빌딩 블록으로 사용할 수 있는 제품을 발견"했다고 합니다. "이전에 검토했던 다른 제품들은 필요한 역량을 제공하지 못하거나, 너무 비용이 높거나, 유연성이 부족했다”고 그는 설명합니다.
그러한 제품들은 프로젝트가 1년 이내에 완료되어야 하는 자동차 업계에서 적절한 옵션이 될 수 없었습니다. QuickStick HT의 간단한 사용과 유연성 덕분에, KUKA는 그들의 요구사항과 일정에 맞게 솔루션을 구성할 수 있었습니다.
간단함의 미학
선형 모터와 별도의 드라이브로 구성된 QuickStick HT는 통합된 위치 감지 기능을 사용해 트랙에서 각 캐리어들을 독립적으로 제어합니다. 가속, 감속, 속도 및 위치 모두 프로그래밍이 가능합니다. 고정된 속도로 계속 이동하는 것이 아니라, 공장 단계가 완료되면 운반 차체 부분은 로봇 워크스테이션을 통해 빠르게 지나갈 수 있습니다.
산업용 애플리케이션에서는 간단한 게 최고입니다. 시스템 부품이 적을수록 디자인도 간단해지고 성능이 더 좋으며 유지관리도 수월하기 때문입니다. 기존의 롤러 기반 베드와 트롤리 시스템과 비교해, 1세대 KS PULSE 시스템은 고유한 부품 수가 200개에서 14개로 줄었습니다. 성능도 대폭 향상되었습니다.
앞으로 대역폭과 통신 프로토콜이 더 발전해나가면, 네트워크 아키텍처와 통신 프로토콜을 시작으로, 최신 릴리즈에는 향상된 QuickStick HT 기능으로 지원되는 획기적인 개선사항들이 포함될 수 있습니다.
초기 시스템은 직접 배선되었으며 RS-422 직렬 통신을 사용하는 노드 컨트롤러에 기반했습니다. 업데이트된 제품에는 이더넷과 호환되는 노드 컨트롤러가 포함되며 네트워크 대역폭이 더 높습니다.
로렌스는 “직접 배선된 RS-422 통신은 한계가 있었고, 자동차 업계에서는 잘 사용하지 않는 방식이었다”며 “EtherNet/IP에 기반해 구축된 최신 KS PULSE 시스템은 용량도 더 크고 시스템 통합업체들이 잘 아는 프로토콜을 사용한다”고 설명합니다.