새롭고 혁신적인 제품에 대한 수요가 늘고 있습니다. 보다 맞춤화된 제품과 서비스를 찾고 있는 소비자들의 수요를 충족하려면 다양성이 핵심입니다. 식음료에서 계절별 의류와 가정용품 트렌드까지, 제조업체들은 합리적인 가격의 고품질 제품을 출시해야 합니다.
맞춤화된 제품에 대한 수요 증가와 제품을 신속하게 시장에 출시하려는 기업의 요구가 소규모 로트 생산 추세를 부추기고 있습니다. 소비자들이 구매하는 제품이 지속적으로 변화합니다. 그런데 코로나19 사태로 인해 구매하는 방법에도 큰 변화가 생겼습니다.
최근 Nielsen이 실시한 한 조사에 따르면, 코로나19 동안 이커머스가 지속적으로 증가했습니다. 외출을 자제하고 재택근무를 하는 사람들이 늘어나면서 온라인 구매는 53%나 증가했습니다. 이외에도, 소비자들은 더 빠른 배송을 요구하고 있기 때문에, 제조업체들은 공급망 프로세스를 더 효율적으로 만들어야만 하게 되었습니다.
제조업체들은 원료에서 제조와 보관, 물류 그리고 최종 고객에 이르기까지, 공급망 전체에서 민첩성을 유지해야 합니다.
연결된 공급망을 통해 성능과 생산성을 향상할 수 있습니다. 사물 인터넷(Internet of Things)을 통해 프로세스들을 연결함으로써, 조직은 엔드 투 엔드 공급망을 조정할 수 있습니다. 이렇게 민첩하고 연결된 공급망을 확보하기 위한 첫 번째 단계는 제조와 물류 운영을 간소화하는 것입니다.
제조와 물류 정렬
제품의 종류가 대폭 늘어나면서, 효율적인 제조와 재고 절감 같은 개념의 중요성이 커지고 있습니다. 적시 공급을 통해 재공품(WIP)을 대폭 감소하면, 생산 현장에는 현재 제조되고 있거나 곧 사용될 자재만 남습니다. 이는 각 생산 지점에 적절한 양의 절절한 재고가 적합한 시점에 도착할 수 있도록, 자재를 최대한 효율적으로 처리해야 한다는 것을 의미합니다.
제조업체가 제조 및 물류 운영을 간소화하려면, 물류와 생산 간에 데이터 및 자재의 흐름을 최적화하는 것이 중요합니다. FactoryTalk Warehouse가 도움을 줄 수 있습니다. FactoryTalk Warehouse는 모든 생산관리시스템 (MES)과 밀접하게 통합되며, 로크웰 오토메이션의 MES 솔루션들과의 프리미어 통합을 제공합니다.
FactoryTalk Warehouse는 생산 재고를
효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
FactoryTalk Warehouse는 입고 처리, 저장 및 운영, 출고 처리 등 생산 운영을 지원하는 데 필요한 모든 창고 활동을 관리합니다. FactoryTalk Warehouse는 하기 활동을 지원합니다.
1. 인바운드 처리 활동: 제품 입고 처리, 품질 검사, 분류 라벨, 자재 및 저장 조건에 따른 위치 결정 및 보관
2. 보관 및 운영 활동: 재고 기록, 재고 조정(예: 재고 조사 기반), 물류 단위 및 서브로트 재배치, 배치 및 서브로트 상태 관리, 자재 및 보관 조건에 기반한 재고 이동 요청 및 콜드체인 추적
3. 아웃바운드 처리 활동: 제품 출고 처리, 위치 결정을 통한 피킹, 통합, 포장, 웨이브(wave) 관리 및 출하 요청
대부분의 제조 시스템에는 MES와 창고 관리 시스템(WMS) 간에 2개의 접점이 있습니다. MES는 생산을, WMS는 창고 재고와 자재 이동을 관리하기 때문입니다. 첫 번째 접점은 구성 요소와 다른 재공품 자재를 생산 라인에 공급하고, 두 번째 접점은 완제품이 보관 창고로 이동되는 라인의 종단에 유치합니다.
맞춤화된 제품에 대한 수요가 증가하면서, 제조업체들은 소규모 로트 생산이 필요하게 되었습니다. 그렇기 때문에, 재공품 재고 수준 감소, 재고 가시성 향상 등의 문제를 중심으로 MES와 WMS가 밀접하게 협력하는 것이 중요합니다. 하나의 시스템이 데이터 세트나 요청들을 다른 시스템에 배치 모드로 전송하는 것보다는 두 시스템을 동기화하는 것이 더 효율적입니다.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/at67-how-to-make-your-warehouse-smarter-1.3840.jpg)
핵심은 민첩성
오늘날의 비즈니스 환경에서 변화하는 소비자 수요에 맞게 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 역량은 경쟁력을 구축하는 데 핵심입니다. 제조업체들은 새로운 제품이나 운영을 지원하기 위해, 기존 워크플로우를 수정하거나 새로운 워크플로우를 도입해야 하는 경우가 종종 있습니다. 솔루션이 모듈식이 아닌 경우, 이러한 과정은 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.
FactoryTalk Warehouse는 창고 워크플로우를 쉽게 수정하거나 구축하는 데 필요한 툴을 제공함으로써 이러한 과정을 간소화합니다. 사용자가 워크플로우를 수정하거나 구축할 때, 표준 기능 라이브러리(위젯)를 사용해 워크플로우 순서를 지정할 수 있습니다. 이러한 라이브러리는 작업자가 워크플로우를 효과적이고 효율적으로 실행할 수 있도록 지원하며, 모바일 터미널을 지원하는 HTML5 웹 클라이언트를 포함합니다.
컴플라이언스 간소화
제조 컴플라이언스는 업계에 매우 중요합니다. 운영 효율성과 안정성을 보장하고 고객의 확신과 신뢰를 구축하는 데 도움을 줍니다. 규제 산업 또는 비규제 산업 모두에서, GMP를 준수하는 시스템을 구현하면 운영의 실행 상황을 관리하고 기록하는 데 도움이 됩니다.
FactoryTalk Warehouse는 전자 서명을 사용해 누가 각 창고 운영을 실행할지를 통제하고 트랜잭션 로그를 사용해 운영 실행을 기록합니다. 이는 필요한 컴플라이언스를 충족 및 입증하는 데는 물론, 운영을 보다 효과적으로 관리하는 데도 도움을 줄 수 있습니다.
창고 관리 최적화
제조업체는 고품질 제품을 보다 빠르게, 더 합리적인 비용으로 생산하고 배송해야 하는 부담을 안고 있습니다. 창고 프로세스에서 도전과제와 병목 지점을 파악함으로써, 창고 관리, 기능 및 생산성을 최적화할 수 있습니다.
궁극적인 목표는 연결 기술을 통해, 제품이 자동으로 반입, 구분, 분류, 정리되고 배송을 위해 이동되는 스마트한 창고를 구축하는 것입니다.
FactoryTalk Warehouse는 가시성과 재고 워크플로우를 향상시켜, 입고, 재공품, 모바일 장비 등 생산 재고 관리의 모든 측면을 향상할 수 있도록 지원함으로써, 이를 가능하게 해 줍니다.
창고 운영의 디지털화가 주는 가치를 깨닫는 조직들이 늘어나면서, 스마트 창고 관리 시스템이 차기 경쟁력을 구축하는 데 주는 중요성도 지속적으로 커질 것입니다.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/at67-how-to-make-your-warehouse-smarter-2.3840.jpg)