운영의 도전과제를 극복하는 데 도움을 주는 스마트 안전 솔루션
스마트 안전 솔루션은 기업이 운영에서 직면하는 다양한 도전과제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 일례로, 스마트 안전 솔루션은 직원들이 표준 운영 절차를 준수하고, 절차상의 이상 상황에 대한 책임 소재를 규명하며, 누군가 이러한 시스템을 우회하여 자신과 다른 사람을 위험에 빠뜨릴 수 없도록 설계되어 있습니다. 이는 인력 구조의 변화와 원격 근무자의 증가, 노령 작업자의 퇴직 또는 은퇴, 경험 부족으로 인해 젊은 작업자가 부상을 입을 가능성이 높은 환경에서 특히 중요합니다. 작업자의 부상은 장비 수리를 시도하는 경우 발생하는 경우가 많으며, 걸림, 공급 오류, 제품 전환 등으로 인해 프로세스 중단이 야기됩니다.
스마트 안전 솔루션은 가동 중단 정보에 대한 가시성을 높여, 기계적 결함 등 작업자에게 가동 중단 원인에 대한 문맥 정보를 제공하고 이러한 문제를 해결할 수 있는 해결책을 제공합니다. 스마트 안전 솔루션이 운영의 도전과제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있는 또 다른 분야는 데이터 관리입니다. 데이터 수집과 보고서가 최신 데이터와 정보에 기반하도록 보장하는 것입니다.
또한 스마트 안전 솔루션은 검사, 규정 준수 로그 및 사고 보고서를 위한 안전 데이터를 수작업으로 입력하는 수고를 덜어줍니다. 솔루션은 공장 현장 시스템에 연결되어 오류를 제거하는 데 도움을 줍니다.
이외에도 스마트 안전 솔루션은 규정 준수를 강화하여 문서화 및 보고와 관련된 업계 표준 준수와 관련된 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 스마트 안전 솔루션은 설치와 유지 관리도 더 쉽습니다.
일반적으로 안전 솔루션은 추가 진단 데이터를 얻기 위해 더 복잡한 배선이 요구됩니다. 그러나 통합 스마트 안전 솔루션은 기존 배선을 사용해 중요한 진단 데이터에 액세스할 수 있으므로 시간과 비용이 절약되고 장비 또는 생산 라인의 상태를 완벽하게 파악할 수 있습니다.
펜데믹으로 야기된 뉴노멀 시대에서 생산성과 운영 복원력을 모두 향상시켜 주는 스마트 안전 솔루션에 대한 시장의 요구를 해결하기 위해, 로크웰 오토메이션은 광범위한 안전 솔루션 포트폴리오에 스마트 기능을 추가했습니다.
이러한 솔루션은 데이터를 분석 및 진단한 후 의미 있는 정보로 전환하여 안전 규제 준수와 생산 성과를 모두 개선하도록 설계되었습니다. 전환된 정보는 생산성을 높이고 예기치 못한 가동 중단을 줄이는 동시에 안전 무결성과 규정 준수를 유지하는 데 사용됩니다. 이 모든 것이 커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise®) 전략의 일부입니다.
현장 및 원격 인력 모두를 위해 설계된 스마트 안전
안전 솔루션의 전통적인 가치는 현장 작업자를 보호하고 생산성을 높이는 것이었습니다. 그러나 오늘날에는 현장 근무자와 원격 근무자가 혼재하기 때문에, 디지털 트랜스포메이션에 필요한 기술을 활용하는 스마트 안전 솔루션이 필요해졌습니다.
이를 위해, 로크웰 오토메이션은 다양한 원격 모니터링 및 제어 기능을 스마트 안전 솔루션 포트폴리오에 포함하게 되었습니다. 예를 들어, EtherNet/IP 네트워크를 통해 스마트 안전 장치의 성능을 전송하여 원격으로 문제를 해결할 수 있습니다. 이를 통해 개별 장치의 운영에 대한 일반 데이터와 안전 데이터를 모두 수집한 다음, 장소에 관계없이 작업자가 수집된 데이터를 시각화할 수 있습니다. Studio 5000®을 사용하면, 어느 위치에서나 스마트 안전 장치를 설정 및 모니터링하고 장치 프로필에 액세스할 수 있습니다.
또한 EtherNet/IP 네트워크는 이력 데이터에서 구축된 예측 유지 관리 루틴을 히스토리안에서 스마트 안전 장치로 전송하고, 장치 운영에서 수집된 데이터에 타임 스탬프를 찍어 히스토리안으로 재전송할 수 있게 해줍니다. 또한 원격 작업자가 EtherNet/IP 네트워크를 통해, 가드 도어 위치, 가드 잠금 상태 표시 등 스마트 안전 장치에 대한 안전한 액세스를 요청할 수도 있습니다. 히스토리안 데이터에 대한 액세스 요청은 애플리케이션을 조정하는 데 사용될 수도 있습니다. 이는 수정되지 않은 표준 이더넷을 통해 관리되는 일반 및 안전 제어를 위해 설계된, 간소화된 EtherNet/IP 상의 안전 네트워크 아키텍처 때문에 가능합니다.
로크웰 오토메이션의 스마트 안전 장치는 개별적으로 식별된 액세스 포인트를 통해 특정 자산 또는 장비에 대한 데이터 액세스를 제공하여, 개별 장치의 운영 데이터를 수집할 수 있도록 합니다. 하나의 장치에 스마트함과 안전성이 내장되면 배선과 시스템의 복잡성을 간소화할 수 있습니다. 이외에도, 스마트 안전 장치를 자산 및 장비의 기존 안전 장치와 함께 사용할 수 있기 때문에, 전면 교체를 하지 않고 기존 설치 기반을 활용할 수 있습니다. 스마트 안전 장치는 또한 장치의 사용량이나 사용 기간에 따라 예방적 유지 관리 절차를 조정할 수 있게 해줍니다.
운영 복원력과 생산성을 향상하는 CIP Safety
로크웰 오토메이션의 스마트 안전 장치를 차별화해주는 요소 중 하나는 EtherNet/IP 네트워크에서 CIP Safety를 사용할 수 있다는 점입니다. CIP Safety는 EtherNet/IP을 위한 애플리케이션 계층 프로토콜인 Common Industrial Protocol(CIP)의 확장입니다. 이 기능을 통해 작업자들은 현장 또는 원격 위치에 관계 없이 장비나 생산 라인의 중요한 데이터에 보다 쉽게 액세스하여 상태를 포괄적으로 파악할 수 있습니다.
CIP Safety를 사용하는 EtherNet/IP 네트워크에 스마트 안전 장치를 연결하면, 장소에 관계 없이 작업자가 장비의 상태를 보다 효과적으로 모니터링하고 예기치 못한 가동 중단을 줄이며 유연성을 향상시켜 장비나 생산 자산에서 의미 있는 정보를 확보할 수 있습니다. 또한 안전성을 높이는 동시에 총 소유 비용을 낮추고 기업의 운영 복원력을 높일 수 있습니다.
CIP Safety를 사용하는 EtherNet/IP 네트워크에 연결된 스마트 장치들은 안전 관련 장애가 어디에서 발생했는지, 작업자가 표준 운영 절차를 준수하고 있는지 등 보다 가치 있는 진단 정보와 인사이트를 제공합니다.
제조업체와 가공업체는 이러한 인사이트를 사용해 생산 장비의 생산성과 지속 가능성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 작업자가 위험 구간에 근접하면 알람이 울리도록 함으로써, 장비가 느려지거나 중단되는 것을 방지해 생산성을 향상할 수 있습니다. 이외에도, CIP Safety는 가용성 진단 데이터까지 확장되어, 작업자에게 스캐너 렌즈에 먼지가 쌓이는 경우 등 보편적인 오류가 발생하면 알림을 통해 경고를 줄 수 있습니다.
뉴노멀 시대 완전하게 자리를 잡은 스마트 안전
안전에 스마트 역량을 추가함으로써, 제조업체와 가공업체는 현장 작업자들로부터 작업 효율성을 향상하고 제품 품질을 개선하며 운영의 응답성과 안전성을 높일 수 있습니다.
스마트 안전 솔루션은 공정, 기계 및 안전 제어를 표준화하여 시스템의 예기치 못한 가동 중단을 줄여주며 생산성과 수익성을 개선하는 데 도움을 줍니다.