오늘날의 장비제조업체들은 유연 생산의 요구를 충족하는 장비를 제공해야 하는 막대한 부담을 안고 있습니다. 모든 것이 주문 생산되는 오늘날의 세상에서, 소비자들은 다양한 맛, 포장 사이즈, 좋아하는 제품의 멀티팩 제품을 요구하며 현상 유지를 선호하는 기업들에게 도전과제를 던져주고 있습니다.
소비재(CPG) 제조업체는 전환을 최적화하는 미래형 설계를 제공하고, 아직 상상해보지 못한 새로운 SKU(STOCK KEEPING UNIT)를 위해 빠르게 성장해야 하는 도전과제를 직면하고 있습니다.
최근까지, 장비제조업체들은 공장 현장에 장비를 공급하는 방법의 측면에서 별다른 선택의 여지가 없었습니다. 일반적으로 모든 소비재 제조 또는 포장 애플리케이션은 여러 대의 독립형 장비가 하나의 완전한 생산라인으로 통합되는 형태로 되어 있습니다. 현재에도 많은 공장들은 이러한 형태를 유지하고 있습니다.
이 생산라인은 정적 장비 부품, 마찰 기반 컨베이어, 수많은 이질적인 보조 장비들로 구성되는 것이 특징입니다. 따라서 고정된 변수에 기반해 단일 제품을 생산하는 경우, 인상적인 산출량을 달성할 수 있지만 장비의 유연성이 저하되는 경우가 많습니다 복잡한 기계적 조정과 장비 동기화는 많은 시간이 소요되고, 정해진 제품 출시 시기에 맞춰야 하는 공장 현장에서는 시간이라는 재화의 가치에는 프리미엄이 붙을 수 있습니다.
기술의 진보
다행히, 이보다 더 나은 방법이 있습니다. 기술의 발전을 통해, 장비제조업체들은 이제 더 큰 유연성을 원하는 제조업체들의 요구를 충족할 수 있는 더 나은 방법을 활용할 수 있게 되었습니다. 특히, 3가지 핵심 메카트로닉스(Mechatronics) 기술은 장비제조업체와 장비제조업체가 서비스를 제공하는 고객의 관계에 대한 공식을 변화시키고 있습니다.
첫째로, 로보틱스는 그 어느 때보다 더 많은 소비재(CPG) 애플리케이션으로 진출하고 있습니다. 로봇은 3차원으로 완전하게 작동하고, 기계적으로 경로를 재설정하지 않아도 적절한 경로를 스스로 결정할 수 있으며, 무한하게 다양한 형태와 크기의 제품을 생산할 수 있는 역량을 제공합니다.
두 번째로, 리니어 모터 기술, 특히 독립형 무빙 카트 기술(ICT)은 다양한 제품 조합에 대한 장비의 반응도를 향상시켜 줍니다. 고정된 속도로 사전 설정된 경로를 따라 제품을 이동하는 기존 컨베이어와는 달리, ICT는 작업이 완료된 제품들을 지능적으로 이동시킵니다.
마지막으로 자동화된 제품 전환 - 수동 개입의 필요성을 최소화하고, 작업자 인터페이스를 사용해 새로운 제품이나 포장 구성을 용이하게 합니다. 새로운 서보 드라이브 기능은 이러한 옵션을 한층 더 비용 효율적으로 만들어 줍니다.
최신 모션 제어 기술은 제조업체들이 더 다양한 제품 및 포장 사이즈에 대한 소비자의 요구를 충족시키는데 도움을 줄 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 최근 컨트롤러 없이도 시스템으로 작동하는 Kinetix 5100 서보 드라이브와 Kinetix TLP 모터 및 케이블을 출시했습니다. 이는 소형 기계를 제작하는 장비제조업체들을 위한 보다 비용 효율적인 옵션입니다.
새로운 Allen-Bradley Kinetix 5100 서보 드라이브는 LogixMicro800 컨트롤러와 함께 사용 할 수 있으며, 단독으로도 사용이 가능하여, 장비제조업체가 그들에게 가장 적합한 방식으로 제품을 사용할 수 있도록 지원합니다.
또한, 이 드라이브 시스템은 장비제조업체가 고객 생산성을 향상시킬 수 있도록 돕습니다. 폭발적으로 증가하는 SKU(STOCK KEEPING UNIT)로 인해, 제조업체들은 대부분 여러 차례 수동으로 제품을 전환 해야만 합니다. Kinetix 5100 서보 드라이브를 사용하면 제품 전환을 가속화하는데 도움을 주는 모터형 또는 자동화된 시스템을 구축할 수 있습니다.
전체 장비로부터 전원을 제거하지 않고도 모터 토크를 제거할 수 있는 안전 토크 차단(Safe Torque Off) 기능이 내장되어, 장비는 안전한 상태에 도달한 후 더 신속하게 다시 시작할 수 있습니다. 또한 듀얼 포트 EtherNet/IP로 장치레벨링(DLR : Device Level Ring) 토폴로지를 지원합니다.
첨단 기술을 통해 장비의 유연성을 향상시킬 뿐만 아니라, 장비제조업체가 더 작은 공간에서 더 적은 수의 장비로, 더 많은 일을 할 수 있게 합니다.실제로, 더 많은 장비제조업체들이 충전, 포장 등 고유한 작업을 단일 제품으로 결합한 컴팩트한 솔루션을 제공하고 있습니다.
통합 로보틱스
통합 로보틱스는 한때 지나가는 유행이 아닙니다. 통합 로보틱스는 로봇을 제어하는 단일 라인 또는 셀 컨트롤러로 정의됩니다. 이는 서보 모터, 드라이브, 학습 펜던트, I/O 등 전용 로봇 컨트롤러와 관련된 하드웨어 부품의 필요성을 줄일 수 있습니다. 이러한 방식으로, 단일 컨트롤러를 사용하여 다수의 로봇을 제어하고, 운영 효율성을 향상하며, 통합을 간소화할 수 있습니다.
모도 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 최근 연구에 따르면, 로봇이 중요한 역할을 하는 스마트 팩토리 시스템에 산업용 로봇을 적용하면서 산업용 로봇 시장의 수요가 급격하게 증가했다고 밝혔습니다.이 연구는 전 세계 스마트 팩토리 시장이 2024년까지 3886.8억 달러(USD)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이는 엔드유저 업계 전반에서 자동화를 위한 산업용 로봇의 적용 규모에 대한 인사이트를 제공합니다.