OT 환경의 취약성에 대한 가시성을 향상해주는 OT 침투 테스트
침투 테스트는 운영 기술(OT) 시스템의 보안 취약성과 약점을 평가하고 개선하기 위해 사이버 공격을 시뮬레이션하는 프로세스입니다. 로크웰 오토메이션의 사이버 보안 전문가들은 위협 행위자가 사용하는 도구와 시스템들에 대해 잘 훈련되어 있습니다. 전문가들은 취약점을 식별하기 위해 컴퓨터 시스템, 애플리케이션, 네트워크 등 조직의 중요한 자산에 액세스를 시도하는 모의 사이버 공격을 실행합니다.
로크웰 오토메이션은 의도적이고 전략적으로 네트워크에 침투함으로써, 조직의 현재 위험 프로필을 벤치마킹하고 잠재적인 영향을 평가해 위험의 우선순위를 지정한 후 발견된 취약점을 해결하기 위한 조치를 권장할 수 있습니다.
침투 테스트는 고객이 보안의 간극을 식별하고 업계 표준을 따를 수 있도록 하는 사이버 보안 퍼즐의 한 조각일 뿐입니다. NIST(National Institute of Standards and Technology) 사이버 보안 프레임워크와 정렬된 로크웰 오토메이션의 포괄적인 사이버 보안 서비스 포트폴리오는 성공적이고 선제적인 사이버 보안 전략을 통해 모든 공격 유형에서 고객을 지원할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션이 OT 침투 테스트 서비스와 기존 사이버 보안 전략 간의 간극을 어떻게 메워주는지 보다 자세히 알아보시기 바랍니다.
클라우드에서 원활한 설계를 지원하는 디지털 엔지니어링 소프트웨어 FactoryTalk Twin Studio
FactoryTalk Twin Studio는 사용자들이 하나의 클라우드 환경에서 설계, 프로그래밍, 시뮬레이션, 에뮬레이션 및 가상 시운전을 수행하고, 하나의 공통된 모델에서 그 어느 때보다 쉽게 협업을 하며 설계를 개선할 수 있도록 지원하는 엔드-투-엔드 자동화 설계 솔루션입니다. 항상 최신으로 유지되며 온디맨드 방식으로 사용할 수 있는 디지털 설계 소프트웨어를 통해, 팀원들은 모든 웹 브라우저에서 보다 효율적으로 작업할 수 있으며, 프로젝트의 작업 요구 사항에 맞게 사용자와 컴퓨팅 용량을 유연하게 확장할 수 있습니다. 결과적으로 더 잘 설계하여 더 빨리 개발할 수 있게 됩니다.
클라우드 디지털 엔지니어링으로 생산성 향상:
- 더 빠른 프로젝트 완수: 어디에서나 프로젝트를 위해 협업하며 그 어느 때보다 빠르게 설계를 개선하고 프로젝트를 진행할 수 있습니다.
- 가치 확대: 장비를 가상으로 구축, 테스트 및 시운전하여 설계를 확정하기 전에 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
- 시간 및 비용 절약: 웹 브라우저를 사용해 어디서나 원격으로 업데이트를 배포하고 문제를 해결할 수 있습니다.
- 보다 효과적인 협업: 필요한 도구로 직원들을 지원하고 요구 사항이 증가함에 따라 팀을 빠르게 확장할 수 있습니다.
FactoryTalk Twin Studio는 FactoryTalk® Design Hub™에 속한 5가지 핵심 솔루션 중 하나입니다. 이제 산업 조직은 클라우드로 지원되는 보다 간단하고 생산적인 방식을 통해 자동화 설계 기능을 혁신할 수 있습니다. 협업 개선, 라이프사이클 관리 개선, 클라우드 기반 소프트웨어에 대한 온디맨드 액세스를 통해 모든 위치, 규모 및 기술 수준에 있는 팀들이 더욱 스마트하게 작업할 수 있습니다. 모든 것은 최신 보안 표준과 정보 기술 모범 사례를 준수합니다. 결과적으로 설계 생산성이 향상되고 출시 기간이 단축되며 구축 및 유지 비용이 절감되는 시스템이 구축됩니다.
FactoryTalk Twin Studio에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

더 빠른 대응과 지원을 가능하게 하는 FactoryTalk Remote Access 솔루션
FactoryTalk® Remote Access™는 장비에 안전하게 연결하여, 팀이 요구 사항에 더 빠르게 대응하고 어디에서나 생산 문제를 더 빠르게 해결할 수 있도록 합니다. FactoryTalk Remote Access는 물리적 위치에 관계없이 해당 분야의 전문가를 중요한 문제에 신속하게 연결해줍니다. 지원 응답 시간을 가속화고 출장 비용과 자산의 다운타임 관련 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
FactoryTalk Remote Access는 FactoryTalk® Design Hub™에 속한 5가지 핵심 솔루션 중 하나로, 산업 조직을 위한 자동화 프로젝트의 개발 및 배포를 향상해줍니다. FactoryTalk Design Hub는 최신 보안 표준 및 정보 기술 모범 사례를 준수하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 팀은 항상 최신 소프트웨어를 사용해 웹 브라우저에서 온디맨드 방식으로 설계에 액세스할 수 있으며, 프로젝트의 작업 요구 사항에 맞게 사용자와 컴퓨팅 용량을 유연하게 확장할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 FactoryTalk Design Hub에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.

운영 민첩성을 향상해주는 새로운 온-머신 분산 I/O 솔루션
ArmorBlock 5000™ On-Machine™ I/O 블록은 제조업체가 자동화의 효율성과 연결성을 개선하여 더 스마트한 장비로 더 나은 엔터프라이즈 성과를 제공할 수 있도록 지원합니다.
로크웰 오토메이션이 새로운 Allen‑Bradley® ArmorBlock 5000™ I/O blocks 솔루션을 출시했습니다. IO-Link 기술이 통합된 이 분산 I/O 솔루션은 산업 제조업체가 최소한의 비용으로 운영 생산성을 향상시킬 수 있도록 해주는 스마트 기능을 제공합니다.
제조 기업은 ArmorBlock 5000 I/O 솔루션을 사용해 스마트 자동화를 보다 효율적으로 배포하고 유지할 수 있습니다. 고도로 통합된 IO-Link 기능은 Allen‑Bradley와의 더 밀접한 통합과 더 간단해진 장치 구성을 통해, 기계 설계의 복잡성을 감소해줍니다. 사용자는 직관적인 Studio 5000 Logix Designer® 환경에서 공통 태그 구조와 구성 워크플로우를 사용해 프로젝트 개발 속도를 높일 수 있습니다.
온-머신 사용에 최적화된 고성능 ArmorBlock 5000 I/O 블록은 더 빠른 설치, 시운전 및 문제 해결을 가능하게 하여 다운타임을 줄여줍니다. I/O 블록은 광범위한 온도에서 작동할 수 있으며 험한 환경의 고속 애플리케이션을 위해 최대 IP69K 보호 기능을 제공합니다. 또한 이 블록은 다양한 지역별 요구 사항을 충족하기 위해 세 가지 산업 표준 전력 모델로 제공됩니다.
IO-Link 마스터 블록은 ArmorBlock 5000 I/O 포트폴리오에서 처음으로 선보이는 제품입니다. 이 확장 가능한 블록은 IO-Link 클래스 A 포트 4개와 클래스 B 포트 4개를 포함해 최대 8개의 IO-Link 채널로 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 고전류 장치를 제어하고 연결성을 개선해주어 기계 성능과 생산성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
향후 ArmorBlock 5000 I/O 솔루션을 보완해주는 더 많은 제품들이 출시될 예정입니다. 곧 출시될 구성 가능한 I/O 블록은 이벤트 시퀀스(Sequence of event, SOE), 스케줄된 출력, 입력 타임스탬프, 이벤트 트리거 등과 같은 스마트 기능을 제공합니다.
점점 더 복잡해지는 제조 환경에서 고객들은 효율성을 유지하면서 운영의 탄력성을 개선해야 하는 어려움에 직면해 있습니다. 보다 스마트한 기술은 기업에 더 나은 가시성을 제공하여, 적절한 시점에 데이터에 기반해 의사 결정을 할 수 있게 해주는 핵심적인 요소입니다. ArmorBlock 5000 I/O는 진화하는 고객의 요구 사항을 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공하겠다는 로크웰 오토메이션의 노력에서 나온 결과입니다. 분산 모니터링 및 컨트롤, 고도로 통합된 IO-Link 기능을 갖춘 이 온-머신 I/O 솔루션은 산업 자동화에 필요한 생산 민첩성을 향상할 수 있습니다.
Allen Bradley ArmorBlock 5000 I/O 솔루션에 대한 보다 자세한 내용은 여기를 클릭하시거나 현지 대리점이나 로크웰 오토메이션 영업 담당자에게 연락하시기 바랍니다.