오늘날의 스마트 매뉴팩처링 시대에서는, 혁신과 생산성 향상에 주력하다 안전과 보안이 간과되는 경우가 종종 발생합니다. 우리는 공장 내부에서는 직원과 장비를 보호하고, 공장 외부에서는 사람들이 의존하는 핵심적인 인프라와 물자, 그리고 환경을 보호할 책임이 있습니다.
세계는 점차 디지털화 되고 있습니다. .로크웰 오토메이션은 기업의 문화에 대해 완전하게 이해를 하는 것이 성공적인 제조 안전 및 보안 전략을 구축하는 첫 번째 단계라고 생각합니다. 그래서 , 로크웰 오토메이션은 장비제조업체들이 다양한 영역에서 성과를 평가하고, 측정된 수치를 통해 어느 부분이 성공적이고 어느 부분이 최적화의 여지가 있는지 파악할 수 있도록 지원하는 안전 성숙도 인덱스(Safety Maturity Index™) 툴을 개발하였습니다. 이를 통해 장비제조업체들은 평가 결과를 기반으로, 안전 및 보안 프로그램의 범위를 결정하고 가장 적절한 툴을 사용해 방어 메커니즘 구축을 위한 최선의 표준을 정립할 수 있습니다.
안전과 생산성을 향상하려면 새로운 표준과 기술의 진보가 필요합니다. 특히 숙련된 직원의 부족과 벌어지는 기술 격차로 인해 작업자의 안전 문제가 커지고 있는 현 시점에서 그 중요성은 높아졌습니다. 작업 관련 안전 위험을 감소시키고 모든 관련된 보안 위험을 제거하기 위해서는 다양한 표준과 안전 제어가 단일한 컨트롤러에 통합되고 효과적으로 설계된 현대적인 안전 시스템들이 있어야 합니다.
지식과 기술은 해결책의 극히 일부라는 사실을 기억하십시오. 안전과 보안 고려사항을 전사적으로 통합하는 총체적 접근방식은 효과적인 전략의 핵심입니다. 모든 공장, 모든 기계, 모든 직원에 영향을 주는 여정의 각 단계를 안내해 줄 것이기 때문입니다.
우리는 정보에 기반한 연결이 제조를 변화시킨다는 사실을 알고 있습니다. 원격 연결성을 수익화하려는 장비제조업체들은 보다 효과적인 협업과 문제 해결 가속화, 혁신 및 생산성 향상을 가능하게 해주는 커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise)를 구축하고 있습니다. 무엇보다 중요한 사실은 커넥티드 엔터프라이즈가 안전과 보안에 대한 보다 스마트한 접근방식을 촉진한다는 것입니다.
로크웰 오토메이션은 항상 장비제조업체와 엔드유저들이 연결된 운영에서 안전 및 보안 위험을 제거하고 규제 준수 요건을 충족하며 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원할 준비가 되어 있습니다.
이번 호 Automation Today Asia Pacific에서는 기술, 프로세스 및 직원을 위해 로크웰 오토메이션이 어떤 안전 및 보안 역량을 보유하고 있으며, 로크웰 오토메이션이 어떻게 기업의 안전 및 보안을 향상시켜 주고 커넥티드 엔터프라이즈에 존재하는 가치 있는 자산을 보다 효과적으로 보호할 수 있도록 지원하는지 보다 자세히 알려드립니다.
조셉 수사(Joseph Sousa),
로크웰 오토메이션 아태평양 지역 사장