풍부한 이력 정보가 포함된 기계의 데이터베이스에 네트워크를 연결함으로써, 분석 도구는 과거 성능을 기반으로 미래의 동작을 예측하는 모델을 생성하고 머신 러닝을 사용하여 운영을 최적화할 수 있습니다. 이는 이상 징후를 예측해 작업자가 예방 조치를 취할 시간을 주는 것만큼 간단한 일일 수도 있습니다.
또는 기계에서 모터 속도를 늦추는 것과 같이 자율적이고 처방적인 조치를 취하여, 임계값을 유지하고 장비를 계속 가동할 수 있도록 만드는 것 같은 정교한 일일 수도 있습니다.
비즈니스 지원
또한 장비제조업체들은 오늘날 유연성의 의미를 새롭게 정립해야 합니다. 지난 10년 동안 가상 마켓플레이스는 기하급수적으로 성장했습니다. 그리고 펜데믹이 온라인 리테일의 편리함을 필수 요소로 만들면서 수요를 증가시켰습니다.
이외에도, 더 많은 제조업체들이 도매와 소매 유통에서 완전히 벗어나 온라인 소비자에게 직접 판매를 함으로써 수익률을 높이고 있습니다.
다음 단계는 무엇일까요? 공급망, 이커머스 포털 및 MES 시스템 간의 긴밀한 통합을 통해, 수요에 잘 대응하기 위해 보다 빠르고 더욱 유연하게 생산하는 것입니다.
장비제조업체의 경우, 이는 프로세스 초기에 장비의 디지털 기반을 고객과 공유하는 것을 의미합니다. 또한 생산 공간에 쉽게 통합될 뿐만 아니라 기업과 그 밖의 여러 애플리케이션에 직접 연결될 수 있도록 장비를 설계해야 한다는 것을 의미합니다.
확장 가능한 제품을 통한 기대치 충족
확장 가능한 자동화 플랫폼은 제품의 유연성을 향상시키며 제조업체와 고객 모두에게 혜택을 줍니다. 진정한 확장성을 제공하는 제품은 컨트롤러와 I/O에서 HMI(Human Machine Interface), 그리고 배치 공정 제어 및 분석에 이르기까지, 플랫폼의 모든 측면에 다양한 옵션을 제공합니다.
개방형 통신 프로토콜을 통해, 고객은 자동화 인프라에 대한 대규모의 선행 투자 없이 보다 스마트한 장비의 가치로 누리고 성장에 따라 확장할 수 있습니다.
장비제조업체들은 재사용 가능한 플러그 앤 플레이 방식의 지원 툴을 활용하여 제품 확장에 따라 설계 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 또한 한 시스템에서 개발된 애플리케이션과 분석 기능을 다른 시스템에서 쉽게 활용할 수 있습니다.
더욱 스마트한 업무 방식
아무리 민첩한 시스템이라 하더라도 최적의 성능을 발휘하지 못하면 처리량을 극대화할 수 없습니다. 그리고 지난 2년 동안, 기업들은 장비 문제를 해결하려면 보다 유연한 접근 방식을 취해야 한다는 사실을 깨닫게 되었습니다.
여행 제한에 직면한 장비제조업체의 경우, 설치된 자산에 대한 원격 연결이 장비를 지원하기 위한 유일한 방법이 되었고, 이 기술에 대한 고객들의 관심도 더 높아지고 있습니다.
또한 팬데믹으로 인해 장비 성능을 최적화하고 보다 유연한 업무 패러다임을 지원하는 다른 디지털 기술의 도입이 가속화되었습니다. 특히 증강 현실 플랫폼은 상당한 영향력을 미쳤습니다. 예를 들어, 협업 원격 지원 툴은 증강 현실을 사용해 작업자가 현장에 있지 않아도 실시간으로 지침과 안내를 공유할 수 있도록 합니다.
성공을 위한 전략
메카트로닉스와 디지털 기술의 발전 덕분에, 장비의 유연성이나 처리량을 50% 이상 향상할 수 있게 되었습니다. 그렇다면, 장비제조업체는 어떤 단계를 밟아야 할까요?
조언을 하자면, 개조 프로젝트가 필요한 것은 아닙니다.
새로운 기술이 제공하는 획기적인 이점을 실현하려면 장비 설계에 ‘백지 상태’로 시작하는 접근 방식이 필요합니다. 고객의 요구 사항에 맞춰, 디지털 여정이 궁극적으로 어디로 향해 갈지에 대한 비전을 세울 수 있습니다. 장비제조업체와 고객 간에 자연스럽게 ‘밀어주고 끌어주는’ 협업 프로젝트는 가장 혁신적이고 비용 효율적인 장비를 만들 수 있도록 해줍니다.
처리량을 유지하며 유연성을 향상해주는 더 스마트한 기계와 장비를 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
참조 링크: https://www.rockwellautomation.com/en-in/company/news/blogs/redefining-machine-flexibility.html