사라(Sara)와 남편 안토니(Antonie)는 땅콩을 좋아해서 간식으로 먹기도 하고 빵이나 과자를 굽는데도 사용합니다. 근처 편의점에 가서 소형 포장을 사오는 경우도 있지만, 집에 손님이 오거나, 친구, 가족들이 먹을 간식용으로 구매할 때, 또는 쿠키를 구울 때는 다양한 크기의 대형 포장을 구입합니다. 주로 저염이나 무염 땅콩을 구입하고, 친환경 포장재가 사용되는 제품을 선호하며, 때론 익일배송으로 온라인 구매도 합니다.
이는 대량 맞춤화의 수천 가지 시나리오 중 일부에 불과합니다. 이제 개별화된 제품과 맞춤화된 배송이 컨셉에서 현실로 이동해 일상이 되었습니다. 온라인 쇼핑의 편리함은 소비자가 원하는 제품을 1~2일 내에 받아 보길 기대한다는 것을 의미합니다.
이외에도, 1인 가구의 증가는 1인용 제품에 대한 수요에 박차를 가하고 있으며, 다양성에 대한 소비자의 요구는 더 많은 멀티팩 옵션의 등장을 부추기고 있습니다.
이렇게 변화하는 소비자 요구에 부응하기 위해, 소비재 제조업체들은 고도로 생산적이며 민첩한 포장 장비가 필요합니다. 문제는 1차, 2차 및 3차 애플리케이션 전반에서 유연성에 대한 새로운 요구를 충족하며 비용 효율적인 장비를 설계하는 것입니다.
장비제조업체의 도움
생산성과 시장 출시 속도가 매우 중요한 이윤 중심 환경에서, 장비제조업체는 스마트하고 유연한 제조 성공을 지원합니다.
첨단 기술이 적용된 스마트하고 유연한 장비는 다양한 포장 사이즈에서는 물론 완전히 다른 제품으로도 보다 쉽게 변경할 수 있도록 해줍니다. 궁극적인 목표는 버튼 한 번만 누르면 다양한 제품, 사이즈 및 구성으로 변경할 수 있는 다목적 장비로, 보다 민첩하고 유연한 운영을 실현하는 것입니다.
그러나 현실은, 대부분의 포장 라인은 빠르게 변화하는 요구를 충족할 수 있는 장비를 갖추고 있지 않습니다. 공장 현장의 레거시 장비는 일반적으로 고속 생산을 위해 설계되었지만, 다양한 제품을 처리해야 하는 경우에는 어려움이 있습니다.
문제의 핵심은 다양한 제품 조합에 장비가 즉각적으로 대처할 수 있는 역량입니다. 레거시 시스템들은 제품이 사전 설정된 경로를 따라 고정된 속도로 라인을 신속하게 이동하도록 설계되었습니다. 기존의 포장 라인에서는 제품들 간의 간격인 ‘피치(pitch)’가 처음부터 정해지며, 최악의 시나리오에 기반을 둡니다. 피치는 이동하는 방향에서 제품의 최장 길이, 가장 큰 포장 조립대, 시스템으로 확보할 수 있는 최대 피치로 제한됩니다.
마찬가지로, 기존 시스템에서는 각 스테이션에서 취급하는 제품의 수나 각 작업에 필요한 시간을 변경할 수 없습니다. 라인을 따라가는 제품의 동기화된 이동을 의미하는 ‘병렬성’은 고정되어 있고, 이 병렬성은 시스템의 산출 요구사항과 완료하는데 가장 오래 걸리는 공정에 의해 결정됩니다.
결과적으로, 다양한 조합이 요구되는 환경에서 작업을 비용 효율적으로 만들어주는 적절한 자동 포장 솔루션이 없는 생산업체는 많은 수작업을 해야만 합니다. 장비제조업체는 이러한 생산산업체에게 필요한 유연성과 효율성을 제공하는 적절한 솔루션을 제공할 수 있습니다.