오늘날 배치 제조의 도전 과제를 해결하기 위해서는 최신 기술을 활용해 새로운 경쟁력을 발굴하는 현대식 접근 방식이 필요합니다.
세상의 변화에 맞춰 제조 환경도 변화하고 있습니다. 오늘날의 역동적인 제조업계는 다양한 도전과제를 던져줍니다. 기업은 비용을 절감하고 위험을 제거하며 경쟁력을 확보할 수 있도록 모든 기회를 포착해야 합니다. 많은 기업들에게, 이는 생산 지역에서 혁신을 가로막고 있는 비효율성을 과감한 방식으로 제거해야 한다는 것을 의미합니다. 이를 위해서는 정보에 기반해 의사 결정을 내리고, 데이터로 비효율성을 파악하며, 적극적으로 협업해야 합니다. 실제로, 오늘날 빠르게 발전하는 기술을 수용하는 조직들은 새로운 경쟁력을 발견할 수 있는 보다 유리한 위치에 있습니다.
이러한 도전 과제를 극복하는 과정에서 기업들은 기존의 배치 애플리케이션 프로세스에 새롭고 현대적인 방식을 도입해야만 합니다. 융통성이 없는 시스템으로 제약을 받고 있는 공장들은 시간이 흐르면서 변화하는 장비 환경에 적절히 대응하지 못하거나 파일럿 단계에서 실질적의 대규모 생산으로 절차를 확장할 때 보편적인 워크플로우를 활용할 수가 없습니다.
가치를 제공하는 현대식 배치 시스템
단일 장비로 단일 제품 생산에서부터, 복잡한 생산 시스템에 이르기까지 생산업체들마다 배치 프로세스에 대한 니즈에는 차이가 있습니다. 배치 프로세스가 제조업체마다 다르지만, 정보에 기반해, 보다 효과적으로 비즈니스 결정을 내리는데 초점을 맞추고 있습니다.
기술의 발전에 따라, 스마트 사물(Smart Thing)이 새로 연결될 때마다 확장되는 내외부적 소스는 기회와 위험을 동시에 증가시킬 수 있습니다. 그리고 모든 기회에는 배치 운영, 안전, 생산성, 그리고 자산, 장비 및 정보를 보호하는 역량을 저해할 수 있는 추가적인 위협이 따릅니다. 현대식 배치 시스템은 생산 시스템과 지적 재산을 보호하면서 공장이 기대하는 가동시간을 충족할 수 있게 해주는 보안 방식으로 설계되어야 합니다.
이 시스템은 데이터의 무결성을 보호하면서 지속적인 개선 분석이 가능하도록 데이터를 제공해야합니다. 그래야 그 데이터가 규제와 품질관리 보고에 활용될 수 있습니다. 커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise)는 현대식 배치 시스템을 통해 기업을 위험으로부터 보호해 주고 기회를 활용할 수 있게 해주는 역량을 완전하게 통합해야 합니다.
실제로, 현대식 배치 솔루션은 커넥티드 엔터프라이즈의 핵심적인 구성요소입니다. 이 솔루션은 제조 프로세스에 대한 데이터를 실시간으로 확인하고 공장 전반에서 성과를 비교하며 생산을 신속하게 확장 또는 축소하고 에너지 소비를 관리하는데 도움을 줍니다. 커넥티드 엔터프라이즈는 원활한 통합과 협업을 지원하여, 실시간으로 데이터의 저력을 활용해 생산성을 향상시킬 수 있도록 해줍니다.
확장성 지원
확장성은 소형 및 대형 시스템 모두를 제어하는 기능을 갖춘 기술만 의미하지는 않습니다. 한 제품을 모든 솔루션에 사용하려고 하는 것이 아니라 니즈를 이해하고 올바른 기술을 적용하는 것도 포함됩니다. 솔루션의 확장성은 엔지니어링과 유지 보수 비용을 절감하여 운영 생산성을 높일 수 있습니다.
일부의 경우, 서버 및 네트워크 인프라와 관련된 보안 요구 사항이 소규모 또는 독립형 시스템에 배치 소프트웨어를 적용하는데 장벽이 되기도 합니다. 이러한 인프라가 없는 경우에도 사용자는 통합된 상태 모델과 상태 전달 제어를 통해 정립된 산업 표준 제어를 구현할 수 있어야 합니다. 반대로, 단순히 배치 관리 모델을 컨트롤러 단으로 끌고 내려가면, 어느 정도 혜택을 얻을 수는 있지만 올바른 해결책이 아닐 수도 있습니다.
복잡한 아키텍처에서 감독 배치 관리 시스템이 주는 혜택은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 복잡한 아키텍처로 인해 제어가 다수 컨트롤러 장치 사이에 분산된 경우, 중앙화된 시스템이 플랫폼에 대한 가장 논리적이고 일관된 조정을 제공할 수 있습니다.
고급 제어 기술
현대식 배치 시스템의 제어 시스템은 프로세스에서 필요시 반응성이 극대화될 수 있도록 설계되어야 합니다. 상태 전환 지연 같은 기능에서 성능 미달을 허용하게 되면, 궁극적으로 시간, 생산 품질 및 전반적인 생산성이 악화됩니다. 많은 경우에 있어서 시퀀스 제어를 물리적 장비에 더욱 가깝게 이동해서 민감한 단계를 보다 잘 제어하고, 보안을 유지하며, 시스템의 안정성을 개선하는 것이 바람직한 방법입니다.
오늘날 컨트롤러의 처리 능력은 기존의 초기 모델들에 비해 획기적으로 나은 속도와 기능을 제공합니다. 배치 프로세스에서의 신속한 응답 또는 고가용 성능 아키텍처를 위해 컨트롤러의 이러한 특징을 활용하려는 애플리케이션들이 많이 있습니다. 현대식 배치 솔루션은 전통적으로 서버급 시스템에서만 사용 가능했던 검증된 기술 및 방식을 유지하면서, 상태 전환 제어에 이러한 특징들을 활용할 수 있어야 합니다.