다양한 크기, 모양, 맛에 대한 소비자의 요구는 소비재 브랜드와 제조업체들이 제품을 생산하고 포장하는 방법을 변화시키고 있습니다. 유통 시장의 지속적인 진화와 와해를 의미하는 '아마존 효과'는 소매업체들의 제품 시장 출시 방법에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 변화하는 소비자 요구와 기대의 근본적인 움직임은 오프라인 매장이나 온라인 구매 습관 그 이상으로까지 확장됩니다.
전문화와 멀티팩에 대한 수요가 급속하게 증가하면서, 제조업체들 역시 다양한 조합으로 소량의 제품을 생산 및 포장해야 하는 부담을 안고 있습니다.
제품 교체 시간으로 인한 매출 손실
동일한 포장 라인에서 열 가지 이상의 제품을 포장해야 한다고 상상해보십시오. 한 제품을 몇 일 동안 포장한 후, 제품을 교체하는데 몇 시간이 소요되기 때문에, 다음 제품이 준비될 때까지 모든 생산 과정이 중단됩니다. 이는 포장 라인에 특정 제품이 다시 준비되는 데까지 시간이 오래 걸릴 수 있기 때문에, 각 제품의 한 달 치 재고 물량을 비축해 두어야 한다는 것을 의미합니다.
안타깝게도, 이러한 시나리오는 전 세계의 제조 공장에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 제품 교체에 오랜 시간이 소요되는 것은, 예산 제약이 있고, 레거시 시스템을 사용하는 제조업체들에게는 익숙한 일입니다. 델타 로봇 군단, 가변 피치 인피드 한 대, 스마트 밸브 몇 개만 있으면, 오늘날 운영 중인 대부분의 장비들은 팩 사이즈를 6개에서 12~24개로 확장할 수 있습니다. 제품을 교체하는 시간이 소요되어 생산성에 영향을 미치겠지만, 가능한 얘기입니다.
그러나 아마존 효과로 인해, 제품의 맛 별로 6개, 12개 또는 24개의 팩이 필요할 수 있습니다.
여기서부터는 일이, 빠르게 진행됩니다. 주요 소비재 기업들과 현지 생산업체들은 수동으로 단일 제품 팩의 포장을 뜯어서 다양한 팩 사이즈로 재포장을 합니다. 이로 인한 포장재 낭비와 매출 손실이 얼마나 될지 생각해보십시오. 더 많은 수작업으로 인해, 더 많은 작업자를 찾는 과정 또한 쉽지 않습니다.
장비제조업체는 효율적이고 민첩하며 지능적인 자동 포장 솔루션을 통해 고객이 직면한 이러한 도전과제를 해결할 수 있습니다.