일련번호 시스템이 중요한 이유
앞으로 몇 년 동안, 제조업체들이 트랜잭션 정보를 상호운용이 가능한 전자적인 방식으로 교환하는 것이 전 세계적으로 의무화될 것입니다. 미국의 경우, 의약품 품질 및 보안법(Drug Quality and Security Act)이 2023년까지 시행되며, 브라질에서는 2020년까지 ANVISA 규제가 시행되고, 유럽에서는 위조의약품 지침(Falsified Medicines Directive)이 2019년까지 시행됩니다. 중국에서는 현재 중국 식품의약품 관리 규제가 시행 중입니다.
이 모든 것들을 감안하면, 전 세계 처방의약품의 75% 이상이 2019년말까지 법률로 보호될 것입니다.
지금까지는 유통기한과 LOT 코드 등 생산과 관련된 정보만 제품과 최종 포장에 인쇄되었습니다. 그러나, 모든 의약품의 포장에 판매 단위 수준까지 고유한 알파벳 또는 숫자 식별자가 적용되는 일련번호 시스템을 도입하는 것이 앞으로 몇 년 동안 시행될 여러 다른 국제 이니셔티브의 공통적인 요구사항입니다.
이러한 고유한 식별자는 제조업체와 배치 내역 등 제품에 대한 다른 정보와 함께 데이터베이스에 저장되어야 합니다. 고유한 일련번호를 사용하면, 제조업체에서 소비자까지 유통망의 모든 단계에서 데이터베이스를 통해 제품의 정품 여부를 검증할 수 있습니다.
다행스러운 점은, 실시간 가시성, ISA-95 인증이 포함되고 제약업계의 일련번호 요구사항을 충족하는 솔루션을 확보하는 것이 가능하다는 것입니다.
제품 추적관리에 대한 총체적인 접근방식
세계의 제약회사들은 연간 위조의약품, 그레이 마켓, 제품 도난으로 인해 750억 달러 가량 손해를 보는 것으로 추정하고 있습니다. 이를 해결하기 위해, 로크웰 오토메이션 일련번호 관리 솔루션은 제품 추적관리에 총체적인 접근방식을 취해, 규제, 제품 위조 및 리콜 해결을 위한 단일한 접근방식을 제공합니다.
이 솔루션은 업계 표준(IEC 61131, ANSI/ISA-88, ANSI/ISA-95)에 기반해 구축되어, 개방형 네트워크와 통신 프로토콜 및 상용 기술을 사용하기 때문에, 전용 제어 솔루션이나 이와 관련된 맞춤형 인터페이스와 드라이버가 필요하지 않습니다.
이러한 개방된 접근방식은 OEM과 엔드유저들에게 현재와 미래의 규제준수, 위조상품 및 상품 리콜 문제를 해결해주는 단일한 솔루션을 제공합니다. 포장에서 MES와 ERP까지, 클라우드 또는 확장 가능한 솔루션에서 현재 필요한 솔루션까지, 완전한 턴키 솔루션으로 제공됩니다.
로크웰 오토메이션의 솔루션은 제약회사들에게 5가지 핵심적인 혜택을 제공합니다.
- 확장가능성, 유연성, 맞춤화 역량: 글로벌 솔루션은 설계, 공급 및 장기적인 서비스와 지원을 제공하도록 확장이 가능하며, 모든 GS1 표준을 준수합니다. 솔루션은 OEM을 위한 소규모 솔루션에서 완전한 규모의 종단간 솔루션까지 각 고객의 니즈를 충족하도록 확장되어, 변화하는 요구사항과 비즈니스의 성장에 효과적으로 대응할 수 있도록 해줍니다.
- 완벽한 상호운용성: 모든 장비, 장치, 제어 시스템, 생산 관리 시스템(MES), 정보 및 비즈니스 시스템 간에 상호운용이 가능합니다.
- 중앙화된 데이터 관리: 데이터 관리는 현재의 운영과 정보 규제 준수 요건의 추가적인 계층에 중요합니다.
- 완전한 추적성: 제조 및 유통에서 조제까지, 전체 공급망에서 추적성이 필요합니다.
- 실행 가능한 인텔리전스를 위한 공통 데이터: 실시간 통찰에 대한 액세스는 제조업체들이 비즈니스 위험을 극소화하고 규제를 준수하며 투자를 보호하는데 도움을 줍니다.