디지털 기술과 도메인 전문 지식은 가능한 것을 새롭게 생각해보고 자동화 투자의 잠재력을 발현하는 데 도움을 줍니다.
숙련된 기술 인력의 부족에서 높은 이직률과 커넥티비티 그리고 IoT의 발전까지, 업계는 빠르게 변화하고 있습니다. 혁신은 자체적인 경험과 조직적인 지식을 직관적인 기술과 파트너의 지원으로 증강하도록 만들고 있습니다.
경쟁력을 유지하기 위해, 많은 기업들은 기업의 모든 라이프 사이클 단계에서 더 빠르고 스마트하며 민첩하게 운영을 해야만 하게 되었습니다. 핵심 목표는 기계, 장비 및 기술에 대한 투자를 최적화하는 것입니다. 그러나 이는 말처럼 쉽지 않습니다.
생산 자산, 시스템, 공장 및 프로세스를 어떻게 최대한 활용할 수 있을까요? 로크웰 오토메이션의 LifecycleIQ Services는 적극적인 협업과 지원을 통해 가능성을 확장하는 데 도움을 줍니다. 설계, 운영, 유지 보수, 혁신 등 모든 단계에서, 로크웰 오토메이션은 복잡한 과정을 헤치고 나가 성공을 발견할 수 있도록 지원합니다.
로드맵 정의
첫 번째 단계는 비즈니스 결과를 충족하는 로드맵을 정의하는 것입니다. 여기에는 비즈니스 전략과 일치하는 혁신적인 개념과 분석을 기반으로 장기 계획을 구축하는 것이 포함됩니다. 라이프 사이클 서비스는 노후화된 인프라 문제를 해결하고, 직원의 기술 격차를 줄이며, 지속 가능한 성장을 달성하는 데 도움을 주는 성과를 제공할 수 있습니다. 이러한 스마트하고 연결된 서비스는 업계, 기술, 운영 및 애플리케이션에 대한 전문 지식을 결합하여, 안전하고 보안되며 신뢰할 수 있는 제조 운영을 구축할 수 있도록 해줍니다.
로크웰 오토메이션은 기업의 파트너가 되어, 디지털 기술과 광범위한 도메인 지식을 사용해 라이프 사이클의 모든 단계에서 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다. 성공을 위한 로드맵은 다음 네 가지 주요 단계로 정의될 수 있습니다.
혁신: 업계 전문 지식을 활용하여 개선할 새로운 기회를 파악합니다. 프로세스 및 머신 데이터를 데이터 중심의 의사 결정을 위한 의미 있는 정보로 전환하는 방법을 파악합니다. 예측 분석을 사용해 다운타임을 감소합니다. 지식, 재활용, 변화 속도 및 정보에 대한 액세스를 통해 혁신을 가속화합니다.
타당성 조사, 디지털 트랜스포메이션 이니셔티브, 현대화 전략 구축 등 모든 작업에서 혁신적인 기술, 서비스 및 솔루션은 도움이 될 수 있습니다.
설계: 지능적인 인사이트를 사용해 미래의 혁신과 변화에 대비된 시스템과 민첩성을 갖춘 유연한 설계를 구축합니다. 시스템 설계 및 시뮬레이션, 네트워크 설계 또는 주요 자동화 계약업체로서, 로크웰 오토메이션은 도메인 전문 지식을 활용해 스마트 매뉴팩처링을 가능하게 만들어 줍니다.
네트워크, 시스템 및 애플리케이션을 통합하고 지능적으로 설계함으로써, 정보에 조기에 액세스하여 시장 출시 속도를 높일 수 있습니다. 이는 또한 디지털 백본과 향상된 사이버 보안을 통해, 운영의 위험을 줄이는 데도 도움이 됩니다.
운영: 확장 가능한 프로젝트 딜리버리와 애플리케이션 및 기술 전문 지식을 함께 사용해 운영을 개선합니다. 더 나은 사용자 경험을 위해 검증된 전문 지식을 활용합니다. 로크웰 오토메이션은 설치 및 시운전에서 프로젝트 관리 및 운영 기술 인프라 서비스까지, 시설과 프로세스의 운영 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.
증강 및 가상 현실 툴을 사용해, 더 빠르게 시운전을 하여 가치 창출 시간을 단축하고, 작업자의 생산성을 개선하며, 교육 시간을 단축합니다.
유지 보수: 로크웰 오토메이션의 라이프 사이클 서비스를 사용하면, 고도로 훈련된 엔지니어를 단일 접점으로 활용할 수 있습니다. 또한 데이터, 시스템 및 프로세스를 연결하여, 미래를 예측하는 데 도움이 되는 정보를 활용하고, 원격 지원을 통해 평균 수리 시간(MTTR)을 줄일 수 있습니다.
운영 역량을 강화하여 더 빠르고 더 효과적인 의사 결정을 내리고, 생산의 운영 효율성을 개선하며, 새로운 가능성을 발견하고 이를 실현합니다.
생산성 극대화 및 위험 최소화
장비가 다운되면 얼마나 신속하게 복구할 수 있습니까? 대부분의 기업들은 기술 부족, 노후화의 위험, 운영 복잡성 증가에 직면하고 있으며, 이러한 문제를 해결하려면 어느 정도의 외부 지원이 필요합니다. 게다가, 생산성을 극대화하고 운영 위험을 최소화해야 한다는 압력이 증가하고 있습니다. 따라서 현재의 시스템을 최적으로 실행하고 지원하며 유지 관리하는 능력이 중요합니다.
로크웰 오토메이션의 LifecycleIQ Services는 디지털 기술과 광범위한 도메인 지식을 결합하여 고객이 엔터프라이즈 라이프 사이클의 모든 단계에서 가장 큰 문제들을 해결할 수 있도록 지원합니다. 로크웰 오토메이션이 제공하는 라이프 사이클 서비스는 안전하고 보안되며 유연한 제조를 지원하기 위해 여정의 모든 단계에서 필요하고 기대되는 장기적인 파트너십을 제공합니다.
디지털 인사이트를 활용하면, 최적의 운영을 유지할 수 있습니다. 모든 데이터, 시스템 및 프로세스를 연결하여 적시에 올바른 정보를 제공해야 합니다. 이러한 정보는 향후 발생할 상황을 예측하고 문제가 발생하기 전에 대비하며, 비즈니스를 보다 연결되고 생산적이며 지능적으로 만드는 데 도움을 줍니다.
LifecycleIQ 솔루션 사용 사례
LifecycleIQ Services는 적극적인 협업과 지원을 통해 가능성을 확장하는 데 도움을 줍니다. 아래의 사용 사례는 라이프 사이클 서비스가 데이터센터 관리, 애플리케이션 지원 관리 및 네트워크 관리 등으로 애플리케이션에 다양한 가치를 추가하는 방법을 자세히 설명합니다.
데이터 센터 관리
한 식품 회사는 서버에서 발생하는 문제를 줄이기 위해 서버 안정성을 개선할 필요가 있었습니다. 관련된 운영 기술 인프라 서비스 솔루션:
· 가상 환경 및 산업 데이터 센터 관리
· 배포(패치, 안티바이러스 및 펌웨어)가 관리되는 보안 환경
· 지원을 위한 단일 창구
· 아키텍처의 설계 및 구현을 제공함으로써 구현 시간 단축
결과: 문제 해결 시간 90% 감소
애플리케이션 지원 관리
한 글로벌 광산 기업은 현장 지원 인력이 필요했지만 기술 격차로 인해 어려움을 겪고 있었습니다. 이로 인해, 전 세계의 현장 지원과 관련된 위험을 관리하기가 어려웠습니다. 애플리케이션 지원 관리 계약이 제공한 혜택:
· 기술 격차를 줄이고 프로세스를 개선하는 일관된 기술 전문 지식
· 연간 50시간의 다운타임 감소
· 안전 위험을 완화하는 데 도움이 되는 글로벌 재해 복구 솔루션
결과: 연간 110만 달러 절약
네트워크 관리
선도적인 음료 회사는 정보 통합의 잠재적 가치를 알고는 있었지만, 노후화된 인프라, 사이버 위생 위험 및 기존 설치 기반으로 인해 어려움을 겪었습니다. 생산성 향상을 위해 현대화가 필요했기 때문에 로크웰 오토메이션에 LifecycleIQ Services를 제공해줄 것을 요청했습니다. 제공된 관리형 지원 솔루션:
· 현대화된 네트워크 인프라
· 운영 기술 네트워크 자산 관리
· 사이버 위험을 완화해 주는 관리형 서비스
· 운영 비용을 감소해 주는 애플리케이션 지원
· 배포된 아키텍처의 설계 및 구현
결과: 이 솔루션 덕분에 응답시간을 10분 이하로 감소