로크웰 오토메이션, 제6회 IoT 혁신 어워드 프로그램에서 ‘올해의 산업 IoT 솔루션’으로 선정
권위 있는 연례 IoT 혁신 어워드 프로그램은 뛰어난 사물인터넷 기업과 제품에 상을 수여합니다.
로크웰 오토메이션의 FactoryTalk Edge Gateway 솔루션이 IoT Breakthrough 주재 제6회 연례 IoT 혁신 어워드(IoT Breakthrough Award) 프로그램에서 ‘올해의 산업용 IoT 솔루션’으로 선정되었습니다. IoT Breakthrough는 오늘날 글로벌 사물 인터넷(IoT) 시장에서 최고의 기업, 기술 및 제품을 인정하는 선도적인 시장 인텔리전스 기관입니다.
로크웰 오토메이션은 2020년 '올해의 산업 IoT 혁신 기업(Industrial IoT Innovator of the Year)'에 선정된 것에 이어, 2021년 '올해의 산업 IoT 기업(Industrial IoT Company of the Year)'에 선정되는 등, IoT Breakthrough Awards로부터 여러 차례 상을 받았습니다.
FactoryTalk Edge Gateway를 통해 제조업체는 정보에 입각한 의사 결정에 필요한 데이터에 쉽게 접속해 이해하고 활용할 수 있습니다. 이 솔루션은 소스 자체에서 기계, 장치, 자동화 자산 등 전체 산업 장비의 수집, 문맥화, 체계화를 간소화 및 자동화하여, 처음부터 높은 수준의 데이터 무결성을 유지할 수 있게 해 줍니다. 또한 엔터프라이즈 수준에서 에지-클라우드 IT/OT 융합을 촉진함으로써, 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있는 올바른 기반을 제공합니다.
FactoryTalk Edge Gateway 소프트웨어는 산업 소스와 제어 또는 자동화 시스템의 데이터는 물론 다양한 클라우드, 산업 IoT 및 빅데이터 애플리케이션과도 통합이 가능합니다. 또한 상호운용성을 위한 자동화 산업표준인 OPC-DA를 사용해 서드파티 연결을 위한 캡서버 엔터프라이즈(KEPServer Enterprise) 데이터에 액세스합니다. 이를 통해 운영 인사이트를 극대화하고 비즈니스에 대한 완전한 가시성을 제공하여, IT 애플리케이션을 위한 단일 통합 솔루션에서 데이터 수집을 간소화 및 자동화할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 소프트웨어 및 제어 부문 부사장 브라이언 세퍼드(Brian Shepherd)는 "제조 프로세스와 장비는 방대한 양의 데이터를 창출한다"면서 "이러한 데이터를 적시적소에서 올바른 문맥으로 활용하면 분석, 머신 러닝, 연결된 작업자 경험, 디지털 트윈 등으로부터 새로운 잠재적 가치를 창출할 수 있을 것"이라고 말했습니다. 그는 이어 “FactoryTalk Edge Gateway 소프트웨어는 의사 결정을 위한 높은 무결성의 디지털 기반을 구축하는 방식으로 OT 데이터의 수집, 문맥화 및 체계화를 간소화해 준다”면서 “이러한 기반과 새로운 인사이트를 발견할 수 있는 능력은 제조업체가 성능 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있다”고 설명했습니다.
IoT Breakthrough Awards 프로그램은 산업 및 기업 IoT, 스마트 시티 기술, 커넥티드 홈 및 홈 오토메이션, 커넥티드 카 등 전 세계의 다양한 IoT 분야에 기여한 혁신적이고, 선도적이며 비전을 제시하는 기업에게 상을 수여합니다. 올해의 프로그램에는 전 세계 3,850곳 이상의 기업들이 후보로 올랐습니다.
IoT Breakthrough의 전무 이사인 제임스 존슨(James Johnson)은 "산업 기업들은 여러 다른 소스로부터 운영 데이터를 집계하고, 소스의 관련 컨텍스트를 IT 계층에 추가하는 데 어려움을 겪고 있다"면서 "이로 인해 기업 수준에서 잠재적으로 판도를 바꿀 인사이트를 발견하기 어려운 실정"이라고 말했습니다. 이어 그는 “FactoryTalk Edge Gateway는 가장 중요한 엣지에서 중요한 컨텍스트로 OT 데이터를 강화할 뿐만 아니라, IT 애플리케이션에 유연한 공통 정보 모델로 제공함으로써 산업 기업이 경쟁 우위를 위한 중요한 인사이트를 얻을 수 있도록 지원한다”면서 “이 때문에 FactoryTalk Edge Gateway가 '올해의 산업 IoT 솔루션'으로 선정된 것이며, 로크웰 오토메이션의 3년 연속 수상을 진심으로 축하한다"고 전했습니다.
또한 FactoryTalk Edge Gateway는 컨트롤러에서 문맥화된 OT 데이터를 고속으로 자동 검색하여 제어 엔지니어가 설정할 수 있는 논리적 공통 정보 모델로 제공합니다. 이러한 공통 정보 모델은 유사한 조립 라인의 설정을 가속화하며 서드파티 데이터로 보강될 수 있습니다. 또한 온프레미스 또는 클라우드 애플리케이션에 매핑될 수 있으며 IT/OT 융합을 가속화하는 데 쉽게 사용할 수 있습니다.
센시아, 석유 및 가스 업계를 위한 계량 감시 시스템 시장의 선두업체 스윈튼 테크놀로지 인수
석유 및 가스 생산, 운송 및 처리 분야의 선도적인 자동화 전문업체 센시아(Sensia)는 석유 및 가스 산업의 계량 감시 시스템 및 측정 전문 분야의 시장 선도 기업 스윈튼 테크놀로지(Swinton Technology)를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 스윈튼 테크놀로지 제품과 솔루션이 센시아 포트폴리오에 포함되어, 센시아는 계량 기회와 측정 분야 전문 지식을 확장하고 고객의 디지털 트랜스포메이션 여정을 가속화할 수 있게 되었습니다.
로크웰 오토메이션과 슈름버거(Schlumberger)가 소유한 합작 벤처 회사인 센시아는 석유 및 가스 산업 전반에서 프로세스와 워크플로우를 자동화하기 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 시스템과 석유 기술 전문 지식을 제공합니다. 스윈튼 테크놀로지의 시스템들은 석유 및 가스 공급망에서 회계 및 재무 거래에 대한 측정 데이터를 생성합니다. 이번 인수를 통해 센시아는 슈름버거가 지원하는 시장 선도적인 자산을 확보해 측정 사업에 통합할 수 있게 되었습니다.
센시아의 CEO인 앨런 렌트컴(Allan Rentcome)은 “측정은 석유 및 가스 자동화의 핵심이며, 회계 측정은 고객의 수익, 청구 및 손실을 관리하는 메커니즘”이라면서 "고객들은 통합 자동화, 측정 및 디지털 솔루션을 요구하고 있으며, 스윈튼 테크놀로지는 계량 시스템 시장에서 센시아의 성장을 확대할 기술과 전문성을 제공해 준다"고 말했습니다.
스윈튼 테크놀로지의 총괄 벤 리치(Ben Leach)는 “성능 향상을 위해 측정 데이터 시스템을 업그레이드해야 하는 고객들이 대규모로 존재하며, 감독 역량을 갖추지 못한 계량 시스템 제공업체도 있다”며 “전 세계적인 기반과 석유 및 가스 전문 지식을 갖춘 센시아는 이제 이 시장에 더 나은 서비스를 제공할 수 있을 것이다. 센시아의 소유 하에 스윈튼 테크놀로지의 제품 및 솔루션은 시장 점유율을 높여갈 것으로 확신한다”고 설명했습니다.
스윈튼 테크놀로지는 석유 및 가스 산업에 감독 계량 컴퓨터 시스템을 공급하는 전문 시스템 통합업체입니다. 스윈튼 테크놀로지의 대표적인 제품은 석유 및 가스 공급망에 배포되는 중간 및 대규모 측정 시스템의 재무 정보를 위해 높은 무결성 수준의 제어 및 분석을 지원합니다. 이 소프트웨어는 또한 데이터 무결성, 추적성, 규정 준수, 계약 및 국제 표준 준수 역량을 제공합니다.
스윈튼 테크놀로지는 센시아의 자회사가 됩니다.