사물인터넷 등의 개념에서 영감을 얻은 스마트 장비와 기술로 확장된 연결성 및 정보 공유는 커넥티드 엔터프라이즈를 실현할 수 있도록 하여 기업과 기업이 운영하는 방식을 획기적으로 바꾸어 놓고 있습니다.
기업들은 더 많은 성과를 얻기 위해 모바일, 분석, 클라우드, 가상화 등의 새로운 기술을 사용하고 정보기술(IT)과 제조운영 기술(OT) 시스템을 통합하고 있습니다.
이러한 높은 수준의 연결성은 제조업체가 기존 모델이나 운영 방식으로는 해결할 수 없었던 과제들을 처리하고 다양한 혜택을 얻을 수 있도록 해줍니다.. 많은 데이터가 실시간으로 수집, 처리 및 전송됩니다. 그러나 이러한 데이터의 상호 연결성은 인더스트리를 위험에 빠뜨립니다.
제조와 산업 운영의 특성이 변화한 것처럼, 보안 위험들도 변화했습니다. 운영이 더 연결되면 산업 보안 위협이 더 많이 생겨날 수 있습니다. 이러한 위협들은 물리적 또는 디지털적, 내부 또는 외부, 악의적 또는 우발적 등 다양한 형태로 찾아옵니다.
사이버 보안에 대한 총체적 접근방식
총체적 산업 보안은 전사적으로 이루어지며, 공장 레벨에서 시작하여 모든 장비를 포괄하는 차원까지 진행됩니다. 사이버 보안에는 총체적인 접근방식이 중요합니다. 특히 빠르게 진화하는 오늘날의 디지털 제조 환경에서는 더욱 그러합니다. 이러한 접근방식은 직원, 프로세스, 기술 등 모든 측면에서 위험을 통제합니다. 이외에도, 네트워크 아키텍처 보안에 핵심적인 역할을 하는 IT팀과 OT팀이 서로 협력할 수 있도록 해줍니다.
미래지향적인 기업들은 위험을 관리하고 위협을 최소화하기 위한 전략과 기술을 사용합니다. 이제 더 이상 물리적 보안 전략으로만 운영을 보호할 수는 없습니다. 오늘날의 제조업체들은 산업 사이버 보안의 요구사항을 이해 및 평가하여 위험을 관리하는 능동적인 접근방식을 취할 필요가 있습니다.