의약품, 의료기기, 소비재, 어떤 제품을 제조하든, 최신 기술을 사용하는 이력 추적 인프라는 제품의 시장 출시 기간 단축, 제조 프로세스 및 규제 준수를 향상하는데 도움을 줄 수 있습니다.
스마트 산업 공장 시대에 오신 것을 환영합니다. 제조운영기술(OT)과 정보기술(IT)의 융합; 디지털 기술은 사람, 프로세스 및 사물은 단일 통합 인프라로 연결하며, 데이터는 새롭고 흥미로운 기회를 찾을 수 있도록 도와줍니다. 더 많은 제조업체들이 새로운 데이터 지원 기술을 채택하고 있지만, 진정한 스마트 매뉴팩처링 운영을 구축하려면 한가지 핵심 요소가 필요합니다. 바로 엔드 투 엔드(end-to-end) 추적성입니다.
산업 규제 요건과 보증 및 환불 프로그램 비용에 대한 요건이 지속적으로 진화함에 따라, 제조업체들은 이력 추적 시스템이 제공하는 프로세스 향상, 공급망 관리, 결함 위험 최소화, 규제 도전과제 해결, 고객 서비스 수준 향상 등 직간접적인 혜택을 활용해 차별화할 수 있습니다.
이력 추적 인프라를 통해, 제조 프로세스, 규제 준수 및 공급망 관리를 개선하는데 도움이 되는 통찰력이 풍부한 데이터를 수집할 수 있습니다.
왜 스마트 공장은 이력 추적 관리가 필요할까요?
중소형 및 대형 제조업체들이 직면하는 도전과제는 점점 커지고 있습니다. 예를 들어, 제품 리콜이 증가했습니다. 식품 제조업에서의 리콜 과정은 고비용이며, 평균 1천만 달러(약 120억 원)이상이 드는 과정입니다. 공급망 전반에 리콜에 대한 소통, 리콜된 제품 회수 및 처리, 상황 조사, 재발 방지를 위한 시정 조치 구현 등의 절차가 진행됩니다.
또한 세계관세기구(WCO : World Customers Organization) 에 따르면, 기업들은 미국과의 무역에서 위조 또는 불법 제품으로 인해 5,000억 달러의 피해를 보는 것으로 나타났습니다. 동시에, 기업들은 수익성과 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 운영 효율성 개선을 위해 노력하고 있습니다.
완전한 엔드 투 엔드 추적성이 없으면, 경쟁에 앞서가며, 납기를 맞추고, 고객을 만족시키며, 규제를 준수하기가 어렵습니다.
Industry 4.0의 핵심적인 부분으로서, 완전한 추적성은 여전히 기업들의 도입이 느린 기술 중의 하나입니다. 그러나, 더 많은 기업들이 추적성을 수용하는 방향으로 나아가고 있습니다.
LNS Research가 제조업체들을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 엔드 투 엔드 추적성을 지원하는 절차와 소프트웨어를 갖춘 기업은 단 23%에 불과하고, 약 60%는 이러한 절차와 소프트웨어를 내년에 도입할 계획이라고 말했습니다. 이는 제조업체들이 제품 추적의 중요성을 인지하고 있다는 것을 의미합니다.
개별 구성 요소 추적
추적을 하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 개별 구성 요소 추적 — 개별적인 구성 요소 수준의 마크를 사용하는 이 방식은 엔드 투 엔드 추적을 지원하는데 가장 효과적입니다. 각 구성 요소가 최종 프로세스에서 연결될 수 있기 때문입니다.
다양한 방법으로 이러한 개별 구성 요소 추적 마크를 생성할 수 있습니다. 직접 마킹은 영구적이고 내구성이 있으며, 읽기 쉬운 표시가 있어 확인하기에 가장 좋은 방법입니다. 잉크젯 프린트와 라벨링 같은 다른 간접 마킹은 초기 비용이 낮아 일반적으로 사용됩니다.