전 세계의 식음료 제조업체들은 업계의 다양한 변화에 직면하고 있습니다. 이러한 직면 과제는 세 가지 요소, 즉 소비자의 요구, 제조 식품의 품질에 대한 규제 당국의 요구사항, 수익성을 유지하며 더 나은 제품을 생산하고 효율성을 향상하고자 하는 브랜드나 비즈니스들의 필요성으로 야기됩니다.
이 모든 요소들로 인해 기업과 제조업체들은 새로운 사물용 사물인터넷(IIoT)과 디지털 기술을 포용하여 지속적으로 공정을 개선하고 생산 확장 기회를 모색해야 하게 만들었습니다.
스마트 매뉴팩처링은 식음료업체들이 비즈니스 운영 방식에 새롭고 보다 수준 높은 접근방식을 취할 수 있도록 합니다.
분리된 공정들을 서로 연결함으로써, 스마트 매뉴팩처링은 조직의 모든 운영에 대한 단일한 뷰를 제공하고, 인력, 데이터 및 자산들 간의 원활한 통신을 가능하게 합니다. 실시간 협업과 지속적인 공정 향상을 통해, 스마트 매뉴팩처링은 운영이 지속적으로 이루어질 수 있도록 합니다.
올바른 도구
여러 다른 네트워크들을 한데 모으고 생산 가시성을 개선하고 프로세스를 보다 잘 제어하면, 운영 개선을 도모할 수 있으며, 특히 제품 교체와 같은 복잡한 활동에서 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이외에도, 보다 폭넓게 정보를 활용할 수 있게 되면서 제조업체는 공급망의 변화에 보다 신속하게 대응하고 주문형 생산을 개선할 수 있습니다.
특히, 식음료 제조업체들은 다음과 같은 스마트 매뉴팩처링 기술을 사용하여 제조 운영을 혁신하고 향상시킬 수 있습니다.
- 더 나은 인텔리전스: 제조 정보는 운영 향상을 위한 보다 깊이 있는 분석의 기초입니다. 온도, 압력, 조리 시간 및 자동 세척(CIP) 등 다양한 파라미터에 대한 실시간 정보는 식품 안전과 품질에 보다 사전 대응적인 접근방식을 수립하는데 도움을 줄 수 있습니다. 자동화된 데이터 수집, 로깅 및 보고, 규제 준수 부담을 줄이는데 도움이 됩니다.
- 엔터프라이즈 매뉴팩처링 인텔리전스(EMI): EMI 소프트웨어는 제조 정보를 정리하고, 상호연관 관계를 표시하여 작업자들이 실시간으로 문제를 파악하고 해결할 수 있도록 해줍니다. 다양한 데이터를 제공하는 대시보드는 장비나 라인의 가동 상태를 표시하고 생산 파라미터가 사전 설정된 제한을 초과하면 작업자에게 알립니다.
- 향상된 제어: 모던 분산제어시스템(DCS)은 모든 자동화 공정을 공장 전반에 걸친 단일한 시스템으로 통합합니다. 모델 예측 제어(MPC), 알람 관리 및 배치 관리 등의 DCS 기능들은 공장의 효율성과 운영 성능을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. 가상화된 서버와 워크스테이션은 IT 투자를 절감하고 가동시간을 향상시키며 수명주기를 연장하는데 도움이됩니다.
- 스마트 머신: 스마트 머신과 장비는 데이터에 대한 전례없는 액세스를 제공할 수 있습니다. 작업자가 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 실시간 데이터를 기록하고 분석할 수 있습니다. 이는 머신 뿐만 아니라 전체 제조 공정의 최적화를 지원합니다.
생산량 향상
생산량 향상의 측면에서, 스마트 매뉴팩처링은 재료의 흐름을 파악하고 생산 전반에서 생산량을 추적하는 것 이외에도 핵심적인 생산 영역에 대한 보다 깊이 있는 통찰을 제공하여 개선이 필요한 부분을 파악할 수 있도록 해줍니다.
생산 관리 시스템(MES) 소프트웨어는 식음료 생산에서 공정 제어를 위한 기반이 되는 요소 중 하나입니다. MES는 데이터 수집을 자동화하여 생산에 대한 보다 깊이 있고 즉각적인 가시성을 제공합니다. 이는 제조업체들이 운영, 상품 시장 및 원자재에 기반해 보다 효과적인 의사결정을 내리고 자재의 변동성을 관리하며 생산량을 향상시킬 수 있도록 도와줍니다.