지난 해 미국에서는 거의 20만대의 전기차가 판매되었습니다. 이는 2016년에 비해 25% 이상 증가한 수치입니다. 중국의 경우, 전년 대비 50% 이상 늘어난 77만대의 전기차가 판매되었습니다.
전기차에 대한 소비자 수요가 늘어나면서, 변화하는 시장의 요구를 충족하기 위해 브랜드와 공급업체들은 공정과 기술을 전환하지 않으면 안되게 되었습니다. 스마트하고 유연한 운영과 통합 자동화 솔루션을 통해 전기차 생산을 가속화하려는 자동차 제조업체들의 레이스가 시작되었습니다.
시장 출시 가속화
빠르게 성장하는 전기차 시장에서 점유율을 확보하려면, 시장에 제품을 최대한 빨리 출시해야 합니다. 이를 위해서는 고품질 자동차를 최소한의 위험으로 신속하게 생산할 수 있도록 지원하는 포괄적인 제품 전략이 필요합니다.
통합 아키텍처는 인더스트리 4.0 컨셉을 실현하기 위한 기반을 마련해줍니다. 그리고 적절한 시간에 중요한 운영 결정을 내리는데 필요한 정보에 접근할 수 있도록 해줍니다. 또한 장비를 공장에 쉽게 통합하여 시장의 요구에 빠르게 대응할 수 있도록 해줍니다.
통합 아키텍처는 공통 네트워크, 제어 플랫폼, 데이터 구조 및 설계 환경을 공유하는 제어 및 정보 시스템들을 사용합니다. 예를 들어, 단일한 네트워크 공장의 시스템들을 서로 연결하는 것은 물론 기업의 나머지 부분으로 밀접하게 연결할 수 있습니다. 공통적인, 표준화된 데이터 구조는 운영 전반에서 데이터를 보다 쉽게 추출하여 작업자들이 필요로 하는 실행가능한 정보로 전환하는데 도움을 줍니다.
이러한 기반에, 전기차 운영을 더 빠르고 더 유연하게 만들어주는 스마트 기술과 기능을 구현할 수 있습니다. 고려해볼만한 가치가 있는 일부 솔루션들은 다음과 같습니다.
확장 가능한 인프라: 네트워크를 융합하고 공장과 비즈니스 시스템들을 연결하여 작업자들이 보다 효과적으로 의사결정을 하는데 필요한 정보에 액세스할 수 있게 해줍니다. 확장 가능한 인프라 제품은 운영을 소규모로 시작하거나 시간, 직원 또는 예산에 한계가 있는 경우 특히 가치가 있습니다.
예를 들어, 서비스로서의 인프라스트럭처(IaaS)는 네트워크 인프라의 설계, 구현 및 유지관리 부담을 감소시켜 줄 수 있습니다. 또한 네트워크 비용을 자본 비용에서 운영 비용으로 전환할 수 있습니다. IaaS는 사전 엔지니어링된 네트워크 솔루션, 현장 설정 및 365일 상시 원격 모니터링을 단일한 계약으로 결합합니다. 동급 최고의 기술과 아키텍처를 사용하며, 네트워크 아키텍처의 성능, 효율성 및 가동 시간을 최적화하는데 도움을 줄 수 있습니다.
독립형 카트 기술(ICT): 이 기술로 구축된 시스템은 전기차 생산 분야의 게임 체인저가 될 것입니다. 시스템들은 라인 속도를 향상시키고 다운타임을 감소하여 제품을 보다 신속하게 시장에 출시하는데 도움을 줍니다.
독립형 카트 기술은 자동차 브랜드가 소형 부품은 물론 완전한 차체를 공장 내부에서 기존의 기계식 솔루션보다 더 빨리 더 정확하게 이동할 수 있도록 해줍니다. 이는 기존 차체 조립 시설이나 배터리 셀 팩 생산 영역 등 고속 컨베이어의 활용이 어려운 것으로 알려진 생산 속도를 가속화하는데 도움을 줍니다.
ICT가 적용된 시스템의 기능들은 버튼 한번으로 바꿀 수가 있기 때문에 신속한 제품 전환이 가능합니다. 또한 시스템은 교환 부품 수가 적습니다. 이는 유지보수의 필요성을 감소시키고 가동시간을 향상시켜 줍니다.
확장 가능한 생산 관리 시스템(MES): 개별적인 MES 애플리케이션은 완전한 MES 소프트웨어 패키지에 투자를 하지 않고도 생산을 이해 및 관리할 수 있도록 해줍니다.
애플리케이션은 품질, 장비 성능 또는 계통 정보 및 추적관리 등 특정 도전과제들을 해결해줍니다. 장비 또는 작업 영역 수준에서 단일한 애플리케이션과 최소한의 인프라 요구사항으로 시작하고, 생산이 늘어나고 투자 수익(ROI)을 실현하면서 다른 애플리케이션을 추가하거나 통합된 MES 솔루션으로 확장할 수 있습니다.