“시간은 금이다!” 새로운 장비를 구현하거나 오래된 장비를 교체하는 일은 복잡하기도 하고 시간도 많이 걸리는 일입니다. 게다가, 숙련된 직원이 은퇴를 하며 경험과 지식을 함께 가지고 떠나는 문제와 최신 기술 및 진화하는 기술에 보조를 맞춰야 하는 문제도 있습니다.
제조업체에서 엔드유저까지, 공급망 전반에서 모두가 효율과 효과를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 성능을 최적화하려면, 아키텍처와 이를 구성하는 컴포넌트들 모두가 올바르게 설계되어야 하고, 리소스가 효율적으로 적용되어야 합니다. 보다 간단하고 총체적인 통합은 장비제조업체들이 고도의 복잡성과 연결성을 통합하여 개발 시간과 비용을 제어할 수 있게 합니다.
장비 설계와 설정 간소화
산업용 자동화 생산 및 정보 시스템들의 복잡성이 증가하면서, 장비의 설계와 설정 단계 등 제조의 모든 측면에서 생산성의 중요도가 점점 더 커지고 있습니다.
수동으로 장치와 시스템들을 통합하고 설정하는 노동 집약적인 기존의 접근방식은, 시간과 비용이 많이 들 뿐 아니라 오늘날 제조업체가 지향하는 바와 거리가 멉니다.
제품의 신속한 시장 출시는 경쟁에 앞서나가는데 필수입니다. 처음부터 모든 시스템을 구축하거나, 상용 컴포넌트가 호환되는지 확인하는 위험을 감수 할 시간이 없습니다.
여러 공급업체들의 장치를 사용하는 경우, 장치들이 서로 효율적으로 통신하고 협력하도록 만드는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그러한 문제들로 인해 엔지니어링 시간과 비용이 늘어날 수 있습니다. 그 뿐만 아니라, 제어 시스템에 존재하는 여러 장치들이 향후 유지보수 문제를 일으킬 수도 있습니다.
효율적으로 엔지니어링 작업을 수행하고, 운영을 보다 효과적으로 동기화하려면, 제품을 설계 및 구축할 때 컨트롤러와 장치들을 효과적으로 통합하는 것이 특히 중요합니다.
프리미어 통합(Premier Integration) 경험
로크웰 오토메이션은 새로운 차원의 컨트롤러와 장치 통합을 대변하는 프리미어 통합(Premier Integration) 경험을 도입했습니다. 프리미어 통합은 프로세스, 전원, 정보 및 안전을 하나의 제어 아키텍처로 연결하는 것을 뛰어넘어, 네트워크로 연결된 자동화 시스템들을 위해 시스템 설계, 유지보수, 운영을 간소화해주는 완전한 통합을 지원하여 보편적이지만 핵심적인 운영 도전과제들을 해결해줍니다.
Logix 기반의 제어 아키텍처와 지능형 Allen-Bradley® 장치를 토대로, 프리미어 통합은 컨트롤러, 장치, 모터 제어 센터(MCC) 등 로크웰 오토메이션의 고유한 제어 시스템 요소들을 활용합니다.
프리미어 통합의 또 다른 특징은 컨트롤러 프로그래밍, 장치 설정 및 유지보수 관리 절차를 모두 하나의 소프트웨어 환경에서 실행할 수 있다는 것입니다.
이러한 역량을 통해, 제조업체와 엔지니어들은 제조 운영을 쉽게 통합하고 개발 시간을 단축하며 정보에 대한 가시성과 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이제 필요한 것은 많은 이종 장치들을 활용할 수 있도록 해주는 중앙화된 지능형 플랫폼입니다.
로크웰 오토메이션은 스마트 매뉴팩처링의 세상에서 도전과제를 해결하고 커넥티드 엔터프라이즈를 구축하려면 유연성과 대응력이 효과만큼이나 중요하다는 사실을 알고 있습니다.
다양한 스마트 툴과 소프트웨어를 바탕으로, 로크웰 오토메이션은 장비제조업체들이 프리미어 통합을 경험하면서 유지보수와 교육 비용 등 총 소유비용을 절감하고, 변화하는 시장과 비즈니스의 요구에 보다 신속하게 대응할 수 있는 역량을 확보할 수 있도록 지원합니다.