지난 십여 년간, EtherNet/IP 및 사물인터넷(IoT)과 같은 기반 기술은 장비제조업체들이 복잡성을 감소시키고, 정보를 활용하는 장비를 구축할 수 있도록 해주었습니다. 오늘날, 스마트 매뉴팩처링과 산업 운영은 미래를 위해 새로운 방식을 포용하고 있습니다. 이러한 새로운 방향은 고도로 연결되어 장치와 공정들이 연속적으로 모니터링되고 최적화됩니다.
스마트 생산은 단절된 정보들을 한데 모아 생산과 공급망을 최적화하려는 엔드유저들에게 새로운 기회를 만들어주고 있습니다. IoT와 같은 기술의 발전은 장치들을 더 스마트하게 만들어 주고, 엔드유저의 네트워킹, 통합, 진단 및 인텔리전스 요구를 충족시키고 있습니다.
전기 모터는 산업 애플리케이션의 주요 에너지 소비원으로 세계 전기 에너지의 약 10분의 1을 소비합니다. 이러한 큰 생산 비용을 절감하려는 노력의 일환으로, 가변 주파수 드라이브(VFD)를 설치하여 어플라이언스에서 컴프레서까지 모든 것을 제어하는 제조업체들이 늘고 있습니다.
VFD는 모든 산업 분야에서 가치를 제공합니다. 저전압 VFD는 모터 속도를 필요에 따라 조절할 수 있기 때문에, 수압 또는 공기압 드릴링 시스템을 사용하는 드라이브를 포함하는 까다로운 애플리케이션이나 산업군에서 그 가치를 발휘합니다. 요구사항이 까다롭거나 에너지 집약적인 애플리케이션과 금속 및 광업, 수처리 시설, 크레인 및 인양기, 원심분리기, 타이어 및 고무, 석유 및 가스 업계에서 사용되는 장비에서 가장 큰 에너지 절약 효과를 거둘 수 있습니다. 이러한 애플리케이션에서, 저전압 드라이브는 모터 속도와 토크를 조절하여 장비가 기계적 응력으로 손상되는 것을 감소해줍니다.
자체 인지(Self-awareness)를 통해 다운타임 감소
네트워크 및 통신이 발전되면서, 모터 및 인버터의 통합 및 연결성이 개선되고 있습니다. 오늘날 예측 분석이 내장된 인버터는 계획되지 않은 다운타임을 방지하는데 큰 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 인버터에는 냉각 팬들이 내장되어 과열을 방지해줍니다. 냉각 팬이 하나라도 작동을 하지 않으면, 인버터는 과열되어 작동이 중단되고 계획하지 않은 다운타임이 발생됩니다.
TotalFORCE 기술은 팬의 예측 수명을 모델링함으로써 이러한 문제를 해결해주는 하나의 방식입니다. 이 분석 모델은 단순한 계수기(카운터) 이상의 역할을 합니다. 측정된 주변 온도(드라이브 모듈에 센서 내장)와 팬 속도를 고려합니다. 팬 속도가 줄어들면 팬의 베어링에 문제가 있다는 신호입니다.
이러한 예측적 유지보수 모델은 팬이 정해진 예측 수명 비율(80%로 기본 설정)에 도달하면 EtherNet/IP를 통해 제어 시스템에 이러한 사실을 알립니다.
연결된 시스템은 유지보수팀에게 다음에 예정된 가동 중단 시 팬을 교체하라는 공지를 전송하여 계획에 없던 다운타임이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 이외에도, 연결된 시스템이 자동으로 교체 부품의 재고를 확인하고 필요한 경우 주문을 하도록 만들 수 있습니다.
TotalFORCE 기술은 고성능 모터 제어, 첨단 자체 모니터링 기능, 현대적인 디지털 플랫폼을 결합하여, 더 빠르고 더 정밀하며 더 응답력 있는 인버터를 제공합니다.