스마트 매뉴팩처링의 시대에 접어들어 생산 및 기계 정보에 대한 요구가 늘어나면서, 산업용 등급의 스마트 디바이스에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 스마트 디바이스는 스마트 머신의 핵심 구성요소로, 운영 데이터 수집에 필요한 첫 단계입니다. 스마트 디바이스는 정보에 기반해 보다 스마트한 결정을 내리는데 도움을 줍니다.
2020년이 되면 인터넷에 연결된 디바이스의 수가 500억 개가 넘고 수많은 산업용 사물인터넷(IIoT) 애플리케이션이 이들에 의존하게 될 것입니다. 디지털 트랜스포메이션이 가속화되면서, 제조업체들은 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 스마트 디바이스, 머신 및 장비에 투자할 필요가 생겼습니다.
스마트 디바이스가 어떻게 생산성을 향상시킬 수 있을까요?
스마트 디바이스는 제품 품질을 향상시키고 다운타임을 감소해주며, 스마트 머신에 대한 투자를 보호하여 보다 스마트한 제조를 가능하게 해줍니다.
1. 장비 상태 모니터링
스마트 디바이스는 장비의 상태에 대한 가시성을 제공합니다. 실시간 진단 데이터를 생성하고 로컬 및 원격 대시보드를 통해 문제 영역과 성능 추세를 파악 및 전송하여 올바른 결정을 내리고 생산 공정을 최적화하는데 필요한 정보를 제공합니다.
2. 가동시간 향상
예측적 서비스는 불필요한 유지보수를 극소화함으로써 장비의 가용성을 대폭 향상시켜 줍니다. Ethernet/IP에 연결된 조건 기반의 모니터링이 전자 과부하 보호와 결합되어, 고도로 정확하고 안전한 모터 데이터를 제공합니다. 결과적으로, 제조 운영 전반에서 자산 활용이 획기적으로 향상됩니다.
3. 제조 민첩성 향상
스마트 디바이스를 사용하면 새로운 장비를 보다 효율적으로 시운전할 수 있습니다. 자동 디바이스 설정을 다운로드하면 몇 분이 아니라 몇 밀리초 내에 스마트 디바이스들을 설정할 수 있습니다. 운영에 지장을 주지 않고 최소한의 다운타임으로 문제를 최대 90% 빨리 해결할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 디바이스 및 다수의 센서 프로파일은 유연한 스마트 매뉴팩처링을 위해 신속한 제품 전환을 가능하게 해줍니다.
4. 안전과 생산성 향상
안전과 제어는 제조 시스템의 핵심입니다. 생산 문제가 발생하면, 장비에 안전하게 접근할 수 있어야 작업자가 문제를 시정할 수 있습니다. 애플리케이션을 조절해 효율성을 향상시키고 문제를 감소하는데 이력 데이터를 사용할 수 있도록 모든 상호작용은 자동으로 로그에 기록됩니다.
5. 총소유비용(TCO)
로크웰 오토메이션이 제공하는 단일 소스 솔루션은 일관성 있고 직관적인 프로그래밍 환경을 제공하여 복잡성을 감소하고 문제해결을 간소화할 수 있도록 해줍니다. 스마트 디바이스는 통합이 되면, 생산성과 유연성을 향상시키고 다운타임을 감소시키며 총소유비용을 절감해줍니다.
더 스마트해진 센서
공장에 설치된 장비들의 상태를 분단위로 파악하고 있지 않으면, 최적의 생산성과 효율성을 상시 유지하거나 계획에 없던 다운타임과 생산 손실을 방지할 수 없습니다.
기존의 센서들은 한정된 정보만 제공하며 진단 또는 파라미터 데이터를 컨트롤러와 공유할 수 있는 능력이 부족합니다. 통합된 스마트 센서 솔루션은 엔터프라이즈의 특정 시점 상태에 대한 포괄적인 뷰를 생성하는데 필요한 모든 데이터를 제공합니다. 커넥티드 엔터프라이즈의 핵심 요소인 스마트 센서는 또한 스마트 머신의 도입과 운영을 촉진하여 효율성과 생산성을 더욱 향상해줄 수 있습니다.
스마트 센서는 분산되어 있는 데이터를 실행 가능한 정보로 통합해주며, 어디에서나 실시간으로 자산을 모니터링 및 최적화하는데 도움을 줍니다. 최근 로크웰 오토메이션은 커넥티드 엔터프라이즈를 위해 소스 데이터를 제공하여 통합 제어 및 정보의 기반이 되는 스마트 센서 포트폴리오를 확장했습니다.
새로운 Allen-Bradley 42AF RightSight M30 광전 센서는 스마트 센서 포트폴리오에 가장 최근에 추가된 제품입니다. 중간규모의 직각 하우징에서 향상된 환경 내성과 장거리 감지를 제공하는 RightSight M30 스마트 센서는 요구 조건이 까다로운 다양한 애플리케이션에 유연성과 성능을 제공합니다.
로크웰 오토메이션의 제품 관리자 아도니스 에반젤리스타(Adonis Evangelista)는 “이 광전 센서는 불순물이 센서 렌즈에 축적되는 험한 환경에서 안정성을 향상시켜 주도록 고안되었다”고 말합니다.
견고한 직각 하우징은 범용 30mm 노즈와 18mm 베이스 마운트를 제공하여 빠르고 유연한 설치 및 교체가 가능합니다. IP67/IP69k/1200 psi 등급의 하우징은 RightSight M30 센서가 고압/고온 세척이 이루어지는 험한 산업 환경에서도 견딜 수 있게 해줍니다. 다수의 감지 모드가 포함된 이 센서는 또한 간단하게 적용이 가능하고 조정이 불필요한 모델과 버튼 한번으로 감도 및 출력을 조정할 수 있는 학습 가능한 버전으로도 제공됩니다.
IO-Link 기능이 탑재된 이 센서는 커넥티드 엔터프라이즈에 쉽게 통합되어, 센서에서 제어 시스템으로 데이터 및 진단 정보를 직접 전달함으로써, 다운타임을 극소화하고 생산성을 향상시켜 줍니다. 센서는 운영 효율성을 향상시키고 문제 해결을 간소화하는데 도움을 주는 신호 강도, 위치, 근접 알람, 타이밍 기능 등의 정보를 제공합니다.
압력, 온도, 모션 거리, 흐름 레벨 등 모든 파라미터에 스마트 센서를 활용함으로써 프로세스에 대한 포괄적인 뷰를 확보할 수 있습니다. 센서의 현재 상태와 상황에 대해 알면 모든 유형의 잠재적인 센서 이슈를 신속하게 파악할 수 있습니다.
통합 스마트 센서 솔루션은 생산성을 5~10% 이상 향상시켜 줍니다. 스마트 세이프티 솔루션과 함께 사용하면, 생산성을 한층 더 향상시킬 수 있습니다.