산업 생산성 향상을 위한 분석
전사적으로 생산성을 향상시키려면 데이터와 분석을 활용하는 것이 핵심입니다. 가장 적절한 시기에 가장 필요한 곳에서 결정을 내리려면 실시간 정보에 액세스하여 즉각적으로 분석하고 기업의 모든 소스에서 정형 및 비정형 데이터를 추출하여 고급 분석을 수행할 수 있어야 합니다.
데이터 중심의 접근방식에서 가장 중요한 것은 산업체 전반의 연결된 시스템과 스마트 장치를 활용하는 소프트웨어입니다. 소프트웨어는 사용자들이 운영 상태를 확인하고, 컨트롤러, 히스토리언, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 등 모든 기존 소스들로부터 수집된 데이터를 활용 및 융합할 수 있게 해줍니다.
과거에는 대시보드를 구축하려면 먼저 원시 데이터가 생산 인텔리전스로 전환되는 방법을 자세히 기술하는 데이터 통합 계획을 세웠습니다. 이러한 계획을 위해서는 현재 사용 중인 데이터 소스, 핵심 성과 지표(KPI) 등 다양한 세부사항들을 수동으로 연관 지어야 했습니다.
데이터 중심 접근방식은 정형 또는 비정형 데이터를 자동으로 발견하여 인덱스화합니다. 이러한 과정은 수동 과정 대비 시간이 적게 들뿐만 아니라, 작업자가 실수할 가능성도 적습니다. 또한 수동으로 장치의 이름, 라인 위치, 시설 위치 등 수동으로 입력되는 세부 정보보다 더 자세한 정보를 제공합니다.
데이터 관리 및 분석에 데이터 모델링, 머신 러닝, 예측 분석 및 제3자 분석 툴을 사용하는 소프트웨어는 인덱스화된 데이터세트들 간에 상관관계를 구축하고 수백만 개의 데이터 점으로부터 답을 계산할 수 있습니다.
다른 말로 하면, 간단한 설정을 통해, 생기는 즉시 의문을 해결해주는 실시간 상황 분석에 액세스할 수 있습니다.
운영을 보다 잘 이해하려면 그러한 유연성이 반드시 필요합니다. 단일한 화면에서, 작업자는 자신이 자주 찾는 스토리보드에 액세스할 수 있습니다. 스토리보드는 작업자가 선호하는 형식으로 운영 데이터를 표시해주며, 사전에 정의된 대시보드와 다른 작업자들과 공유되는 스토리보드가 포함될 수 있습니다. 스토리보드는 팀원들이 분석을 이해 또는 자세히 검토하는데 도움을 줍니다.