시각화 이점
Emulate3D 사용자는 디지털 기계 프로토타이핑을 통해 솔루션 출시 기간을 단축하고 운영 생산성을 최적화할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션 영업 담당자인 키건 훌리한(Keegan Houlihan)은 “이는 가상 시운전을 위해서도 사용할 수 있는데, 코로나19 팬데믹 상황에서 사이트(현장) 액세스 제한 문제를 다루는 데 특히 도움이 되었으며 전체 팀이 시운전을 위해 현장으로 이동하는 것과 관련된 이동 비용을 절약할 수 있었습니다.” 라고 말합니다.
추가적인 Emulate3D 사용 이점은 다음과 같습니다.
- 공간 절약 – Emulate3D를 통해 엔지니어는 최적의 공장 레이아웃을 찾고 솔루션을 결정하기 전에 다수의 옵션을 테스트할 수 있습니다.
- 가동 중단 시간 및 초기 문제 감소 – 최적의 공장 레이아웃을 생성하고 모든 시나리오를 테스트할 수 있어 운영 문제 또는 신기술을 처음 적용할 때 흔히 생기는 초기 문제가 발생할 가능성이 줄어듭니다.
- 에너지 절약 – 모든 장비의 데이터를 측정하여 전체 공장을 운영하는 가장 효율적인 방법을 결정할 수 있으므로 전력을 절감합니다.
- 안전 및 표준 준수 – 엔지니어가 처음부터 모든 관련 안전 및 산업 표준을 준수하는 솔루션을 설계할 수 있도록 지원합니다.
- 위험 감소 – 설치 전에 공장 전체의 작업을 정확하게 테스트할 수 있어 시운전 후 오류 또는 문제가 발생할 위험이 크게 줄어듭니다.
- 처리 성능 및 효율성 극대화 – 자동화 솔루션은 거의 무제한에 가까운 다양한 구성으로 설치가 가능하므로 시각화 소프트웨어를 통해 엔지니어는 어떤 솔루션이 가장 많은 처리량과 가장 효율적인 전체 운영을 생성하고 최고의 투자 수익(ROI)을 제공할지 결정할 수 있습니다.
“호주 제조업은 성장하고 있으며 이러한 상승 궤도를 계속 유지하려면 제조업체에서는 품질, 신뢰성, 반복성 및 추적 기능을 제공할 수 있어야 합니다. Emulate3D는 우리가 이러한 품질을 달성할 수 있도록 지원하며 고객 서비스에 부가 가치를 제공하고 있습니다.” 라며 던우디는 이야기를 마무리했습니다.