(서울, 대한민국 2022년 3월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 산업 자동화와 디지털 트랜스포메이션 글로벌 선도기업인 로크웰 오토메이션[https://www.rockwellautomation.com/ ]은 새로운 FLEX5000 아날로그 안전 I/O 모듈을 출시했다고 밝혔다. 이번에 출시한 새로운 버전의 FLEX 5000 아날로그 안전 I/O 모듈[https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/i-o/in-cabinet-modular-i-o/5094-flex-5000-i-o-modules.html ]은 프로세스 작업자가 다양한 프로세스 애플리케이션에서 페일 세이프 요건을 충족하고 가동 중단 시간 위험을 최소화할 수 있도록 지원한다.
로크웰 오토메이션의 아날로그 안전 I/O 모듈은 SC 3까지 지원하는 체계적인 기능을 갖춘 통합 안전을 지원한다. 이 모듈은 SIL 3, PLe, Cat. 4까지 충족하는 TUV 인증을 받았으며 표준 FLEX 5000 I/O 모듈과 동일한 I/O 뱅크에 장착할 수 있어 시스템 비용을 절감하고 복잡성을 줄일 수 있다.
FLEX 5000 아날로그 안전 I/O 모듈은 안전 보호를 위해 속도, 주파수 측정, 온도, 압력 또는 유량 센서 모니터링이 필요한 프로세스 애플리케이션에 적합하다. 또한, 이 모듈은 비상 정지, 버너 관리, 터빈 제어, 압축기 제어, 오일 및 가스 보조 보일러, 고압 보호, 조명 및 환기 관리 등에도 적용될 수 있다.
새 모듈의 출시로 이제 FLEX 5000 제품군은 다양한 애플리케이션을 위한 완전한 이산 및 아날로그 페일 세이프 I/O 모듈 포트폴리오를 갖추게 되었으며 사용자는 필요한 운영 요구 사항을 충족하는 I/O를 선택하기만 하면 된다.
FLEX 5000 I/O를 사용하면 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션에 통합된 HART를 통해 프로세스 진단에 더 쉽게 액세스해 가동 중단 시간을 최소화할 수 있다. 또한, 현장 신호의 직접 종단이 가능해 설치 면적을 줄일 수 있으며, PlantPAx 5.0 이상 시스템의 명령어 세트와 완벽하게 통합되어 엔지니어링 시간을 절약할 수 있다.
Published 2022년 3월 11일 (금)