세계 최대의 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문 기업 로크웰 오토메이션(NYSE: ROK)은 오늘 자사의 자동화 및 모터 제어 센터(MCC) 기술이 이집트 Abu Zaabal Fertilizer Chemical co(AZFC)의 중요한 현대화 프로그램에서 중추적인 역할을 담당할 것이라고 발표했습니다.
이번 공장 업그레이드를 통해 로크웰 오토메이션이 2022년에 인수한 CUBIC도 글로벌 시장에서 큰 성과를 거둘 것으로 기대됩니다.
이 브라운필드 공장에서는 인산 비료용 황산을 98% 생산합니다. 이전에는 이집트 정부 소유였던 이 회사는 이제 민간 투자를 받아 최신 자동화 솔루션과 저전압 MCC 기술을 구축하는 등 운영을 현대화하고 있으며, 이 모두가 87개의 모듈, 16M2 및 25베이의 CUBIC 외함에 수용될 예정입니다.
로크웰 오토메이션의 중동, 튀르키예 및 아프리카 지역 부사장인 세바스티앙 그라우(Sebastien Grau)는 다음과 같이 말합니다. “이 AZFC 프로그램은 로크웰 오토메이션 PartnerNetwork™에 속한 현지 공인 대리점인 KMT For Industrial Services의 지원을 받았습니다. 이 팀은 훌륭한 전략을 수립하여 다른 업체의 솔루션과 비교해 CUBIC 솔루션의 부가가치를 효과적으로 입증했습니다. 공장의 공간이 제한되어 있기 때문에 유연성이 뛰어난 시스템 내 모듈형 설치 면적도 선정된 주요 이유 중 하나였습니다”
KMT의 영업 및 마케팅 책임자인 모아타즈 모하메드(Moataz Mohamed)는 다음과 같이 덧붙입니다. “우리는 CUBIC 팀의 전폭적인 지원을 받아 AZFC의 엔지니어링 팀과 매우 긴밀하게 협력했습니다. 그리고 이러한 사람과 기술의 통합을 통해 MENA 지역에 완전한 자동화 및 전기 솔루션을 제공하는 핵심 비즈니스 전략을 달성할 수 있었습니다. CUBIC의 설계, 소프트웨어 및 엔지니어링 지원과 로크웰 오토메이션 내에서의 위상은 우리에게 큰 힘이 됩니다.”
이 프로젝트는 세부 엔지니어링에 대한 최종 승인을 받았으며 현재 납품 단계에 있습니다.
KMT For Industrial Services 정보
KMT는 자동화, 산업 제어 및 배전을 위한 전기 제품 및 장비 공급 및 설치를 전문으로 하는 MENA 지역의 선도적인 기업으로, 산업, 인프라, 에너지 등 거의 모든 시장 부문에서 활동하고 있습니다.
이 회사의 설립자들은 국내, 지역 및 국제적으로 25년 이상의 기술, 상업 및 관리 경험을 보유하고 있습니다. 2014년 엔지니어링, 계약 및 상업 활동에 중점을 두고 카이로의 자흐라 알-마디(Zahraa Al-Maadi)에 회사를 설립했습니다.