이 릴리스에서 수정된 이상 징후
목록에는
FactoryTalk Optix
1.5.0에서 수정된 이상 징후가 나와 있습니다.템플릿 라이브러리에서 위젯을 가져올 때 참조가 손상됨 [3634901]
위젯의 하위 항목에 정의된 NetLogic이 프로젝트 내에서 사용되는 다른 NetLogic과 동일한 이름을 포함하는 경우 템플릿 라이브러리에서 가져오지 않아 NetLogic 참조가 손상됩니다.
이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
트렌드 범위 업데이트가 결과 테이블에 영향을 미칠 수 있음 [3612644]
고급 트렌드 위젯에서
범위
탭을 업데이트하면 결과 테이블에 영향을 미칠 수 있습니다.이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
변수가 아닌 이벤트 필드로 인해 런타임 오류 발생 [3545147]
이벤트 인수 처리에서 불일치가 발생하면 변수가 아닌 노드가 반환되고 "이벤트 필드가 변수가 아닌 노드로 확인됩니다"라는 오류가 표시됩니다.
이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
웹 프레젠테이션 엔진에서 이미지가 새로 고쳐지지 않을 수 있음 [3478736]
ImageRefresher 스크립트가 웹 프레젠테이션 엔진을 사용하여 예상대로 작동하지 않습니다. 이미지를 올바르게 표시하려면 웹 브라우저를 수동으로 새로 고쳐야 합니다.
이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
최솟값과 최댓값이 날짜 시간 및 기간 유형에 표시되지 않음 [3370306]
FactoryTalk Optix
는 날짜 시간 및 기간 유형에 대한 최솟값 및 최댓값을 지원하지 않습니다. 이러한 유형의 최솟값 또는 최댓값은 가져오지 마십시오.이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
컴퓨터 이름에 특수 문자가 포함된 경우 런타임 도구를 두 번째 컴퓨터에 배포할 수 없음 [3303008]
컴퓨터 이름에 중국어 또는 유럽어 특수 문자를 사용하지 마십시오.
이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
Visual Studio Code에서 DesignTime NetLogic을 디버깅할 수 없음 [3511011]
Visual Studio Code용 C# 확장 프로그램이 업데이트되었으며 최신 버전에서 몇 가지 문제가 검색되었습니다. Visual Studio Code에서 디자인 타임 NetLogic을 디버깅하려면 C# 확장 프로그램을 버전 2.4.4 이하로 되돌립니다.
이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.3.1에서 처음 확인되었습니다.
NetSolution을 컴파일할 수 없음 [3327229]
NetSolution은 인터넷 연결 없이 컴파일되지 않습니다. 필수 구성 요소를 검색하기 위해 인터넷 연결을 설정합니다.
이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.3.0에서 처음 확인되었습니다.
OneDrive를 사용하여 사용자 정의 라이브러리의 이름을 바꾸면 동기화 오류가 발생할 수 있음 [2348900]
OneDrive는 사용자 정의 라이브러리를 저장하는 데 권장되지 않으며 라이브러리 이름을 바꿀 때 동기화 오류가 발생하고 파일이 중복될 수 있습니다. OneDrive를 사용하여 라이브러리 이름을 바꾸려는 경우에는 라이브러리 이름을 바꿀 때 OneDrive 연결을 해제합니다. OneDrive 연결을 해제하려면 OneDrive 끄기, 비활성화 또는 제거를 참조하십시오.
이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.3.0에서 처음 확인되었습니다.
특수 문자가 항상 지원되는 것은 아님 [2123530]
특수 문자는 PDF 파일 이름과 FTP 서버 사용자 이름에서 지원되지만, 장치에서 Pinyin 입력 메서드를 사용할 때는 지원되지 않습니다.
이 문제는 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.2.0에서 처음 확인되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.