이 릴리스에 알려진 이상 징후
이 목록은
FactoryTalk Optix
버전 1.5.0에서 알려진 이상 징후입니다.괄호 안의 식별 정보를 사용하여 향후 릴리스에서 이상 징후를 추적하거나 고객 지원 부서로부터 관련 문제에 대한 지원을 받을 때 참고 자료로 활용하십시오.
컨트롤러 경로에 백플레인이 여러 개 있는 컴퓨팅 모듈이 컨트롤러와 통신할 수 없음
컨트롤러 경로에 백플레인이 두 개 이상 있는 경우 컴퓨팅 모듈은 컨트롤러와 통신할 수 없습니다. 예를 들어 경로가 Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3인 경우 모듈은 컨트롤러와 통신할 수 없습니다. 그러나 Backplane\3 또는 Backplane\1\A\10.220.173.66과 유사한 경로를 사용하면 모듈이 컨트롤러와 통신할 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.2.0에서 처음 확인되었습니다.
런타임에 이미지가 나타나지 않음 [3140280]
프로젝트의 이미지 파일이 런타임 응용 프로그램에 나타나지 않으면 타사 응용 프로그램을 사용하여 이미지 크기를 조정하여 더 작게 만듭니다.
이 이상 징후는 버전 1.3.0에서 처음 확인되었습니다.
문자열을 Modbus 스테이션의 이산 입력으로 잘못 구성하고 다른 모든 태그 읽기에 실패해도 오류가 나타나지 않음 [2351429]
문자열 태그를 이산 입력 메모리 영역에 할당하면 오류 메시지가 표시되지 않으며 잘못 구성된 태그가 포함된 Modbus 스테이션의 모든 태그에서 읽기 오류가 발생합니다.
이 이상 징후는 버전 1.3.0에서 처음 확인되었습니다.
사용자 지정 라이브러리 요소가 FactoryTalk Optix를 다시 시작하지 않으면 나타나지 않음 [2371413]
사용자 지정 라이브러리에 추가된 요소가 FactoryTalk Optix를 다시 시작할 때까지
라이브러리
검색에 나타나지 않습니다.이 이상 징후는 버전 1.3.0에서 처음 확인되었습니다.
Microsoft Windows를 실행하는 컴퓨터에서는 일부 비디오가 재생되지 않을 수 있음 [2212837]
Microsoft®
Windows®
를 실행하는 컴퓨터에서 프로젝트를 에뮬레이트하는 경우 일부 비디오가 재생되지 않을 수 있습니다. 프로젝트를 장치에 배포하면 비디오가 재생됩니다.이 이상 징후는 버전 1.1.0에서 처음 확인되었습니다.
ControlNet을 통해 특정 Logix 컨트롤러에 연결할 수 없음 [3385425]
ControlNet 네트워크를 통해 다음 컨트롤러 유형 중 하나에 연결하려는 경우:
- 1769-L35CRCompactLogix™
- 1768CompactLogix™
- 1768Compact GuardLogix®
컨트롤러에 연결하기 위해 1756-ENxT(R) 모듈을 통해 라우팅할 수 없습니다. 다음 EtherNet/IP 모듈 중 하나를 사용해야 합니다.
- 1756-ENBT
- 1756-EWEB
네트워크 폴더에 프로젝트를 만들 수 없음
네트워크 폴더에서 프로젝트를 만들려고 하면
FactoryTalk Optix
에서 프로젝트 템플릿의 이름을 바꿀 수 없다는 오류가 표시됩니다.이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
에뮬레이터가 VPN을 통해 InfluxDB 서버에 연결할 수 없음 [3350681]
런타임 도구를 사용하여 VPN을 통해 InfluxDB 서버를 연결합니다. 그려면 선택한 장치에 프로젝트를 배포할 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
회전된 아코디언이 의도한 대로 나타나지 않을 수 있음 [1891903]
회전된 아코디언은 지원되지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
서비스형으로 실행할 때 프로젝트 업로드 후 응용 프로그램이 자동으로 시작되지 않음 [3628522]
응용 프로그램 파일과 함께 프로젝트를 FactoryTalk Optix Studio에 업로드한 후 종료되는 응용 프로그램은 서비스형 FactoryTalk Optix를 실행할 때 자동으로 다시 시작되지 않습니다. 런타임 서비스를 수동으로 시작하거나 응용 프로그램을 다시 배포합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
NetLogic 스크립트가 열려 있을 때 응용 프로그램을 배포할 수 없음 [3545605]
NetLogic 스크립트가 열려 있는 경우 "프로젝트 소스 아카이브를 준비할 수 없음: 복사"라는 오류 메시지와 함께 응용 프로그램 배포가 중단됩니다. 스크립트를 닫고 응용 프로그램을 다시 배포합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
OptixPanel 또는 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈의 WAN 포트를 사용하여 컨트롤러와 통신할 수 없음 [3213290]
OptixPanel 및 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈은 WAN 포트를 사용하여 컨트롤러와 통신할 수 없습니다. OptixPanel은 WAN에 포트 2를, LAN에 포트 1을 사용하며, 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈은 WAN에 포트 1을, LAN에 포트 2를 사용합니다. LAN 포트를 사용하여 컨트롤러와 통신합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
그룹 레벨에서 불투명도가 정의된 고급 SVG 이미지가 올바르게 표시되지 않음 [3249226]
고급 SVG 이미지의 하위 요소에 적용된 불투명도는 그룹 레벨에서 정의될 때 에뮬레이터 또는 OptixPanel에서 실행 시 예상대로 표시되지 않습니다. 예상된 결과를 위해 요소 레벨에서 불투명도를 적용합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
변환된 값이 엔지니어링 단위 컨버터에 표시되지 않음 [3558734]
원시 데이터 최댓값 및 최솟값이 기본값 0으로 남아 있는 속성에 직접 설정된 엔지니어링 단위 컨버터는 변환된 값을 표시하지 않습니다. 컨버터 폴더 아래에 사용자 정의 엔지니어링 단위 컨버터를 만들고 고급 동적 링크를 만들 때 이를 대신 참조합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
이름이 같은 여러 프로젝트 사용 중 프로젝트 보존성이 예상대로 작동하지 않음 [3540833]
서로 다른 위치에서 이름이 같은 여러 프로젝트를 사용할 때 프로젝트 보존성이 예상대로 작동하지 않습니다. 보존성을 사용할 때 프로젝트에 고유한 이름이 있는지 확인합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
로컬 세션과 RDP 세션 간에 전환할 때 IDE 표시 문제 [2294982]
로컬 데스크톱 세션과 원격 데스크톱 세션 간에 전환할 때 데스크톱 IDE에 빈 화면이 나타날 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
V20 펌웨어를 실행하는 컨트롤러에서 온라인으로 변경된 신규 또는 삭제된 태그가 FactoryTalk Optix에서 감지되지 않음 [3671499]
RA EtherNet/IP 드라이버를 사용하여 V20 펌웨어를 실행 중인 컨트롤러와 연결할 경우 FactoryTalk Optix는 컨트롤러와 온라인 상태일 때 이러한 변경을 수행하면 새로 추가하거나 삭제된 태그를 감지하지 못합니다.
이 문제를 해결하려면 프로젝트를 다시 배포하고
프로젝트가 이미 있음
에서 바꾸기
를 선택합니다.
중요:
프로젝트를 바꾸면 모든 응용 프로그램 파일이 바뀝니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.
Spinbox가 값을 정확하게 표시할 수 있음 [3685185]
UI 컨트롤에서 기본값이 아닌 데이터 유형을 사용하면 표시되는 값의 정밀도가 손실될 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
PDF 보고서가 제대로 생성되지 않음 [3712641]
PDF는 머리글, 섹션 및 바닥글의 합계가 페이지 크기를 초과하면 생성되지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다
유니코드 문자가 잘못 표시됨 [3863114]
Micro 컨트롤러 드라이버에서 Micro Logix 1400 또는 SLC-500 컨트롤러의 태그에 연결된 텍스트 상자나 레이블에 일부 중국어, 일본어 및 한국어 유니코드 문자를 입력하면 잘못 표시됩니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
불완전한 MouseDoubleClick 이벤트 [3867487]
MouseDoubleClick 이벤트는 아직 구성에 사용할 수 없지만 향후 릴리스에서 사용할 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
Micro 컨트롤러 드라이버의 잘못된 상태 [3774138]
여러 스테이션을 사용하는 경우 활성 화면에 데이터가 없는 스테이션의 데이터가 있는 비활성 화면은 올바른 상태를 표시하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 노트를 참조하십시오.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
PlantPAx 프로세스 명령어 HMI 확장 태그 속성은 L5X 오프라인 태그 가져오기에서 가져오지 않습니다 [3890998]
L5X 파일을 사용하여 태그를 가져오면 PlantPAx 프로세스 명령어 HMI 확장 태그 속성은 가져오지 않습니다. Logix v37 ACD 파일을 사용하여 오프라인으로 또는 컨트롤러에서 온라인으로 속성을 가져옵니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
이미지 파일을 같은 이름의 새 파일로 바꾸면 이전 이미지가 표시됩니다 [3856948]
FactoryTalk Optix Studio에서 이미지 파일을 업데이트하거나 같은 이름의 새 파일로 바꾸면 이전 이미지가 표시됩니다. 이미지 파일을 업데이트하거나 바꿀 때 고유한 이름을 사용합니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 확인되었습니다.
OptixPanel의 일본어 입력 메서드 [3892017]
숫자 입력은 가상 키보드를 사용하여 입력 모드를 일본어로 전환할 때까지 적절한 입력을 허용하지 않습니다. 이 작업은 텍스트 입력 필드를 클릭하여 수행할 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
응용 프로그램 파일 전송을 선택하고 응용 프로그램 파일 폴더가 누락된 경우 프로젝트 배포 오류가 발생니다 [3887842]
프로젝트를 배포하거나 에뮬레이트하고 응용 프로그램 파일 전송을 선택할 때 응용 프로그램 폴더가 누락되면 배포에 오류가 발생합니다. 응용 프로그램 파일 디렉터리를 수동으로 만들고 프로젝트를 다시 에뮬레이트하거나 배포합니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
스칼라의 부울 배열 또는 부울 주소 지정의 요소에서 부울 확장 속성의 패스스루 변경 [3883369]
스칼라의 부울 배열 또는 부울 주소 지정 요소에서 EU/ST0/ST1을 지우거나 제거하면 Logix 프로젝트에서 EU/ST0/ST1의 오버라이드가 제거됩니다. Optix는 온라인 가져오기를 통해 다시 가져올 때까지 상위 태그에서 EU/ST0/ST1을 인식하지 못합니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
에뮬레이터를 사용할 때 PDF 보고서가 처음에 생성되지 않습니다 [3880034]
에뮬레이터를 사용할 때 초기 버튼 누름 시 PDF 보고서 파일이 생성되지 않습니다. 버튼을 다시 누르면 보고서가 생성됩니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
.L5X에서 지원되지 않는 별칭 태그로의 확장 속성 패스스루 [3877581]
.L5X 파일을 사용하여 확장 속성을 가져올 때 별칭 확장 속성을 올바르게 가져오지 않으며 런타임에 검색되지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
별칭 태그 확장 속성은 기본 태그에서 상속될 수 없음 [3876089]
별칭의 기본 태그에서 확장 속성 가져오기가 온라인 태그 가져오기 도구에서는 작동하지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 확인되었습니다.
확장 속성 패스스루가 기본 로컬 언어로 폴백되지 않음 [3875978]
확장 속성 패스스루가 있는 로컬 언어를 사용할 때
FactoryTalk Optix
에서 선택한 로컬 언어에 대한 번역을 사용할 수 없으면 기본 로컬 언어가 컨트롤러에서 검색되지 않습니다.이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
Logix 확장 속성 - 중첩된 UDT의 엔지니어링 단위를 읽을 수 없음 [3871250]
UDT가 한 레벨보다 더 깊이 중첩되면 UDT에 정의된 엔지니어링 단위(구성원 아님)를 읽을 수 없습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
로컬 언어 키보드
Alt + (key)
이(가) 특수 문자가 아닌 모든 키에 대해 대문자를 입력함 [3868188]FactoryTalk Optix
Studio 내에서 로컬 언어 키보드를 사용할 때 Alt + (key)
은(는) 특수 문자가 있는 곳에서 특수 문자를 반환하고 다른 모든 키에 대해서는 대문자를 반환합니다.이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
프로젝트 이름에 특수 문자가 포함된 경우 MQTT 브로커가 작동하지 않음 [3854413]
FactoryTalk Optix
프로젝트 이름에 로컬 언어 특수 문자가 포함된 경우 MQTT 브로커가 시작되지 않습니다. 내장형 MQTT 브로커를 사용하는 경우 프로젝트 이름에 특수 문자를 사용하지 마십시오.이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
특정 기능이 업데이트된 버전의 Visual Studio에 의해 차단될 수 있음 [3852883]
다음을 수행할 수 없는 경우 Visual Studio를 닫거나 인덱싱 서비스를 종료합니다.
- 응용 프로그램 소스 코드 전송이 활성화되면 프로젝트를 대상으로 전송합니다.
- 프로젝트를 새 이름으로 저장합니다.
- 컴파일된 런타임 프로젝트를 폴더로 내보냅니다.
- Git 작업을 수행합니다.
Logix 확장 속성 패스스루 비트 레벨 설명을 가져올 수 없거나 제대로 표시되지 않음 [3843855]
Logix 확장 속성 패스스루 비트 레벨 설명은 온라인으로 가져올 수 없으며 제대로 업데이트되지 않습니다. 이를 방지하려면 인스턴스에 비트 레벨 설명을 할당하십시오.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
태그 가져오기 작업 중에 FactoryTalk Optix 웹 편집기가 응답하지 않을 수 있음 [3795569]
대규모 오프라인 태그 가져오기 작업 중에
FactoryTalk Optix
웹 편집기가 응답하지 않을 수 있습니다. 컨트롤러에서 온라인으로 태그를 가져오거나 FactoryTalk Optix
데스크톱 편집기를 사용하십시오.이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
Logix 확장 속성 - 쓸 때 엔지니어링 단위에서 실패를 표시하지 않음 [3334127]
Logix 확장 속성은 쓸 수 없습니다. 엔지니어링 단위를 변경해도 쓰기 실패가 표시되지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
특수 문자가 항상 지원되는 것은 아님 [2123530]
특수 문자는 Git 리포지토리 이름, ODBC 데이터베이스 이름에서는 지원되지 않으며, FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기에서 디자인 타임에 중국어, 한국어 또는 일본어 입력 메서드를 사용할 때도 지원되지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.2.0에서 처음 확인되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.