로거

로거

로거 개체는 데이터를 기록하여 데이터베이스에 저장합니다.
FactoryTalk Optix
는 두 가지 유형의 로거를 제공합니다.
  • 데이터 로거
    . 하나 이상의 변수 값을 정규 시간 간격으로 또는 요청 시 샘플링합니다. 데이터 로거의 데드밴드 속성을 사용하면 이전에 샘플링된 변수 값과 관련하여 변수를 샘플링할 수 있습니다. 컨트롤러를 읽을 때 작업 코드를 데이터베이스에 저장하도록 로거를 구성합니다.
  • 이벤트 로거
    . 다음 중 하나에서 생성된 하나 이상의 이벤트 유형의 속성을 기록합니다.
    • 특정 노드 및/또는 해당 하위 노드
    • 프로젝트의 모든 노드
데이터 로거 및 이벤트 로거 데이터가 테이블에 표시됩니다.
이벤트 감사 로그의 경우, 사용자가 런타임에 수행하는 작업을 기록할 수 있습니다. 이 데이터를 사용하여 품질 검사를 수행하거나 응용 프로그램을 인증합니다. 이벤트 로거는 다음과 같은 작업을 기록할 수 있습니다.
  • 변수에 쓰기
  • 노드 속성 편집
  • 노드 만들기 및 삭제
  • 메서드 실행
  • 로그인 및 로그아웃
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.