다양한 모델 범위, 옵션 및 기능에 맞게 자동차 전수 테스트의 루틴을 지속적으로 조정해야 합니다. 그 결과 모델마다 맞춤형 테스트를 실행해야 하므로, 작업자의 실수가 발생할 위험이 커지며 생산 속도가 느려집니다. 산업용 사물인터넷, 씬 클라이언트 및 인공 지능 기능이 결합된 전자동 전수 테스트를 통해 작업자의 실수를 줄이고 비용 효율성을 높이면서 더 빠르고 일관된 결과를 낼 수 있습니다.
자동화된 전수 테스트로 비용 절감
빠른 투자 수익(ROI) 및 장기적인 비용 절감 보장
자동화된 전수 테스트는 프로세스 전체에 소요되는 시간과 인건비를 줄일 뿐 아니라 가장 필요한 곳을 집중적으로 수동 테스트할 수 있습니다. 그 결과 테스트가 진행되는 동안 일관성과 품질을 높이고 인건비를 절감할 수 있습니다.
- 협업 로봇으로 정확성과 속도 향상
- Smart Vision 시스템으로 낮은 고장율을 보장하고 연중무휴 테스트 실행
- 작업자가 없는 EOL 테스트 스테이션을 통해 보다 일관된 결과를 전 세계에 제공
AR 및 산업용 사물인터넷 분석을 통해 생산성 향상
제품 최초 통과율 향상 및 문제 발생 전 예측
어셈블리 프로세스를 철저히 관리하지 않으면 이미 조립된 부품에 결함이 발생할 수 있습니다. 산업용 사물인터넷(IIoT)을 통해 각 스테이션을 공통 네트워크에 연결하면 실시간 데이터 및 머신 러닝에 액세스하여 문제가 발생하기 전에 미연에 방지할 수 있습니다. InnovationSuite™ Vuforia AR(증강 현실)을 사용하여 작업자는 디지털화된 작업 지침 및 실시간 성능 데이터로 최초 통과율과 재작업 효율성을 향상할 수 있습니다.
- InnovationSuite를 통해 연결성 향상
- 사전 유지보수
- 재작업 작업자 지침
ThinManager Thin Client 소프트웨어로 가동 중단 시간 단축
ThinManager로 가동 중단 시간 단축 적은 비용과 더 나은 신뢰성으로 장비 운영 속도 향상
장비에 장애가 발생하면 전수 테스트는 종종 생산 병목 지점이 될 수 있으며, 작업자가 필요한 프로세스를 다시 시작해야 합니다. ThinManager Thin Client의 플러그 앤 플레이 기능을 사용하면, 테스트 실행 시간이 더 빨라져서 가동 중단 시간이 단축되고 생산성을 향상할 수 있습니다.
- 장비 신뢰성 향상
- IT 보안 강화
- 사전 유지보수 문제 예측
- 글로벌 지원 및 도구로 장비 가동 지속
인공 지능으로 품질 향상
공정한 의사 결정으로 전수 테스트 결과 개선
브랜드 소유자의 품질 요구가 계속 늘어나면서 생산 요건의 변화에 따라 이러한 엄격한 표준을 유지하는 것이 어려워지고 있습니다. Rockwell Automation의 인공 지능 솔루션은 자동차 시트, 도어, 칵핏 및 기타 여러 구성요소의 전수 테스트에 통합할 수 있으며 데이터를 기반으로 한 테스트를 통해 작업자의 실수를 줄이고 품질을 향상할 수 있습니다.
- 스마트 이미지 처리
- 자가 학습 알고리즘
- 인텔리전트 스트리밍
- 이상 감지
추천