철강 산업에는 엄청난 변화의 바람이 일어나고 있으며 이는 더욱 심화될 것입니다. 글로벌 경쟁과 변화하는 기술에 대응하기 위해서는 효율성 향상이 필요합니다. Rockwell Automation의 산업 전담팀은 특정 애플리케이션 및 프로세스 경험을 바탕으로 고객에게 적합한 제어 솔루션을 제작합니다. 또한 다양한 고객 요구에 대처할 수 있도록 실시간 제어를 구현하고 핵심 프로세스 파라미터를 유지하도록 지원합니다. 이러한 솔루션은 일관적인 금속 속성을 갖는 고품질 제품 생산에 도움이 됩니다. 이를 통해 수율을 높이고 에너지 비용을 최소화하여 톤당 생산 원가를 절감할 수 있습니다.
모든 제철 프로세스 단계에서 더 높은 가치 창출
생산성을 향상하고 에너지 소비를 최적화하는 시스템
매일 다양한 도전 과제에 직면하고 있습니다. 무역 전쟁으로 인해 시장은 더욱 복잡해지고, 은퇴하는 전문인력으로 인한 작업자 간 기술 격차가 심화되는 가운데에도 전 세계 철강 산업은 높은 가동률로 운영되고 있습니다
이 모든 것이 너무도 익숙하십니까?
다행히 이러한 문제를 해결할 방법이 있습니다. 철강 공장의 중요한 작업을 최적화하고 유지 관리하려면 전문성과 현대적인 통합 기술이 필요합니다. Rockwell Automation은 운영을 보호하면서 경제성과 성능 요건을 충족하는 광범위한 프로세스 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 확장 가능하고 유연하며 통합이 용이하여 생산성 향상, 비용 절감, 에너지 소비 감소 및 안전성 향상에 도움이 됩니다.
디지털 트랜스포메이션: 전략에서 솔루션으로
스마트 제조에 대한 투자가 증가하고 있습니다만 아직까지 대부분의 프로젝트는 성공하지 못하는 실정입니다. 오늘날 기업들은 디지털 트윈이나 사물 인터넷(IoT) 플랫폼, 확장 현실, 인공 지능, 예측 분석 등 다양한 기술에 집중하고 있습니다. 하지만 이 기술들은 서로 연관되어 있습니다. 가치란 기업들이 기술을 통합하여 비즈니스를 혁신하고 직원들의 업무 방식이 변하면서 형성되는 것입니다.
MES로 금속 제품 현대화
생산관리시스템(MES), 금속 산업 도전 과제 해결
노후한 장비와 은퇴 인력 문제는 오늘날의 고도 경쟁 시대에서 불리하게 작용하며 이러한 문제는 다음과 같습니다.
- 작업자 은퇴 및 진단 기능의 부재
- 생산 인텔리전스 부족
- 시장 조건 변화에 대응하는 유연성 부족
- 수동 레시피 및 주문 관리
- 제품 추적 기능 또는 계통 정보를 제공하지 못하는 단절된 노후 시스템
금속 운영에서 MES 시스템의 이점
현대적인 MES는 공장 내 모든 작업자에게 실시간 정보를 간편하게 제공합니다. 이러한 정보를 이용하여 작업자의 생산성을 향상하고 장비와 자재를 더 효과적으로 활용할 수 있습니다. 이점은 다음과 같습니다.
- 가동 중단 시간 감소
- 폐기물 감소
- 스케줄링 및 용량 계획에 따른 통합 생산
- 추적 기능 및 계통 정보 통합
- 생산 변동성 및 재작업 감소
공장 운영 극대화
크레인 자동화 및 자동 보관 솔루션
금속 생산 시설에서 작업자의 안전을 유지하고 장비 성능을 극대화할 새로운 방법을 찾고 계십니까? Rockwell Automation은 알고 있습니다. 생산 공장은 24시간 가동됩니다. 현재의 시스템과 요구 사항 및 문제를 평가하는 것은 복잡한 프로세스입니다. 귀사의 산업, 강점, 시스템 및 운영 목표를 이해하는 파트너가 도울 수 있습니다. 산업 기반 애프리케이션 지식을 보유한 Rockwell Automation의 전문가들과 상담하십시오. 작은 변화에서 큰 변화로 나아가는 과정의 모든 것을 경험하십시오. Rockwell Automation이 돕겠습니다.
발전의 필요성을 깨닫고 관련된 무언가를 실행하면 얻을 수 있는 많은 이점이 있습니다. 효율성을 향상하고, 더 나은 성능을 발휘하고, 재고 관리를 개선하고, 안전 프로세스를 강화할 수 있습니다.
AIC 업그레이드는 철강 생산을 개선합니다.
Automazioni Industriali Capitanio s.r.l. (AIC)는 주로 금속 산업을 위한 자동화 시스템을 설계, 제조 및 판매하는 글로벌 시스템 통합업체입니다. AIC와 Rockwell Automation은 Chicago Heights Steel이 진단 및 문제 해결 기능을 업그레이드하여 가동 중지 시간을 줄이고 생산량을 늘릴 수 있도록 지원하는 프로젝트에 협력했습니다.
제품 및 기능
탁월한 운영 효율 목표 달성을 지원하는 폭넓은 솔루션 포트폴리오
Rockwell Automation의 제품 및 서비스 포트폴리오는 금속 업체에게 자동화, 모터 컨트롤, 안전 및 비쥬얼라이제이션을 포괄하는 솔루션을 제공합니다. 사물인터넷(IoT) 기술을 활용하여 공장 센서와 장비에 완벽한 액세스를 제공하여 데이터에서부터 정보, 실행으로 이어집니다.