절대 인코더
고성능 장비는 최대한의 잠재력을 발휘하기 위해 정확하고 신뢰성 있는 모션 피드백에 의존합니다. 이러한 인코더는 통합 속도를 높이고 향상된 안전기능을 제공하며 유연성을 높이는 다양한 기능 옵션으로 모션 시스템을 완성할 수 있습니다. 효율성과 수명이 중요할 때 Rockwell Automation의 절대 인코더를 사용하면 자신 있게 장비를 배포할 수 있습니다.
고성능 장비는 최대한의 잠재력을 발휘하기 위해 정확하고 신뢰성 있는 모션 피드백에 의존합니다. 이러한 인코더는 통합 속도를 높이고 향상된 안전기능을 제공하며 유연성을 높이는 다양한 기능 옵션으로 모션 시스템을 완성할 수 있습니다. 효율성과 수명이 중요할 때 Rockwell Automation의 절대 인코더를 사용하면 자신 있게 장비를 배포할 수 있습니다.
제품 품질을 최고로 유지하려면 동기화된 모션 데이터가 있는 장비가 필요합니다. Rockwell Automation의 인크리멘탈 광 인코더는 고해상도 피드백을 제공하고 외부 전자 장치와 쉽게 인터페이스하여 정확한 위치, 속도 및 방향을 결정합니다. 모델에는 가혹한 조건을 견디도록 제작된 견고한 기계적 설계를 적용하므로 안정적인 성능과 일관된 가용성을 달성합니다.
ROK Talk의 에피소드 5에서 Rob은 Linxi Gao를 팟캐스트에 다시 초대하여 인코더를 선택하는 방법에 대해 논의했습니다. Linxi는 고려할 변수, 시작할 위치, 수집할 정보 등에 대해 이야기합니다.