Os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE oferecem controle do motor de alto desempenho, recursos avançados de automonitoração e dados do sistema operacional em tempo real. Os clientes aproveitam essa tecnologia inteligente para ajudar a:
- Aumentar a produtividade
- Aumentar a disponibilidade do equipamento
- Melhorar a economia de energia e manutenção
Não importa o setor industrial ou aplicação, os inversores de frequência de baixa e média tensão PowerFlex podem ajudar você a atingir suas metas de eficiência operacional e de produção.
Aumente a produtividade com inversores de frequência inteligentes
Transforme sua linha de produção em uma vantagem estratégica
Muitas vezes os carros-chefes de suas operações, os inversores de frequência PowerFlex oferecem a potência necessária para impulsionar a produtividade ideal e fornecer informações em tempo real para permitir que suas equipes tomem decisões rápidas para se manterem produtivas.
Ao contrário de outros inversores do mercado, os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE podem:
- Reduzir o tempo de inicialização com o ajuste automático de acionamento e o controle adaptativo que se adequa automaticamente às condições de operação e se ajusta para manter a produção
- Prever a vida útil dos componentes internos, monitorar os ativos conectados e fornecer notificações avançadas para reduzir o tempo de parada não programada
- Ajudar a prevenir o desperdício de produção com informações avançadas para reduzir eventos de encerramentos não planejados
- Fornecer uma camada de defesa contra os efeitos da corrosão com proteção contra gases corrosivos XT
Tempos de paradas não programadas custam aos fabricantes industriais quase US$ 50 bilhões por ano – Forbes
Reduza o tempo de parada não programada dos equipamentos com manutenção preditiva
Os inversores de frequência PowerFlex com a tecnologia TotalFORCE oferecem uma abordagem de disponibilidade proativa
Com as informações corretas sobre a integridade do seu sistema, você pode reduzir o tempo de parada não programada, os custos de manutenção e peças sobressalentes e o desgaste mecânico.
Os operadores são notificados sobre problemas que podem comprometer os inversores de frequência ou a integridade do motor, como superaquecimento, fusíveis queimados ou horas de tempo de execução dos componentes. Com os dados da análise preditiva, você pode tomar medidas e controlar o encerramento, consertando ou substituindo equipamentos durante o tempo de parada não programada.
Aumente a disponibilidade do equipamento com dados em tempo real ao:
- Modelar as saídas esperadas do equipamento
- Receber notificações em uma rede Ethernet segura quando os componentes do inversor de frequência atingem um estágio pré-selecionado de vida útil prevista
- Receber dados de desempenho de controle do motor em tempo real, monitorando continuamente a integridade do sistema
- Definir modelos analíticos para medir a temperatura ambiente, a velocidade do equipamento ou outras características
Reduza os custos de energia com um inversor de frequência inteligente
O consumo de energia é um dos maiores custos operacionais na fabricação
Os inversores de frequência eficientes PowerFlex atendem às novas diretrizes de energia da Ecodesign, permitindo que você "dimensione" os inversores de acordo com as necessidades de energia da sua aplicação.
- A tecnologia front end ativo disponível fornece energia regenerativa para a fonte de alimentação de entrada.
- O controle adaptativo ajuda a alcançar o ajuste ideal do inversor de frequência para maximizar a corrente de saída e o torque do motor
- A pausa de energia reduz a velocidade do ventilador e coloca o inversor de frequência PowerFlex 755T ou o fornecimento de barramento em um estado de baixa energia
- A redução harmônica e a correção do fator de potência podem reduzir o consumo de energia
- Reduzir a velocidade do motor pode economizar até 50% do seu uso de energia
- Garanta operações com eficiência energética. Teste e valide a combinação inversor de frequência e motor PowerFlex, que é mais produtiva
- Reduza as cargas de pico de energia com um sistema de transferência sincronizada com inversores de frequência PowerFlex 6000T. Eles combinam a saída de potência com a alimentação do utilitário com transição perfeita de sincronização
Aumente a produtividade, a disponibilidade e a economia de energia
Um inversor de frequência (VFD) PowerFlex com tecnologia TotalFORCE oferece inteligência do sistema de controle industrial em tempo real
![relógio vermelho da RA indica 17h](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Clock_RAred-1.90.png)
Pneus e borracha
Redução de tempo improdutivo em pelo menos 10% com inversores PowerFlex eficientes
![Reservatório de metais vermelhos RA de água sendo despejada](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Metals_RAred-1.90.png)
Metais
A eficiência energética que amortiza a mudança de tecnologia em menos de 6 meses
![Cabo de plugue de extensão vermelho RA](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Plug_RAred-1.90.png)
Mineração
A economia de energia em várias aplicações e operações é superior a 30%
![poço de petróleo RA vermelho](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Oil-Gas_RAred-1.90.png)
Petróleo e gás
A otimização de espaço é superior a 50% em comparação com o espaço dos inversores tradicionais
Os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE solucionam os problemas da indústria
Opções de inversores de frequência inteligentes
Que (toda) a força esteja com você
No episódio 5 do ROK Talk on Drives, junte-se a Jim e Neal para uma análise profunda de um assunto muito especial para Jim – a Tecnologia TotalFORCE. TotalFORCE é a tecnologia de controle comum dos inversores de frequência Allen‑Bradley PowerFlex 755T LV e do MV Drive™ PowerFlex 6000T. Entre os convidados especiais estará Sayantani Ganguly para falar sobre os inversores de média tensão e Adam Davis, que abordará os inversores de baixa tensão.