O projeto para atender às necessidades atuais de produção inteligente pode produzir sistemas complexos de desenhar e complicados de operar e dar suporte. E se houvesse uma maneira de simplificar os projetos de suas máquinas e torná-las mais flexíveis e fáceis de usar? Ao usar nossas soluções On-Machine™, tudo isso e muito mais é possível agora.
Nossos produtos On-Machine são montados em campo fora de um gabinete elétrico para que você possa se livrar de gabinetes grandes e montar dispositivos em locais melhores para suas aplicações. Suas máquinas agora podem alcançar novos níveis de desempenho, exigindo menos componentes para realizar o trabalho.
Tecnologia que impulsiona sua inovação
Uma solução On-Machine pode ser adequada para você, quer seja um fabricante de equipamento original ou um usuário final. Descubra como você pode aproveitar os benefícios do controle descentralizado para melhorar suas máquinas.
Quais são as novidades em On-Machine?
Facilite o projeto, a construção e a manutenção de equipamentos industriais com as soluções On-Machine™ da Rockwell Automation.
Nosso portfólio abrangente de ofertas integradas montadas na máquina apresenta componentes robustos, compactos e plug-and-play. O projeto modular facilita uma variedade de casos de uso sem precisar de um hardware adicional, reduzindo significativamente o número de componentes necessários na montagem e manutenção. Os controles On-Machine simplificam os esforços de instalação e partida para evitar tempo de parada não programada. Eles se integram à nossa arquitetura de controle, fornecendo informações contextuais que suportam diagnóstico, localização de falhas e rastreamento de desempenho. Essa visibilidade também permite uma manutenção mais eficiente durante paradas programadas. Nossa abordagem prepara o caminho para operações sem gabinete, abrindo mais espaço no chão de fábrica e aprimorando a segurança e a produtividade no local de trabalho.
Veja nossas soluções On-Machine em ação!
Ao adotar um ambiente descentralizado que consiste em soluções On-Machine, os clientes podem aprimorar a modularidade de seu ambiente de produção. Esse benefício permite ampliação e personalização eficientes, customizadas para necessidades específicas regionais, industriais ou de mercado. Essa modularidade não apenas aumenta a capacidade de adaptação, mas também reduz significativamente os custos associados à reconfiguração ou alteração de ferramentas em larga escala comuns ao usar uma configuração de painel de controle mais tradicional.
Acelere o futuro das suas máquinas
Nossos produtos On-Machine são montados em campo fora de um gabinete elétrico para que você possa se livrar de gabinetes grandes e montar dispositivos em locais melhores para suas aplicações. Suas máquinas agora podem alcançar novos níveis de desempenho, exigindo menos componentes para realizar o trabalho.
Nossas soluções On-Machine podem ajudá-lo a implantar máquinas que:
- Simplifiquem os processos em todo o ciclo de vida da máquina
- Adaptem-se de forma lucrativa às demandas de produção mais recentes
- Permitam que as equipes ajam mais rapidamente e maximizem a eficiência
Nossas soluções On-Machine podem ajudar você a:
- acelerar o projeto e o desenvolvimento da automação
- reduzir as terminações / cabeamento em até 90%
- reduzir os custos de instalação em cerca de 30%
O que você pode alcançar usando um projeto descentralizado?
Acelere o lançamento de sistemas com mais rapidez
Reduza os tempos de construção e instalação com sistemas que usam menos componentes e exigem menos conexões.
Aumente a modularidade
Crie sistemas modulares de forma transparente que possam ser facilmente dimensionados e expandidos para atender às suas necessidades em constante mudança.
Reduza os custos totais do sistema
Economize tempo e dinheiro com projetos mais simples que aumentam a eficiência em todas as etapas do ciclo de vida da máquina.
Melhore as métricas de sustentabilidade
Reduza a quantidade necessária para cada máquina e use menos energia a medida que os dispositivos On-Machine usam resfriamento ambiente.
Amplie seu projeto On-Machine
A funcionalidade On-Machine pode ajudá-lo a construir mais máquinas com maior rapidez. Isso libera seus recursos para manter sua produção em operação. Ela também permite que você trabalhe em suas soluções de mercado de última geração. Construir máquinas mais rapidamente pode ajudar você a aumentar a receita e diminuir os prazos de entrega.