Obtenha os destaques
Ouça os fabricantes
do mundo todo
Os fabricantes estão aproveitando a tecnologia emergente para maximizar o potencial do pessoal, reduzir riscos, aumentar a qualidade e proporcionar crescimento sustentável.
95%
estão usando ou avaliando a tecnologia de produção inteligente
Retorno do investimento
A Nuvem/SaaS liderou a lista de tecnologias que proporcionam o maior retorno sobre o investimento
98%
têm uma política de sustentabilidade/ESG em vigor
GenAI
foi a número 1 entre as 10 principais novas áreas de investimento nos próximos 12 meses
9º Relatório
anual do estado da produção inteligente
Obtenha o relatório completo
Baixe agora mesmo o relatório para descobrir o que está funcionando para os principais fabricantes. Além disso, receba nossa lista de verificação de 10 etapas para ter êxito na adoção da tecnologia!
Está tendo dificuldades com o seu
plano de transformação digital?
Temos consultores que podem ajudar.