Novas tecnologias como robótica e mecatrônica avançada estão ganhando terreno rapidamente na construção de máquinas e equipamentos, porém, geralmente estas soluções são sinônimos de projetos complexos, que exigem muitas horas de engenharia e a construção de protótipos caros e demorados. Tipicamente, no modelo atual de engenharia, é somente após estas etapas, que o fabricante de máquinas e equipamentos pode então atender as demandas de seus clientes, os usuários finais.
Por isso, hoje temos a necessidade de um processo de engenharia mais ágil, assertivo e com menor custo, capaz de tirar proveito de um ambiente virtual para projetar, desenvolver e construir um gêmeo digital da máquina ou equipamento, um ambiente onde é possível testar e analisar sequências de processos, tempos de ciclo, otimizar a automação e verificar se as especificações de projeto serão atendidas, antes do comissionamento, na verdade antes mesmo de que a máquina existe no mundo real.
A Rockwell Automation possui tecnologias inovadoras de software para a criação um ambiente virtual para que fabricantes de máquinas e equipamentos possam construir protótipos digitais e desenvolver aplicações com menor tempo de desenvolvimento, mais segurança e menor custo.
Atualmente existem soluções de diversos fornecedores no mercado, e adquirir um pacote diferente para cada etapa do projeto, pode tornar o custo proibitivo, assim a Rockwell possui uma suíte completa para o projeto, desenvolvimento, simulação e treinamento em ambiente digital com um custo muito acessível.
Esta suíte é capaz de suportar, em um ambiente virtual, soluções para simulações mecânicas, de controle e de mecatrônica em máquinas e equipamentos. Basicamente, sua principal vantagem, é a redução do tempo de desenvolvimento de novas máquinas, pois não é mais necessário construir protótipos e comprar equipamentos, dado que as simulações digitais e as provas de conceito são suficientes.
Desta forma, o software Emulate3D™ ajuda a desenvolver máquinas e equipamentos com sistemas de controle robustos e otimizados, economizando tempo e dinheiro no comissionamento. Além disso, ele permite que o pessoal da fábrica treine em aplicações sem riscos, preveja o desempenho futuro e simule mudanças de linha, tudo em um ambiente virtual.
O Emulate3D™ é capaz de fornecer uma validação do desempenho esperado. Além disso, os usuários finais podem visualizar as sequências operacionais e os operadores podem ser treinados com respostas reais, para que cometam menos erros. Desta forma é possível encontrar pontos de otimização do projeto durante o treinamento e implementa-los no modelo digital, para revalidação. Uma vez que a máquina ou equipamento é construído e entra em produção, o software Emulate3D™ não perde valor para o usuário final, pois pode ser uma plataforma para validação e verificação de melhorias e modificações após o start-up, antes que sejam fisicamente implementadas.
A suíte da Rockwell Automation também inclui o software de engenharia Studio 5000 para projetar soluções de automação, permitindo que você configure e monitore os controladores e outros dispositivos da máquina. Ao mesmo tempo, permite melhorar a produtividade e reduzir o tempo de comissionamento.
Assim a Rockwell Automation é capaz de suportar todo o ciclo de projeto: desde a concepção da máquina, o desenvolvimento do projeto do painel elétrico, o projeto mecânico, elaboração do software do controlador, simulação, validação, treinamento, etc. Além destas ferramentas, a Rockwell também pode ajudar através de uma assessoria de seus consultores de máquina, com ampla experiencia em aplicações nos mais diversos segmentos da indústria, tudo isso para garantir que você possa investir seu tempo no que mais agrega valor: sua tecnologia.