O contexto atual exige soluções muito específicas nas indústrias. A empresa especializada em automação e sistemas de informação, Rockwell Automation, entendeu essa necessidade e está decidida a realizar uma série de mudanças estruturais para oferecer uma alternativa mais simples, direta e adequada ao usuário final.
Frente à demanda por inversores de frequência e acionamento em quadros elétricos, a Rockwell Automation tem soluções de centro de controle de motores (CCM) de baixa e média tensão e inversores PowerFlex de média tensão. Além disso, recentemente, ela tem oferecido inversores de baixa tensão montados em painel e produtos de controle industrial, em que o cliente escolhe entre um conjunto pré-estabelecido de opções ou um painel personalizado com suas próprias especificações.
O que ocorre é que a demanda por soluções em painel, independente do porte da aplicação, é predominante hoje para qualquer tipo de produto aplicado.. Por exemplo, para o usuário final um produto de controle industrial em painel, um inversor simples ou um CCM são todos opções dentro de um mesmo espectro de soluções.
Nesse ponto, a multinacional tem se esforçado ao máximo para que, a partir de agora, o cliente obtenha um pacote integrado e completo de soluções, que lhe permita ter tudo conectado e cuja oferta responda claramente às suas necessidades particulares.
A meta da Rockwell Automation na América Latina é atender a essa demanda da melhor forma. A mensagem para o mercado é clara: seja você uma empresa de alimentos e bebidas, petróleo e gás ou automotiva, as soluções e os serviços que você receberá seguirão um mesmo padrão técnico e de qualidade, movendo do "faça você mesmo" para uma opção "pronto para o uso".
Dessa forma, quando se trata de soluções em painel de baixa tensão (LV), o cliente pode escolher entre um painel padrão com design predefinido ou um mais específico que exija engenharia avançada, como otimizar o design das instalações ou reduzir os custos.
O objetivo é que cada distribuidor local traga os mesmos produtos e tecnologia que o portfólio global da Rockwell Automation oferece, seja para as soluções padrão ou para as mais complexas. Assim, a empresa tem o compromisso de entregar uma oferta de qualidade global, mas com um profundo conhecimento local.
Essa abordagem permite ao cliente ter acesso a um painel elétrico pronto para uso, de forma que o usuário final evite passar por todo o processo individualizado de compra dos produtos, aquisição do painel, montagem, testes e integração final, resultando em uma economia ainda mais significativa.
Em relação à concorrência, isso também representa uma vantagem por oferecer uma variedade tão ampla de opções e níveis diferenciados de soluções em painel por um valor competitivo e alinhado com as demandas do mercado. Dessa forma, assegura-se uma maior produtividade, menor risco operacional e um retorno à operação mais rápido.