A empresa brasileira Dynamic Air é uma transnacional especializada em equipamentos para processamento de sólidos a granel, para setores como mineração, alimentos e produtos químicos. A solução de monitoração de fábricas TED-D, lançada recentemente pel Dynamic Air, aproveita a tecnologia da Internet das coisas industrial (IIoT) para aprimorar a eficiência da produção, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos dos clientes.
O TED-D oferece um painel de diagnóstico técnico de equipamentos em tempo real, o que proporciona métricas de desempenho e dados críticos do processo. Isso permite mais rapidez na tomada de decisões e otimização.
Os engenheiros da Dynamic Air escolheram a plataforma IIoT Thingworx da Rockwell Automation para desenvolver o TED-D por causa dos seus recursos abrangentes de coleta de dados de ativos e geração de informação. O Thingworx agrega os dados de sensores, motores, válvulas e outros ativos em uma fábrica inteira, independentemente do fabricante.
Os dados do programa dos controladores lógicos programáveis dos clientes são armazenados com segurança nos servidores da Dynamic Air e disponibilizados em tempo real por meio de painéis de controle inteligentes. Os programadores da Dynamic Air desenvolveram o software do TED-D em colaboração com a Rockwell Automation.
O TED-D oferece diversas ferramentas para os clientes finais. Uma métrica de eficiência geral do equipamento (OEE) ajuda a alta administração a tomar medidas mais rápidas para aprimorar os processos. A solução é tão altamente personalizável que eles criaram uma “mascote TED-D” que informa aos operadores o estado da produção em tempo real.
Os clientes da Dynamic Air têm acesso ao TED-D, que se integra aos equipamentos existentes por meio de uma assinatura. Dessa forma, eles podem visualizar, entre outros itens, as listas de alarmes, parâmetros de produção, principais indicadores de desempenho e informações de manutenção preditiva em tempo real.
Durante uma demonstração do TED-D com um dos clientes, um fornecedor de processos industriais, ficou claro como os benefícios são grandes. Uma visão do supervisório exibia os parâmetros do sistema em tempo real, enquanto o painel de controle do TED-D agregava dados críticos e índices. Um índice de desempenho global “OE” foi gerado para cada processo.
Uma linha do tempo de produção traçava o histórico operacional da máquina para auxiliar nas decisões de otimização. Os dados também revelaram desvios que poderiam afetar a qualidade do produto. Se houvesse uma reclamação de um cliente, os dados do TED-D poderiam mostrar se ocorreu um alarme ou desvio durante a execução daquele produto.
O porta-voz disse que o TED-D, desenvolvido com o Thingworx, leva escalonamento e agilidade para clientes de vários setores. A colaboração entre a Rockwell Automation e a Dynamic Air aplica a automação e a experiência em tecnologia da informação para personalizar as soluções que satisfaçam necessidades únicas. Com a integração futura de machine learning e análise, o TED-D e o Thingworx podem aprimorar continuamente as ofertas da Dynamic Air.
Em suma, ao aproveitar a IIoT e a plataforma da Rockwell Automation, a Dynamic Air desenvolveu uma solução de monitoração que oferece aos usuários finais visibilidade em tempo real dos processos, o que resulta em decisões mais rápidas, maior eficiência e redução de custos, etapas fundamentais no caminho para a Indústria 4.0. A solução TED-D da Dynamic Air, desenvolvida com o Thingworx, tem por objetivo transformar a maneira como os fabricantes otimizam os processos por meio da IIoT.