Os inversores de frequência são dispositivos essenciais para controlar a velocidade e o torque de motores elétricos. Eles são usados em uma ampla variedade de aplicações, desde ventiladores e bombas até transportadores e máquinas pesadas. Os últimos avanços nessa tecnologia impulsionam a eficiência e a produtividade da indústria.
O mais recente inversor de frequência PowerFlex® 755TS, lançado pela Rockwell Automation, ajuda a reduzir o consumo de energia, o tempo inativo e os custos, aumentando assim a produtividade de maneira mais sustentável. Esse dispositivo incorpora a tecnologia inteligente TotalFORCE® para otimizar o controle, a operação e a manutenção do motor por meio de informações em tempo real.
Com esta tecnologia, o controle de motores de alto desempenho é simplificado, possuindo um autocontrole avançado, além de fornecer uma plataforma digital que proporciona dados operacionais. Os usuários podem aproveitar essa inteligência para tomar decisões que impulsionem os objetivos de eficiência e sustentabilidade.
Além disso, ao combinar com precisão a velocidade do motor com a demanda da aplicação, o PowerFlex® 755TS reduz o desperdício de energia e as emissões. Ao mesmo tempo, torna mais rápida a partida do motor e controla uma variedade mais ampla de aplicações.
Nessa linha, Andrés Alvarez, gerente comercial de inversores de frequência de baixa tensão para a América Latina da Rockwell Automation, destacou: “Nenhum outro inversor no mercado oferece os mesmos recursos combinados de desempenho e inteligência que o PowerFlex® 755TS, o que ajuda a aprimorar a produtividade operacional e reduzir a sobrecarga de pessoal.”
O PowerFlex® 755TS controla vários tipos de motores, simplificando o inventário, o treinamento e o suporte de manutenção.
Menor consumo de energia, emissões e tempo inativo, juntamente com o aumento da produtividade, tornam o PowerFlex® 755TS ideal para aplicações tradicionais e complexas.
A Rockwell Automation espera que esse inversor ajude a indústria a alcançar a sustentabilidade dos processos por meio de sistemas de controle otimizados que maximizem a eficiência e minimizem o desperdício. O PowerFlex® 755TS estabelece um novo padrão para a próxima geração de inversores de frequência, com foco em sustentabilidade, digitalização e automação.